ДАНИЯ. В Копенгагене реализуется самый крупный скандинавский градостроительный проект. Это лаборатория умных технологий будущего по выработке энергии, а также возможность для Danfoss продемонстрировать на практике интеллектуальные, экологичные решения для систем отопления и холодоснабжения.
План развития одного из самых крупных строящихся городских районов в Европе предполагает создание в Nordhavn жилья и рабочих мест для сорока тысяч человек. Копенгаген нацелен стать первой в мире столицей, не производящей вредных выбросов CO2, и развитие нового района полностью согласуется с поставленной задачей.
Команда проекта работает над разработкой и апробированием перспективных решений в области энергетики. Специалисты построят «умную» адаптивную энергетическую систему, в которую будут объединены электрические и тепловые сети, здания с низким энергопотреблением и электротранспорт, а значительную долю в ней будет занимать возобновляемая энергетика.
Danfoss отведена важная роль в реализации проекта Nordhavn в части разработки и создания интеллектуальных компонентов для интегрированных энергетических систем. Цель проекта — показать и проанализировать технические возможности и экономические результаты интеллектуального управления как отдельными компонентами так и системами тепло- и холодоснабжения в целом.
Технологии Danfoss обеспечивают эффективность и гибкость систем энергоснабжения: это и тепловые пункты с пониженным температурным графиком, и радиаторные термостаты с удаленным управлением, и системы утилизации избыточного тепла от систем холодоснабжения супермаркетов.
Danfoss реализует здесь не имеющий аналогов проект создания гибкого (адаптивного) низкотемпературного централизованного теплоснабжения. Для этого сооружен крупный ЦТП, который производит горячую воду для двадцати двух апартаментов, построенных в районе гавани, с чрезвычайно высокой эффективностью используя минимальные температуры подающего и возвратного теплоносителя. Температура горячей воды полностью соответствует нормам, но при этом возвращаемая вода не расходуется впустую. Таким образом, теплоснабжение, основанное на зависимости от параметров, заданных производителем, трансформируется в систему, в которой определяющую роль будут играть нужды потребителя. Такая схема позволит избегать значительных перерасходов в период пиковых нагрузок.
Еще один пилотный проект реализуется в здании Терра-Нова, где восемьдесят пять апартаментов оборудованы интеллектуальной системой управления, которая передает тепловую энергию в общее пользование, оптимально распределяя ее между потребителями. При этом стоимости энергии для последних значительное снижается.
В ближайшее время в Nordhavn будет открыт супермаркет, в котором технологии Danfoss позволят снимать отработанное чиллерами тепло и передавать его в тепловую сеть. Предыдущие проекты уже доказали, что 95 % отработанной в холодоснабжении энергии может быть использовано вторично.
Проект Nordhavn уникален. Требования при сертификации зданий и кварталов в сфере устойчивого развития очень высоки, и Nordhavn — единственный район, удостоенный золотой награды от Немецкого совета по экологическому строительству.
EnergyLab Nordhavn — важных этап для достижения целей по снижению выбросов СО2 до нуля к 2025 году. Система централизованного теплоснабжения Копенгагена уже является одной из самых крупных, старых и наиболее эффективных в мире и снабжает 98 % города чистым, надежным и доступным теплом.
Совершенствование системы теплоснабжения датской столицы необходимо для достижения высокого уровня энергосбережения и экологичности. За последние 40 лет энергопотребление зданий на квадратный метр в Дании снизилось на 45 %. Однако, если бы система централизованного теплоснабжения в каждом доме Копенгагена работала, используя весь свой потенциал, город мог бы сэкономить дополнительно еще 10 % тепла. Это позволило бы жителям Копенгагена сэкономить на отоплении до 70 млн долл. США в год.
В Копенгагене и его пригородах проживают 40 % всех жителей Дании, поэтому новые решения, подобные тем, что разрабатываются в EnergyLab Nordhavn, внесут значительный вклад на национальном уровне.

Эффективность городов — ключ к устойчивому росту
Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН прогнозирует, что к 2050 году население планеты увеличится до 9,8 млрд человек, 70 % которых будут жить в городах.
Для выполнения целей Парижского соглашения, которое определяет основу для удержания роста глобальной средней температуры ниже 2 градусов по Цельсию, необходимо сосредоточить внимание на городах.
Посетите наш сайт, посвященный эффективности городов, и узнайте самый эффективный способ превратить проблемы городов в возможности.