Einhaltung von Oberschwingungsgrenzen: Setzen Sie die Oberschwingungsreduzierung nur bei Bedarf ein
Eine übermäßige Gesamtoberschwingungsverzerrung im Verteilernetz kostet Geld. Sie riskieren Schäden an kritischen Geräten, verminderte Produktivität und geringere Effizienz. Danfoss berät Sie fachkundig, wie Sie dieses Risiko zu optimalen Kosten reduzieren können. Durch den Einsatz neuer Frequenzumrichtertechnologien können Sie erhebliche Einsparungen bei der Dimensionierung des Stromnetzes erzielen und gleichzeitig Oberschwingungen reduzieren. Um das gesamte elektrische System zu optimieren, ist es daher wichtig, den Frequenzumrichter frühzeitig in der Systemdesignphase auszuwählen.
Wie können Sie Kosten senken und gleichzeitig die Vorschriften in Bezug auf die Netzqualität einhalten?



Was ist neu In Sachen Frequenzumrichtertechnologie?
Die Oberschwingungsreduzierung in Frequenzumrichtersystemen hat erhebliche Fortschritte gemacht. Frequenzumrichtersysteme mit variabler Drehzahl, die für eine Leistung mit geringen Oberschwingungen optimiert sind, können jetzt mit einer Oberschwingungsgesamtverzerrung (THDi) von 3–5 % bei einem Leistungsfaktor von 1 mit geringeren Auswirkungen auf den Gleichtaktmodus und geringeren supraharmonischen Oberschwingungen betrieben werden. Frequenzumrichter können auch die Volllaststromstöße beseitigen, die durch den direkten Motorstart (DOL) verursacht werden. Dies bedeutet, dass Versorgungstransformatoren und Reservegeneratoren erheblich (um 10–30 %) kleiner dimensioniert werden können. Auch Verdrahtung, Sicherungen und Schaltanlagen können kleiner bemessen werden. Diese Komponenten sind teuer und können die Einhaltung der Budgetbeschränkungen eines Projekts beeinträchtigen. Eine durchdachte, frühzeitige Auswahl des Frequenzumrichters kann daher eine große Rolle bei der Sicherstellung des Projekterfolgs spielen.
Kostet Sie die harmonische Verzerrung Geld und Ausfallzeiten?
Die Wahl der Methoden für die Oberschwingungsreduzierung hängt von folgenden Faktoren ab: Lastprofil, Leistungsfaktorverteilung, Netzbedingungen, physische Größe der Anlage (insbesondere bei Nachrüstungen), Wirkungsgrad und Leistung der Stromversorgungssysteme.
Benötigen Sie eine Beratung zur Oberschwingungsreduzierung? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren

Oberschwingungsreduzierung: Planen Sie beim Entwurf eines Systems zuerst den Frequenzumrichter
Mithilfe neuer Frequenzumrichtertechnologien können Sie Oberschwingungen reduzieren und gleichzeitig erhebliche Einsparungen bei der Dimensionierung des Stromnetzes erzielen. Um das gesamte elektrische System zu optimieren, ist es daher entscheidend, den Frequenzumrichter frühzeitig in der Designphase des Versorgungssystems auszuwählen. Frequenzumrichter bieten viel mehr als nur den Antrieb Ihrer Motoren.

Optimierte Auslegung des elektrischen Systems
Bei der Auslegung eines elektrischen Systems bedeutet die Optimierung der Oberschwingungsreduzierung auch die Optimierung des Systemdesigns hinsichtlich Kosten, Netzqualität und Scope-1-, 2- und 3-Emissionen. Unabhängig davon, ob Sie eine neue Anlage oder eine Modernisierung planen, ermöglicht Ihnen eine optimierte Auslegung des elektrischen Systems folgende Vorteile:
- Geringere Anfangsinvestitionskosten
- Minimale langfristige Betriebskosten
- Minimale Auswirkungen der Oberschwingungen von Frequenzumrichtern auf das Versorgungsnetz und das System im Großen und Ganzen, einschließlich der Lasten der Frequenzumrichter
Berücksichtigen Sie die Anforderung an geringere Treibhausgasemissionen (THG) gemäß den Rechtsvorschriften. Die Auslegung muss auch mit dem Ziel des Standorts (oder Kunden) übereinstimmen, seine Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionsziele (THG) und Verpflichtungen zur Erreichung von Netto-Null zu erreichen.
Neue Anlage planen

Sparen Sie Geld bei großen Investitionen
Bei Neuanlagen bedeutet die Auswahl des richtigen Frequenzumrichters mit niedrigen Oberschwingungen, dass Sie Generatoren und Transformatoren kleiner dimensionieren und Geld bei den großen Kapitalinvestitionen sparen können.
Frühzeitige Überlegungen zur Netzqualität ermöglichen kostenoptimierte Maßnahmen, wie die Kombination von AFE-Umrichtern, aktiven Filtern, passiven Filtern und 6-Puls-Umrichtern, um die kostengünstigste, konforme Lösung zu erzielen.

Wählen Sie die Frequenzumrichter frühzeitig aus. Danfoss kann Ihnen helfen, die Oberschwingungsgesamtverzerrung auf optimale Weise zu reduzieren.
Die Auswahl der Frequenzumrichter kann das Gesamtdesign entscheidend beeinflussen. Berücksichtigen Sie die Frequenzumrichter frühzeitig in Ihrer Projektplanung, indem Sie Elektroingenieure in Ihre erste Planung einbeziehen. Mit angemessenen Präventivmaßnahmen können Sie die Dimensionierung der gesamten Schaltanlagen-Übertragungskette reduzieren und so Ihre Investitionskosten optimieren. Verwenden Sie das Danfoss-Tool MyDrive® Harmonics oder wenden Sie sich an Ihre örtliche Danfoss-Niederlassung für fachkundige Beratung bei der Berechnung von Oberschwingungen zur Dimensionierung kleinerer Transformatoren und Generatoren.

Verkleinern Sie Transformatoren und Generatoren um bis zu 30 %
- Bei der Planung eines Greenfield-Systems ist es unerlässlich, die Frequenzumrichter-Topologie so früh wie möglich zu berücksichtigen.
- Durch die frühzeitige Berücksichtigung der Frequenzumrichter (und Filter) können Sie Transformatoren und Generatoren im Vergleich zu herkömmlichen Ansätzen um 10–30 % kleiner auslegen. Auch die Dimensionierung der Schaltanlage ist davon betroffen.
- Optimieren Sie die Auslegung, um maximale Vorteile zu erzielen, indem Sie zentralisierte Filter strategisch platzieren und entscheiden, wann die AFE-Technologie optimal eingesetzt werden soll.
Zuerst den Frequenzumrichter planen: Dann die Auslegung der anderen Systemkomponenten festlegen
Bei der Auslegung von Systemen zur Einhaltung von Vorgaben in Bezug auf Oberschwingungen reduziert die Wahl des optimalen Frequenzumrichters für die variable Drehzahlregelung die Gesamtoberschwingungsverzerrung (THD). Durch die Reduzierung der THD können Sie die Dimensionierung jeder anderen Komponente optimieren.
Mit den richtigen Ultra-Low-Harmonic-Frequenzumrichtern oder herkömmlichen Frequenzumrichtern können Sie die Anschaffungs- und Betriebskosten folgender Elemente reduzieren:
- Versorgungskomponenten
- Netzwerkkomponenten
- Motoren und Lasten des Frequenzumrichters
Befolgen Sie diese 3 Schritte
Befolgen Sie diese Schritte, um den Frequenzumrichter und den Filter frühzeitig auszuwählen und anschließend die Dimensionierung aller anderen Geräte zu reduzieren, um den größtmöglichen Nutzen zu erzielen. Oder kontaktieren Sie Danfoss für Unterstützung bei der Auslegung.
Modernisierung planen

Eine bedachte Wahl ermöglicht erhebliche Betriebskosteneinsparungen
Bei einem Modernisierungssprojekt müssen Sie in der Regel die Auswirkungen der Modernisierung maximieren, ohne die vorhandene elektrische Infrastruktur zu überlasten.
Die richtigen Entscheidungen können Ihre Betriebskosten erheblich senken. Wählen Sie die richtigen Frequenzumrichter, um zu verhindern, dass die Modernisierung Ihr System überlastet. Ziehen Sie in Betracht, sich mit einem Partner wie Danfoss abzustimmen, der das Problem versteht und das gesamte Spektrum an verfügbaren Lösungen anbieten kann – denn jedes Systemszenario ist anders und jede Lösung hat ihre Vorteile.

Befolgen Sie diese 3 Schritte
- Um zusätzliche Frequenzumrichter (VFD) an vorhandene Transformatoren anzuschließen, ist es unerlässlich, die vorhandene Last am Transformator zu kennen
- Führen Sie eine Oberschwingungsmessung durch, um den Grad der bereits vorhandenen Verzerrung zu bestimmen. Bestimmen Sie mit dem MyDrive® Harmonics Tool die Auswirkungen von Oberschwingungen auf Ihr System und schätzen Sie dann die Vorteile von Lösungen zur Oberschwingungsreduzierung von Danfoss ab
- Konzipieren Sie das System so, dass vorhandene Oberschwingungsverzerrungen beseitigt werden und die neue Last des Frequenzumrichters problemlos hinzugefügt werden kann
Unser umfassendes Portfolio an Technologien zur Oberschwingungsreduzierung ermöglicht Ihnen die Auswahl des optimalen Ansatzes. Danfoss unterstützt Sie bei der Auslegung Ihres Systems und liefert das gesamte Spektrum an Lösungen zur Oberschwingungsreduzierung.
Maximieren Sie die Systemleistung mit unseren Lösungen zur Oberschwingungsreduzierung


Fallstudien

Möchten Sie mehr über Oberschwingungsverzerrung erfahren?
Sehen Sie sich das Interview an und erfahren Sie, was unser Experte über Oberschwingungen und Oberschwingungsverzerrungen zu sagen hat und wie Sie diese so energieeffizient wie möglich bekämpfen und dabei gleichzeitig Ihr System optimieren.

Bringen Sie Ihre Systemleistung ans Licht
Mit dem Tool MyDrive® Harmonics können Sie Oberschwingungsfrequenzen und Oberschwingungen in Ihrem System berechnen und eine Lösung zur Oberschwingungsreduzierung entwickeln, die Ihren Anforderungen entspricht. Verwenden Sie einfach den inkludierten Stromkreissimulator, um eine Simulation Ihres Systems durchzuführen, damit Sie genau bestimmen können, wo Änderungen vorgenommen werden müssen. Und kontrollieren Sie die erzeugten Oberschwingungen so effizient wie möglich.
Verwandte Produkte
Danfoss bietet ein umfassendes Produktportfolio zur Oberschwingungsreduzierung in hohen und niedrigen Leistungsbereichen, das mit allen Motortypen kompatibel ist. Das Sortiment umfasst Frequenzumrichter mit hoher Oberschwingungsunterdrückung, Active Front End-Umrichter, aktive und passive Filter sowie Eingangs- und Ausgangsfilter. Unsere DrivePro®-Serviceangebote unterstützen Sie auch dabei, einen reibungslosen Betrieb und eine lange Produktlebensdauer sicherzustellen. DrivePro® Services helfen bei der Ermittlung potenzieller Probleme, die durch übermäßige Oberschwingungsverzerrung verursacht werden, kombiniert mit Empfehlungen für spezifische Reduzierungsmaßnahmen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 3000 Enclosed DriveSofort einsatzbereite Mittelspannungsantriebe bieten einen völlig neuen Ansatz, um ein Höchstmaß an Leistung und Zuverlässigkeit zu erreichen. Entscheiden Sie sich für einen Standardumrichter mit Schaltschrank, um schnell betriebsbereit zu sein.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 3000 Drive KitDiese Reihe von modularen Mittelspannungsantrieben (MV-Antriebe) bietet Systemintegratoren und Originalgeräteherstellern (OEM) einen völlig neuen Ansatz für ein Höchstmaß an Leistung, der genau auf die Bedürfnisse der jeweiligen Anwendung zugeschnitten ist.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Advanced Active Filter AAF 007Oberschwingungsreduzierung, Leistungsfaktorkorrektur und Asymmetrieausgleich – und das alles mit einem einzigen Produkt. Der AAF 007 mit einem außergewöhnlich hohen Wirkungsgrad eignet sich für alle Danfoss-Frequenzumrichter.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive als netzrückwirkungsfreier Passive Low Harmonic DriveDie Wasserversorgung stellt besondere Anforderungen an die Antriebe. Danfoss Drives hat einen neuen passiven Low-Harmonic-Drive mit VLT® AUQA Drive, der nahezu netzneutral arbeitet.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Pressure Transmitter Unit PTU 025Der VLT® Drucktransmitter PTU 025 unterstützt Sie bei der Erfüllung der neuen EU-Richtlinie für RLT-Anlagen. Er lässt sich schnell in den VLT® HVAC Drive FC 102 integrieren und dann reicht eine kurze Parametrierung aus.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202Der VLT® AQUA Drive FC 202 optimiert die Regelung aller Pumpenarten und verfügt über einen Kaskadenregler. Zudem kann er alle gängigen Motortypen ansteuern und erhöht die Energieeffizienz auch Ihrer Wasseranwendung.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Funktionserweiterungen für iC7Funktionserweiterungen sind Optionen, welche die Flexibilität eines Frequenzumrichters durch zusätzliche Ein- und Ausgänge sowie das Bereitstellen spezieller Schnittstellen für verschiedene Istwertgeber erhöhen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }iC7-FilterVerwenden Sie Filter, um die höchste Zuverlässigkeit und Effizienz bei Frequenzumrichtern in Systemkonfigurationen zu gewährleisten, in denen die Netzqualität und der Motorschutz eine hohe Priorität haben.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }iC7-MarineErschließen Sie mit diesem ultrakompakten Frequenzumrichter eine neue Dimension voller Möglichkeiten. Neben hoher Leistungsdichte bietet Ihnen der iC7-Marine eine leistungsstarke Kombination aus Intelligenz und Wellenleistung, die auch den anspruchsvollsten Anwendungen gerecht wird.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXCDer gekapselte VACON® NXC ist ein kompakter Frequenzumrichter, der zuverlässig unter rauen Betriebsbedingungen funktioniert, etwa in der Bergbau-, Öl- und Gasindustrie oder Wasser- und Abwasserbranche. Das klimatisierte Gehäuse verlängert die Lebensdauer und gewährleistet einen störungsfreien Betrieb.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }iC7-HybridUnser Leistungswandler iC7-Hybrid – Ihr idealer Ausgangspunkt zu einer erfolgreichen Energiewende. Profitieren Sie von Energieeinsparungen durch Hybridantriebe und reine Elektroantriebe bei der Leistungswandlung in der Schifffahrt. Optimieren Sie Smart-Grid-Anwendungen wie Energiespeicherung, Landstromversorgung oder Lade- und Elektrolyseanwendungen.
In Kürze verfügbar...
In Kürze verfügbar...
In Kürze verfügbar...
In Kürze verfügbar...
In Kürze verfügbar...
In Kürze verfügbar...