Heizkörperthermostate von Danfoss optimieren die Heizung Ihres Hauses und sparen Energie, ohne Kompromisse beim Komfort einzugehen.
Sie können ganz einfach Ihre bevorzugte Temperatur einstellen und aufrechterhalten, sogar für jeden einzelnen Raum. Vielleicht mögen Sie Ihr Wohnzimmer schön warm, möchten aber einen selten genutzten Raum auf einer Absenktemperatur halten? Und wenn Sie Ihr Zuhause effizienter beheizen, erhalten Sie nicht nur mehr Komfort. Tatsächlich können Sie Ihren Wärmeverbrauch erheblich senken, indem Sie Ihre alten Thermostate einfach erneuern.
Danfoss hat den Heizkörperthermostat vor mehr als 80 Jahren erfunden und heute werden mehr als 40 Millionen Haushalte mit dieser Technologie geregelt.
Funktionen und Vorteile
-
Die Heizkörperthermostate von Danfoss halten Ihre gewünschten Raumtemperaturen für optimalen Komfort in Ihrem Zuhause aufrecht, Raum für Raum.
-
Die schnelle Reaktionszeit im Vergleich zu einem manuellen Ventil trägt zur Senkung Ihres Energieverbrauchs bei.
-
Einzigartige Klickverbindung für eine schnelle und einfache Installation – für Heimwerker und Profis.
-
Unser Produktsortiment umfasst sowohl Flüssigkeitsthermostate als auch schnell ansprechende Gas- und elektronische Thermostate für eine verbesserte Energieeffizienz.
Mechanische, intelligente oder Design-Thermostate?

Suchen Sie nach intelligenten Thermostatköpfen?

Sind Sie eher an intelligenten Heizkörper-Thermostaten interessiert, die über Ihr Smartphone gesteuert werden können?

Finden Sie das richtige Produkt
Sehen Sie sich unsere einfache Produktübersicht an und finden Sie genau das, was Sie brauchen. Wir haben für jede Herausforderung den richtigen Thermostatkopf (TRV).
Details:
Energieeinsparung
Selbstregulierende thermostatische Ventilgehäuse können im Vergleich zu manuellen Ventilen viel Energie sparen. Studien zeigen, dass das Energieeinsparpotenzial bei der Umstellung von manuell auf thermostatisch ungefähr 23 % liegt. Die Umstellung von einem 15+ Jahre alten Thermostat auf elektronische Thermostate eröffnet 23 % Einsparungen. Je neuer die Technologie, desto mehr langfristige Einsparungen. Jedes Blatt stellt keine genaue Zahl dar, sondern gibt eine grobe Darstellung der Energiesparleistung.
Wohlfühlniveau
Die Komfortleistung hängt eng mit der Fähigkeit der Thermostate zusammen, die Temperatur so nahe wie möglich am Sollwert zu halten. Zwei Hauptfaktoren beeinflussen die Leistung: präzise Temperaturregelung und Reaktionszeit. Unsere Thermostate bieten je nach Balgelent-Füllung eine Antwortzeit von 10–22 Minuten.
Jedes Haussymbol in der Übersicht stellt keine genaue Zahl dar, sondern gibt eine grobe Darstellung der Mehrleistung bei Temperaturregelung und Komfort. Erfahren Sie unten mehr über die Auswirkungen der Reaktionszeit.
Reaktionszeit
Die „Reaktionszeit“ beschreibt jene Zeit, die vergeht, bis der Thermostat eine Temperaturänderung feststellt und beginnt, diese durch Öffnen oder Schließen des Ventils auszugleichen. Die Temperatur im Raum sinkt daraufhin oder wird erhöht, bis die gewünschte Solltemperatur erreicht ist. Nicht zu verwechseln mit der Zeit, die der Thermostat benötigt, um die eingestellte Raumtemperatur wiederherzustellen.
Die Reaktionszeit hängt eng mit dem Füllmedium im Balgelement des Thermostats zusammen. Wachs ist das langsamste (40 Min.), das Danfoss nicht anbietet. Dann kommt die Flüssigkeit (15–22 Min.) und unser Premium-Gas (10 Min.), der am schnellsten reagierende mechanische Thermostat auf dem Markt. Schließlich elektronische Komponenten als Top-Performer mit 1 min Reaktionszeit.
Je schneller die Reaktionszeit, desto besser der Komfort.
Erfahren Sie mehr über die Reaktionszeit und ihre Auswirkungen auf die Leistung des Thermostats
Installation
Gibt an, welches Werkzeug für die Installation des Thermostats erforderlich ist. Das Symbol mit der Klick-Verbindung steht für unsere patentierte werkzeuglose Installationsfunktion, mit der Sie die Thermostate nur mit den Händen installieren können. Diese patentierte Lösung stellt auch sicher, dass die Klemmkraft ausreichend ist, sodass der Thermostat oder das Ventil nicht beschädigt wird, aber dennoch einen sehr festen Griff gewährleistet.
Ventilanschluss
Sie erhalten einen schnellen Überblick darüber, welche Anschlussarten zu unseren Thermostaten passen, damit Sie leicht auswählen können, welche Art von Thermostat ersetzt werden soll. Im mechanischen Bereich erhalten Sie die meisten Optionen von AveoTM und Aero TM, die für RA-, RAV-, RAVL-Ventile geeignet sind. Im elektronischen Bereich bietet Ihnen die Adapterlösung, das zu 90+% aller Ventilgehäuse passt, eine breite Palette an Optionen.

Ermitteln Sie Ihr persönliches Einsparungspotenzial
Die Aufrüstung Ihrer alten Heizkörperthermostate ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, Ihren Energieverbrauch zu senken – und Ihre Heizkosten zu senken. Möchten Sie wissen, wie viel Sie sparen können? Schauen Sie sich unsere Infografik an.
Erfahren Sie mehr
So funktioniert es
Diese Videos enthalten wichtige Informationen über die Einstellungen und Symbole von Heizkörperthermostaten und darüber, wie thermostatische Ventilgehäuse die Effizienz von Brennwertkesseln steigern können. Heizkörperthermostate sind eine schnelle und kostengünstige Möglichkeit, das Heizungssystem zu optimieren.
Danfoss IconTM
Danfoss RA2000-Serie
Wie thermostatische Ventilgehäuse die Effizienz von Brennwertkesseln steigern
FAQ
Wie kann man unter Verwendung aller Heizkörper Energie sparen?
Es bringt Ihnen nichts, wenn Sie einen Heizkörper voll aufgedreht haben und die übrigen zugedreht sind. Genau genommen verbraucht ein voll aufgedrehter Heizkörper mehr Energie als zwei oder drei Heizkörper, die nur zu einem Viertel aufgedreht sind. Dies gilt besonders, wenn Sie Fernwärme nutzen.
Wie lüftet man einen Raum?
Wenn Sie einen Raum lüften, drehen Sie den Thermostat herunter und lassen Sie das Fenster 5 bis 6 Minuten lang geöffnet. Wenn Sie den Thermostat nicht entsprechend herunterdrehen, wird er auf den Luftzug reagieren und die Temperatur im Raum automatisch erhöhen.
Wie hoch sollte die Mindesttemperatur in einem Raum sein?
Halten Sie in allen Räumen Ihres Hauses immer eine Mindesttemperatur von 16 °C. Sie sollten vermeiden, dass die Temperatur unter 14 °C sinkt, da dies das Gebäude beschädigen und Feuchtigkeit, Kondensation und Schimmel verursachen kann.
Warum sollte ich den Schlafmodus verwenden?
Sie können Energie und Geld sparen, indem Sie Ihre Heizkörper nachts um 2–3°C herunterdrehen. Bitte beachten Sie: Wenn Sie die Heizkörper um mehr als 3°C herunterdrehen, wird der abgekühlte Raum am nächsten Tag umso stärker wieder aufgeheizt, und die Energie- bzw. Kosteneinsparung wäre gleich null.
Welches Alter haben meine Heizkörperthermostate?
Sehen Sie sich das Video unten an, um die empfohlenen Einstellungen für Ihren Thermostat zu sehen.
Wie wird ein Danfoss-Thermostat montiert?
Hier finden Sie Anleitungen zur Installation mechanischer Heizkörperthermostate und Installation elektronischer Heizkörperthermostate.
Wie tauscht man einen alten Heizkörperthermostat aus?
Alles hängt von Ihren vorhandenen Heizkörperthermostaten ab, aber hier finden Sie einige Videos zur Demontage und zum Austausch verschiedener Arten mechanischer Heizkörperthermostate sowie elektronischer Heizkörperthermostate.
Was ist zu tun, wenn mein Heizkörperventil klemmt?
Befolgen Sie diese Schritte, um das Heizkörperventil zu massieren. Thermostat mit Inbusschlüssel bzw. durch Drehung gegen Uhrzeigersinn (neuere Modelle) entfernen. Flaches Ende d. Inbusschlüssels vorsichtig auf freiliegenden Heizkörperventilstift drücken (sollte 2 bis 3 mm heruntergehen, dann herausspringen). Heizkörperthermostatventilstift steckt fest? An beide Ventilseiten klopfen, Stift auf und ab bewegen, bis er sich löst. Auf Lecks überprüfen, Thermostat befestigen.
Warum ist nur ein Teil meines Heizkörpers heiß?
Ihr Heizkörper funktioniert genau so, wie er soll, wenn er oben warm und unten kalt ist. Das Warmwasser aus der Hauptversorgung gelangt oben in den Heizkörper und die Wärme aus diesem Wasser wird zur Beheizung des Raums verwendet. Das abgekühlte Wasser wird dann zurück durch das System geleitet.
Verwandte Produkte
Bezugsquellen für Danfoss Produkte
Unabhängig davon, welche Wärmequelle Sie nutzen – Danfoss hat die passenden Produkte und intelligenten Lösungen für Sie. Wir verkaufen nicht direkt an Verbraucher, suchen Sie also einfach online nach unseren Produkten oder besuchen Sie Ihren Händler vor Ort. Wenn Sie es lieber nicht selbst machen möchten, wenden Sie sich stattdessen an Ihren Heizungsinstallateur vor Ort. Wenn Sie jedoch Produktsupport benötigen, finden Sie ihn auf unseren Support-Seiten, die Sie unter jeder Produktseite finden.



Dokumente
Werbe- und technische Unterlagen
Dokumente
| Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
|---|
Umweltproduktdeklarationen (EPD)
| Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
|---|

Möchten Sie mehr erfahren?
Von einfachen oder erweiterten Nachrüstungen bis hin zur intelligenten Beheizung Ihres Zuhauses – die Produkte und Lösungen von Danfoss können Ihnen dabei helfen, Ihren Wärmeverbrauch unter Kontrolle zu halten – ganz gleich, wie sich Ihre Heizkosten zusammensetzen.
Tipps zur Kontrolle der Heizkosten