Ammoniak in der Industriekälte

Modernste Komponenten für Ammoniak-Kältetechnik
Ammoniak ist schon seit dem 19. Jahrhundert ein bewährtes Kältemittel. Jeder, der mit der industriellen Verarbeitung und Konservierung von Lebensmitteln vertraut ist, weiß, dass Ammoniak aufgrund seiner unübertroffenen thermodynamischen Eigenschaften als Kältemittel die beste Wahl ist. Lesen Sie mehr darüber und über die vielen anderen Vorteile bei der Verwendung von Ammoniak.
Mehr erfahren
Bedenken zum Umweltschutz und neue F-Gas-Vorschriften zwingen Forscher und Kältetechniker dazu, natürliche Kältemittel wie zum Beispiel Luft, Wasser, Ammoniak, Kohlendioxid usw. als Langzeitalternative für die Industriekälte ernsthaft in Betracht zu ziehen. Jeder, der mit der industriellen Verarbeitung und Konservierung von Lebensmitteln vertraut ist, weiß, dass Ammoniak aufgrund seiner unübertroffenen thermodynamischen Eigenschaften als Kältemittel die beste Wahl ist.
Da es sich schon über ein Jahrhundert lang als bestes Kältemittel bewährt hat, zieht Ammoniak heute die Aufmerksamkeit in Bereichen auf sich, in denen es bisher als unmöglich zu verwenden galt. Danfoss ist ein führender Anbieter von Kältetechnikkomponenten für Ammoniak, einschließlich manueller, mechanischer und elektronischer Ventile. Wir arbeiten ständig an der Entwicklung von Komponenten, die einen sicheren und energieeffizienten Einsatz von Ammoniak in der Kältetechnik ermöglichen.
Wieso sollte man Ammoniak in der Industriekältetechnik verwenden?
Einleitung
1876 wurde Ammoniak das erste Mal in einer Kompressions-Kältemaschine von Carl von Linde für die Kältetechnik eingesetzt. Mit der Entwicklung von FCKW (Fluorchlorkohlenwasserstoffen) in den 1920er Jahren in den USA begann der Siegeszug dieser Art von Kältemitteln. Anders als die anderen Kältemittel, die zu jener Zeit ebenfalls verwendet wurden, galten die FCKW als harmlose und äußerst stabile Chemikalien. Die Konsequenzen für die Umwelt, die der großflächige Ausstoß der Kältemittel mit sich brachte, konnte man zu dieser Zeit noch nicht erahnen. FCKW-Kältemittel wurden als sichere Kältemittel gefördert, was zu einer rasant ansteigenden Nachfrage und dem Erfolg der FCKW führte. Diese Kältemittel wurden als von Gott gesandte und vom Menschen gemachte Chemikalien gefeiert.
Der Erfolg der FCKW setzte Ammoniak stark unter Druck, es konnte aber seine Stellung verteidigen, insbesondere in großen Industrieanlagen und bei der Haltbarmachung von Lebensmitteln.
In den 1980er Jahren begannen sich die schädlichen Auswirkungen der FCKW-Kältemittel zu zeigen. Es wurde weithin anerkannt, dass die FCKW-Kältemittel zum Abbau der Ozonschicht und zur globalen Erwärmung beitragen. Das führte letztendlich zum Montreal-Protokoll (1989), in dem sich fast alle Länder der Welt bereit erklärten, die FCKW innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums zu ersetzen.
Angesichts der ernsthaften Schäden an der Atmosphäre und den durch die FCKW-/HFCKW-Emissionen und die globale Erwärmung entstandenen Gefahren, wurde in den Änderungsprotokollen London (1990), Kopenhagen (1992) und Kyoto (1998) ein schnellerer Ausstiegsplan festgelegt. Auch die HFCKW sollen ersetzt werden und hier nimmt Europa die Vorreiterrolle ein.
Viele Länder in Europa haben die Verwendung von HFCKW-Kältemitteln bereits gestoppt. Als Ersatz werden sowohl neue als auch bewährte, zuverlässige Kältemittel wie Ammoniak und Kohlendioxid für verschiedene neue Anwendungen in Betracht gezogen.
Ammoniak bietet eine Reihe von Vorteilen, die durch den jahrzehntelangen Einsatz von Ammoniak-Kälteanlage bestätigt wurden.

Ammoniak zählt zu den effizientesten Lösungen, da es für einen großen Anwendungsbereich, von sehr hohen bis hin zu Tieftemperaturen, geeignet ist. Da der Energieverbrauch eine immer wichtigere Rolle spielt, stellen Ammoniakanlagen eine sichere und nachhaltige Wahl für die Zukunft dar. In der Regel ist eine geflutete Ammoniakanlage um 15–20% effizienter als eine entsprechende DX-Anlage, die mit R404A arbeitet. Neueste Entwicklungen, die NH3 und CO2 kombinieren, konnten zu einer weiteren Effizienzsteigerung beigetragen. NH3/CO2-Kaskadensysteme sind äußerst effizient für Nieder- und Tieftemperaturanwendungen (unter -40°C), während NH3/CO2-Solesysteme etwa 20% effizienter sind als herkömmliche Solesysteme.

Ammoniak ist das umweltfreundlichste Kältemittel. Es gehört zu der Gruppe der sogenannten „natürlichen“ Kältemittel. Sowohl der GWP-Wert (Treibhauspotenzial) als auch der ODP-Wert (Ozonabbaupotenzial) tendieren bei Ammoniak gegen null.

Ammoniak ist ein toxisches Kältemittel. Außerdem ist es in gewissen Konzentrationen entzündlich. Daher muss Ammoniak vorsichtig gehandhabt werden und sämtliche Ammoniakanlagen müssen unter Berücksichtigung der Sicherheit konstruiert werden. Gleichzeitig weist es, im Gegensatz zu den meisten anderen Kältemitteln, einen einzigartigen Geruch auf, der selbst bei sehr niedrigen Konzentrationen wahrgenommen werden kann. Somit gibt es sogar schon bei kleineren Ammoniaklecks ein eindeutiges Warnzeichen. Falls es nötig sein sollte, die Ammoniakfüllmenge zu reduzieren, ist eine Kombination aus Ammoniak und CO₂ (Kaskade oder Sole) eine gute und effiziente Alternative.

Sowohl im gasförmigen als auch im flüssigen Zustand erfordert Ammoniak kleinere Rohrdurchmesser als die meisten anderen chemischen Kältemittel.

Ammoniak besitzt bessere Eigenschaften zur Wärmeübertragung als die meisten chemischen Kältemittel. Dies ermöglicht die Verwendung von Geräten mit einer kleineren Wärmeübertragungsfläche. Daher sind auch die Kosten für den Anlagenbau geringer. Da diese Eigenschaften den thermodynamischen Wirkungsgrad der Anlage positiv beeinflussen, können zudem die Betriebskosten gesenkt werden.

In vielen Ländern kostet Ammoniak (pro kg) wesentlich weniger als FKW. Dieser Vorteil wird durch die Tatsache, dass Ammoniak im flüssigen Zustand eine geringere Dichte besitzt, sogar noch vervielfacht. Außerdem kann ein Austritt von Ammoniak durch den Geruch sehr schnell entdeckt werden, wodurch der potenzielle Verlust von Kältemittel ebenfalls geringer ist.
Ammoniak ist kein universelles Kältemittel und primär für industrielle und leistungsstarke Gewerbeanwendungen geeignet. Die Giftigkeit, Entzündlichkeit und Materialverträglichkeit von Ammoniak muss ebenfalls in Betracht gezogen werden. Gleichzeitig gibt es weltweit eine unglaubliche Menge an Ammoniakanlagen, die diese Herausforderungen erfolgreich gemeistert haben.
Produkte für Ammoniak
Hier finden Sie alle unsere Produkte, die speziell auf die Industriekälte und die Verwendung mit Ammoniak ausgelegt sind.