Ein kombinierter Differenzdruck- und Durchflussregler (PQ) besteht aus zwei unabhängigen Differenzdruckreglern und einem Durchflussbegrenzer (manuelles Strangventil), die in einem Ventilgehäuse integriert sind.
Dieses Gerät hat zwei Funktionen:
1) Ein Differenzdruckregler hält am Durchflussbegrenzer einen konstanten Differenzdruck aufrecht (Durchflussregelung). Dadurch wird eine automatische, von Druckschwankungen im System unabhängige Volumenstrombegrenzung gewährleistet.
2) Ein Differenzdruckregler hält an den Motorstellventilen oder im gesamten Kreis den Differenzdruck konstant.
Dies ist die beste Lösung für das Fernwärmeversorgungsunternehmen, da beide Variablen (maximaler Durchfluss und Differenzdruck) unabhängig vom Heizungsregelungssystem des Verbrauchers eingestellt werden können. Vor allem dann, wenn die angeschlossene Fernwärmestation im Besitz des Verbrauchers ist, hat das Fernwärmeversorgungsunternehmen keinen Einfluss auf die Volumenstrombegrenzung an der Verbraucher-Systemseite.
Damit kann das Fernwärmeversorgungsunternehmen den für jeden Verbraucher verfügbaren Durchfluss sowie den Differenzdruck in der Fernwärmestation regeln. Dies ermöglicht einen effizienten Netzwerkabgleich.
Eine andere Lösung ist der PB-Regler, der aus einem Druckregler und einem Durchflussbegrenzer (manuelles Strangventil) besteht. Der PB wird in Systemen eingesetzt, in denen ein unabhängiger Durchfluss und Differenzdruck nicht erforderlich sind.
Funktionen und Vorteile
Eliminiert Druckschwankungen und bietet optimale Betriebsbedingungen mit verbesserter Temperaturregelungsqualität.
Ausgelegt für anspruchsvolle Systeme, korrosions-, kavitations- und schmutzbeständig.
Das angeschlossene System ist gegen Druckstöße, Schwankungen, Kavitation und Geräuschentwicklung geschützt.
Tools und Apps
Heat Selector
Danfoss Heat Selector ist ein branchenführendes Online-Tool und ermöglicht Heizungsexperten einen optimalen Planungsprozess.
Kann ich den maximalen Durchfluss mit einem Differenzdruckregler begrenzen?
Ja, das ist möglich. Öffnen Sie das Regelventil vollständig und stellen Sie den maximalen Durchfluss durch Einstellen des Differenzdrucks ein. Sie können den entsprechenden Differenzdruck auch berechnen. Sie müssen dazu aber die genaue Kapazität des Regelventils kennen.
Wir entwerfen eine Installation und benötigen Ventillängen aus einer Projektspezifikation.
Wir stellen Ventile mit einer Standardlänge her. Sie können die Maße auch in unserem Datenblatt finden oder 2D- und 3D-CAD-Zeichnungsmodelle aus unseren Produktvorstellungen herunterladen. In unserem Produktkatalog finden Sie Links zu Dokumentationsunterlagen und Zeichnungen – folgen Sie bitte dem nachstehenden Link.
Wir haben einen DN125-Differenzdruckregler installiert. Es hat sich aber herausgestellt, dass wir einen größeren Einstellbereich benötigen. Müssen wir einen neuen Druckstellantrieb bestellen?
Nein, Sie müssen den Druckstellantrieb nicht austauschen. Es genügt, die Einstellfeder auszutauschen. Bitte wenden Sie sich an Ihren örtlichen Vertrieb oder den technischen Support. Dort erhalten Sie weitere Informationen.
Ich installiere einen AFPQ-Regler. Ich weiß nicht, wie Steuerleitungen anzuschließen sind.
Bitte verwenden Sie die dem Produkt beiliegende Anleitung oder öffnen Sie die Online-Version durch Anklicken des Links: