Ein gutes Beispiel für die während der Herstellung erforderliche Kühlung findet man in der Kunststoffindustrie. Hier erwärmen Spritzgussmaschinen Kunststoffpolymer, damit es geformt oder extrudiert werden kann. Beim Blasformen von Kunststofffolien ist die Temperaturregelung für die extrudierte Folie wichtig, da dies die Qualität und Dicke der Folie beeinflusst.
Kühlanlagen gibt es in verschiedenen Arten, je nachdem, ob es sich beim Kühlmedium um Luft oder Flüssigkeit handelt, was eine präzise Temperaturregelung erfordert. Die Kühlanlage muss oft sehr flexibel sein, damit die gleiche Kühlanlage in verschiedenen Prozessen bei der gleichen Industriemaschine eingesetzt werden kann. Eine Blasformmaschine kann beispielsweise dünne Kunststofffolien herstellen; dann muss der Sollwert der Temperatur relativ hoch sein (typischerweise 20 °C). Dieselbe Maschine kann jedoch auch dickere Kunststofffolien herstellen; dann liegt der Sollwert aber niedriger.
Außer der Notwendigkeit, verschiedene Temperatur-Sollwerte während des Fertigungsprozesses einzuhalten, müssen Prozesskühler auch noch in der Lage sein, eine stabile Temperatur um den Sollwert trotz Schwankungen bei der Umgebungstemperatur aufrechtzuerhalten.
Warum sollte man die drehzahlgeregelten Verdichter von Danfoss für die Prozesskühlung wählen?
Durch die Nutzung von drehzahlgeregelten Verdichtern von Danfoss – ein zuverlässiger Verdichter kombiniert mit einem vorkonfigurierten Frequenzumrichter – können die Herausforderungen bei Fertigungsanwendungen wie den oben beschriebenen bewältigt werden.
Drehzahlgeregelte Lösungen passen sich sehr schnell an den Kühlbedarf an und halten den Prozess trotz variabler Umgebungstemperatur auf einem präzisen Sollwert (± 0,2 °C). Wenn die Prozessparameter geändert werden müssen, ist eine reibungslose und sehr präzise Temperaturregelung möglich, wie weiter unten in einem Vergleich zwischen Präzisionsregelung mithilfe drehzahlgeregelter Verdichter und herkömmlicher On/Off-Verdichtertechnologie gezeigt wird.