Die elektrischen Stellantriebe von Danfoss in Kombination mit unseren Regelventilen bieten mehr Komfort durch hervorragende Regelungsleistung und Qualität. Stellantriebe senken das Risiko durch verbesserten Überlastschutz. Der störungsfreie Betrieb des Stellantriebs innerhalb des Systems ist gewährleistet.
Die Motor-Regelventile sorgen für die stabile und genaue Regelung des Durchflusses. Dies wiederum verbessert die Temperaturregelung und führt zu mehr Komfort für den Endverbraucher. Höchste Stellverhältnisse und kurze Antwortzeiten auf Schwankungen bei Trinkwarmwasserbedarf sind nur einige der Funktionen, die eine optimale Regelungsleistung sicherstellen.
Eigenschaften der Stellantriebe:
- Anti-Oszillation
- Stellverhältnis
- Ventilhub-Begrenzung
- Split-Charakteristiken
- Änderung der Regelcharakteristik (Stellantriebe 65X)
Funktionen und Vorteile
-
Einfache Auswahl, Installation, Inbetriebnahme und Wartung bedeuten weniger Zeit, Geld und Aufwand.
-
Integrierter Hitze- und Überlastschutz für den Elektromotor
-
Externe LED-Anzeigen und Signale sparen bei der Installation und Inbetriebnahme von Motor-Regelventilen Zeit und Arbeit.
Tools und Apps

Heat Selector
Danfoss Heat Selector ist ein branchenführendes Online-Tool und ermöglicht Heizungsexperten einen optimalen Planungsprozess.
Heat Selector öffnen

Die App Valve Ruler von Danfoss ist für Smartphones oder Tablets erhältlich. Mit der App können Sie Ventiltypen und Stellantriebe für die jeweilige Anwendung auswählen und anschließen. Sie können Kv-Werte eingeben oder berechnen, indem Sie den erforderlichen Durchfluss und den Ein-/Auslassdruck vorgeben. Sie können auch den Anwendungstyp auswählen und Ventilanschluss, Anschlüsse und PN für die Anwendung angeben.
FAQ
Worin besteht der Unterschied zwischen AMV- und AME-Stellantrieben?
AMV oder AME sind Bezeichnungen, die beschreiben, wie der Stellantrieb geregelt wird. AMV bedeutet, dass der Stellantrieb entweder 2-Punkt- oder 3-Punkt-gesteuert ist, AME bedeutet, dass der Stellantrieb eine modulierende Regelung hat. Dies ist ein sehr wichtiger Unterschied, da nicht jede Art von Regelung für jede Anwendung geeignet ist. Modulierende oder AME-Stellantriebe eignen sich für die präzise Regelung des Durchflusses, da sie auch über ein Rückmeldesignal verfügen und sich entsprechend dem Signal der Regelung sehr präzise einstellen können.
Darüber hinaus bieten AME-Stellantriebe (auch als die elektronische Variante der Stellantriebe bezeichnet) mehr Funktionen auf DIP-Schaltern. Der Kunde hat dabei viel mehr Flexibilität und Regelungsvariationen verfügbar. AMV-Stellantriebe haben in der Regel werksseitig zunächst kein aktives Rückmeldesignal, es sei denn, es ist ein Potenziometer intergriert. Außerdem sind sie nicht so präzise, wenn es um die Durchflussregelung geht. Sie sind aber dennoch eine sehr gute Lösung für Kundenanforderungen.
Was ist ein geeigneter Ersatz für einen Stellantrieb des Typs AME 85?
Ein geeigneter Ersatz könnten derzeit die Stellantriebe AME 655 oder AME 55 sein. Zukünftig wird es auch einen Stellantrieb AME 685 geben, der verwendet werden kann.
Siehe technische Daten für AMB 162/182-Stellantriebe: http://products.danfoss.com/productrange/list/heatingsolutions/control-valves/actuators-for-rotary-valves/AMB-162-182-/#/
Kann der Stellantrieb auch mit Gleichspannung arbeiten? Was ist zu tun, wenn er nicht funktioniert?
Die meisten Stellantriebe arbeiten nicht mit Wechsel- und Gleichspannung, da sie Synchronmotorentechnik einsetzen. Derzeit kommen neue, bürstenlose (BLDC) Motoren auf den Markt. Diese Technologie kann durch die sogenannte Serienschaltung zwischen Stator und Rotor des Elektromotors an Wechsel- oder Gleichspannungsstellantrieben arbeiten. Diese Art Stellantriebe, wie AME 435 und AME 655/658/659, können mit Wechsel- oder Gleichspannung arbeiten. Dies gilt jedoch nur für 24 V in einer, oder 230 V in einer anderen Version des Stellantriebs, nicht beide gleichzeitig.
Wenn Ihr System Gleichspannung verwendet, Sie jedoch einen Wechselspannungsstellantrieb verwenden, empfehlen wir Ihnen, nach einem geeigneten Ersatz zu suchen oder einen Wechselrichter in Ihrem System zu installieren.
Wie funktioniert ein AUX-Schalter?
AUX-Schalter sind zusätzliche Schalter im Stellantrieb, die Signale an den Empfänger senden (dies kann ein anderer Stellantrieb, ein Kessel, eine andere Pumpe oder ein anderer Regler sein), wenn ein bestimmter Punkt der Stellung des Stellantriebs überschritten wird. Normalerweise ist ein solcher Punkt eine der Endlagen des Stellantriebs (ganz offen oder geschlossen).
Wie funktioniert die Sicherheits- bzw. Federrückstellfunktion und was bedeuten SD und SU?
Die Sicherheitsfunktion ist eine Eigenschaft der Stellantriebe, die gesetzlich vorgeschrieben ist oder auf Kundenwunsch implementiert wird. Sie schließt oder öffnet das Ventil bei einem Stromausfall. Wenn der Strom ausgefallen ist, lässt sich das Ventil nicht mehr regeln. Dies kann katastrophale Folgen für die Anwendung/Industrie und vor allem für die Sicherheit aller Personen in der Nähe des Ventils haben, da sich unter Druck stehendes Wasser mit einer Temperatur von mehr als 130 °C im System befinden kann.
Die Sicherheitsfunktion ermöglicht das automatische Schließen oder Öffnen des Ventils (über die Feder im Antrieb) bei jedem Stromausfall. SD bedeutet Feder nach unten, wodurch der Stellantrieb in die unterste Endposition bewegt wird, SU bedeutet Feder nach oben, wodurch der Stellantrieb in die oberste Endposition bewegt wird. Beide Ausführungen finden Sie im Danfoss-Portfolio.
Sehen Sie sich das Antriebssortiment an: http://products.danfoss.com/productrange/heatingsolutions/control-valves/actuators-for-seated-valves/#/
Lässt sich die Charakteristik des Stellantriebs ändern?
Die Antwort ist JA. Normalerweise haben Stellantriebe eine lineare Charakteristik. Bei den neuen AME-Stellantrieben, wie z. B. in den Stellantrieben AME 435 und AME 655/658/659, können Sie die Charakteristik des Stellantriebs jedoch über DIP-Schaltereinstellungen ändern. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Datenblättern.
Können Stellantriebe durch Spannungs- oder Stromsignale angesteuert werden?
Bei allen AME-Stellantrieben lässt sich wahlweise ein Spannungseingangs- (U) oder ein Stromsignal (I) von der Steuerung auf einem DIP-Schalter auswählen. Es gibt auch eine zusätzliche Option, welche die Wahl ermöglicht, ob der Stellantrieb entweder mit dem 0(2)-10-V- oder dem 0(4)-20-mA-Signal des Reglers arbeiten soll.
Ist die Geschwindigkeit des Stellantriebs unveränderlich und dauerhaft, oder kann ich sie ändern?
Die Geschwindigkeit der Stellantriebe, die Synchronmotoren verwenden, ist auf jene Frequenz festgelegt, welche die 230-V-Versorgungswechselspannung verwendet. Sie können die Geschwindigkeit des Stellantriebs erhöhen, wenn Sie eine Netzspannung mit 60 Hz verwenden. Diese Lösung wird jedoch nicht empfohlen, da Sie nicht wissen können, wie schnell sich der Antrieb tatsächlich bewegt.
Wir empfehlen Ihnen, Danfoss AME-Antriebe mit BLDC-Motortechnologie zu wählen, da sie über eine Geschwindigkeitsauswahl am DIP-Schalter verfügen. So können sich beispielsweise die Stellantriebe des AME 655/658/659 je nach Stellung des DIP-Schalters entweder mit 2 oder 6 s/mm bewegen. Um nachzuprüfen, bei welchen Stellantrieben die Geschwindigkeit einstellbar ist, wenden Sie sich bitte an Danfoss.
Was kann ich tun, wenn der Hub des Ventils kürzer ist als der Hub des Stellantriebs – wie nehme ich den Stellantrieb in Betrieb?
Es kommt häufig vor, dass der Hub des Stellantriebs größer ist als der des Ventils. Stellantriebe von Danfoss haben einen automatischen Kalibrierprozess. Sie ermitteln automatisch die Endlagen des Ventils, auf dem sie montiert sind. Der Stellantrieb speichert diese Positionen und passt seinen Hub dem Ventil an. So kann bei der Installation/Inbetriebnahme des Stellantriebs am Ventil viel Zeit und Mühe gespart werden.
Muss ich für die Kombination von VF 2/3 DN65-80 und AMV(E) 56 einen Adapter verwenden?
Ja, für diese Kombination wird aufgrund der unterschiedlichen Ausführung des Ventilhalses ein Adapter für den Bereich DN 65–80 benötigt. Der erforderliche Adapter für die Montage des Stellantriebs auf dem Ventil trägt die Bezeichnung 065Z0312.
Videos
Fallstudien

Die KI-gestützte Software Leanheat® Building half dem Fernwärmeversorger in Hannover, die Gebäudeseite systematisch in das Netz zu integrieren und eine Senkung des Energieverbrauchs um 5–10 % und eine Reduzierung der Spitzenlasten um 20 % zu erreichen.

POLEN: Die neue Danfoss-Produktionshalle in Grodzisk Mazowiecki ist vollständiger Elektrifizierung, energiesparender Lösungen wie Danfoss-Antriebe und erneuerbarer Energie klimaneutral. Das senkt die Betriebskosten, erhöht das Wohlbefinden der Mitarbeiter und unterstützt Klimaziele.