• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

HMR CAN Rotary von Danfoss optimiert den Maschinenbetrieb

Freitag, 20. Juli 2018

Der neue HMR CAN Rotary bietet ein modernes, ergonomisches Design, das die technische Flexibilität und die Sicherheit des Bedieners erhöht. Danfoss hat sein erstes CAN-Drehgerät, das HMR CAN Rotary, als Teil seiner PLUS+1®-Produktfamilie für die Steuerung mobiler Maschinen vorgestellt.
„In der On-Highway-Branche hat sich zunehmend der Trend durchgesetzt, die Bildschirm-Navigation näher an den Bediener heranzuführen. Wir freuen uns sehr, unseren Kunden nun eine moderne Lösung zu präsentieren, die für Off-Highway-Maschinen konzipiert wurde“, sagt Darren Magner, Director Product Marketing. „Angesichts der vorteilhaften Ergonomie und sicheren Bedienung stellt dies einen enormen Mehrwert für OEMs und Endanwender dar.“

Ergonomische, robuste Konstruktion

Der ergonomische HMR CAN Rotary bietet höchsten Bedienerkomfort und ist für die Steuerung mit fünf Fingern ausgelegt. Er verfügt über sieben große Drucktasten und einen zentralen „Wähl“-Schalter. Dadurch kann der Regler „blind“ bedient werden, ohne dass der Blick von der Straße gerichtet werden muss.

Darüber hinaus ist das Gerät so konzipiert, dass es auch den anspruchsvollen Anforderungen im Off-Highway-Bereich gerecht wird. Es zeichnet sich zudem durch mechanische und elektrische Robustheit sowie einen Schutz gegen eindringendes Wasser (nach IP66 und IP67) aus. Dadurch eignet sich der HMR CAN Rotary für die Installation in offenen wie auch in geschlossenen Kabinen. Tasten und der Drehregler sind für mehr als 1 Million Zyklen ausgelegt.

Höchste Flexibilität

Mit dem HMR CAN Rotary müssen Bediener nicht mehr das Display berühren, um alle Funktionalitäten nutzen zu können. OEMs profitieren daher von einer größeren Gestaltungsfreiheit und Displays lassen sich nun dort anbringen, wo es aus Anwender-Sicht am sinnvollsten ist. Sie müssen also nicht mehr dort verbaut werden, wo der Bediener sie erreichen kann, welches eine optimale und komfortable Lesbarkeit ermöglicht.

Vollständig anpassbares Aussehen

OEMs können den HMR CAN Rotary individuell an ihr bestehendes Branding und Design anpassen. Leuchtanzeigen und Hintergrundbeleuchtung von Tasten und Drehregler sind jeweils mit RGB LEDs ausgestattet, die nahezu unendlich viele Farboptionen sowie eine anpassbare Lichtintensität und -frequenz zulassen. Die Grafik der einzelnen Tasten kann individuell angepasst werden, um die Anforderungen der jeweiligen Anwendung bestmöglich zu erfüllen.

Der HMR CAN Rotary benötigt nur wenig Platz. Dadurch eignet er sich ideal für Straßenwalzen, Kompakt-Radlader, Betondeckenfertiger, Teleskoplader und viele weitere Maschinen.