Durchschnitt war gestern. Heute setzen wir auf Spitzenklasse.
Wir stellen vor: die nächste Generation legendärer Thermostatköpfe, die neue Maßstäbe setzen.
Von ikonisch zu modern
Seit 80 Jahren steht Danfoss für überragende Temperaturregelgenauigkeit. Wir haben 1943 unsere ersten Thermostatköpfe erfunden, und heute ist unser legendärer Klassiker im Haushalt relevanter denn je – daher haben wir ihn neu erfunden.
Unser neues und komplettes Sortiment ist nach wie vor auf dem besten technischen Bereich. Es baut weiterhin auf der Schönheit der Komplexität auf. Und definiert durch die unübertroffene Qualität und Heizpräzision von Danfoss, die immer noch im Mittelpunkt unserer DNA stehen.
Aber auf der Grundlage unserer marktführenden Erfahrung und Branchenkenntnisse haben wir die Messlatte für das, was Sie von einem modernen Heizkörperthermostat erwarten können, erneut angehoben. Bei der Entwicklung stand der Kunde für uns im Mittelpunkt. Gleichzeitig sorgten wir für höchste Regelgenauigkeitsstandards im gesamten Sortiment.
Entdecken Sie die neue fünfköpfige Familie





Qualität sah noch nie so gut aus
In Ihrem Arbeitsbereich können die kleinsten Dinge die größte Wirkung haben.
Mit den neuen Danfoss-Thermostaten erhalten Sie eine intuitive Frontskala und genau ein Grad für jede Markierung auf der Skala, was das Ablesen und Einstellen der Temperatur erleichtert. Und mit den Begrenzungsstiften können Sie einfach sowohl eine maximale als auch eine minimale Temperatureinstellung definieren – das bietet Ihren Kunden Komfort, Sicherheit und Energiesparpotenzial.
Das gesamte Sortiment zeichnet sich durch sein modernes, ganz in Weiß gehaltenes Design aus, das sich perfekt in jede Inneneinrichtung einfügt, zu jedem Heizkörper passt und leicht zu reinigen ist. Herausragende Qualität – innen und außen.
So funktioniert es

Entdecken Sie das schnellste Wellrohrelement der Welt
Wir freuen uns, Ihnen einen wahren Champion vorstellen zu dürfen: Mit einer Reaktionszeit von nur 10 Minuten ist das gasgefüllte Wellrohrelemet im Herzen der Danfoss-Thermostatköpfe AveoTM und AeroTM das schnellste auf dem Markt. Und dank der erzwungenen Verstärkung bietet er bis zu 2 % zusätzliche Energieeinsparungen im Vergleich zu einem bewährten und dokumentierten Flüssigkeitsbalg.
Dies gewährleistet nicht nur eine präzisere Temperaturregelung und ein besseres Erlebnis für Sie und Ihre Kunden. Außerdem können Sie so eine energieeffizientere und 100%ig zukunftssichere Lösung liefern.

Ein Klick. 0,5 °C. Stimmt.
Der neue Danfoss-Thermostatkopf AveoTM bietet eine revolutionäre akustische Bestätigung der Temperatureinstellung. Dank eines raffinierten Klicks, der jeweils alle 0,5 °C im Griff zu spüren ist, müssen sich Ihre Kunden bei der Anpassung ihrer Raumtemperatur nicht auf Spekulationen oder Vermutungen verlassen. Stattdessen erkennen ihre Hände Veränderungen intuitiv innerhalb einer „Klicksekunde“.
Das bedeutet, dass Ihre Kunden mit nur einem oder zwei Klicks die Temperatur senken können. Mit anderen Worten: Energiesparen ist jetzt so einfach, dass sie es mit geschlossenen Augen tun können.

Nur die beste Regelgenauigkeit
Alle Thermostatköpfe von Danfoss in unserem neuen und kompletten Sortiment gehören gemäß der Norm EN 215 zur höchsten Kategorie der Regelgenauigkeitsklassifizierung. Basierend auf der Umgebungslufttemperatur anstelle der Wassertemperatur bieten sie die genaueste Raumtemperaturregelung und höchste Energieeffizienz.
Dasselbe gilt auch für unsere Tamper-Versionen, wodurch Danfoss-Heizkörperthermostate den meisten Mitbewerbern einen Klick voraus sind. Das bedeutet auch: Es ist einfach unmöglich, bei uns einen Thermostat auszuwählen, der nicht zu den Spitzenreitern gehört. So einfach kann es sein.

Installation: Klicken. Drehen. Fertig.
In unserem neuen Thermostatkopfsortiment dreht sich alles um effizientes Heizen. Dank der einzigartigen Danfoss-Schnapp-Verbindung, die aus dem RA2000-Sortiment bekannt ist, verläuft die Installation schnell, sicher und ohne Werkzeug. Einfach klicken, drehen und fertig. Der Thermostat arbeitet sofort, ohne dass nach der Installation eine Kalibrierung, Justierung oder Wartung erforderlich ist. An einem leisen „Klick“ erkennen Sie, dass er an seiner Position sitzt, damit Sie sich weiter auf Ihr Geschäft konzentrieren und Rückrufe vermeiden können.

Robuste Thermostatköpfe, die Manipulationen verhindern
Das neue Thermostatkopfportfolio beinhaltet ein manipulationssicheres Behördenmodell, das sehr robust ist und zusätzlichen Schutz bietet. Ein „Diebstahlschutz“-Steckzubehör bietet zusätzlichen Schutz für die Aveo™- und Aero™-Thermostate.
Die Aveo™- und Aero™-Thermostate verfügen auch über integrierte Temperaturbegrenzungsoptionen, sodass Gebäudemanager verhindern können, dass die Raumbewohner die Thermostattemperatur ändern. In heutigen Zeiten, in denen viele öffentliche Einrichtungen die Raumtemperatur gesenkt haben, um Geld und Energie zu sparen, kann diese Funktion dazu beitragen, dass alle Thermostatköpfe die eingestellte Temperatur beibehalten.
Danfoss Aero™ optimiert für Wärmepumpen
Rüsten Sie Ihr Heizungssystem häufig mit einer Wärmepumpe auf? Dann wissen Sie alles über Probleme mit zu geringem Wasserfluss.
Beim Wechsel von einem Öl- oder Gaskessel zu einer Wärmepumpe werden die Vorlauftemperatur und das DeltaT im System drastisch gesenkt.
Dies führt zu einer geringeren Leistung des Heizkörpers und einem höheren Durchflussbedarf durch den Heizkörper. Und wenn sie nicht behoben wird, führt dies letztendlich zu Wärmeverlusten für den Hausbesitzer.
Es gibt mehrere komplexe und zeitaufwändige Möglichkeiten, das System sowohl effizient als auch mit dem erforderlichen Raumkomfort zu betreiben. Möchten Sie einen Profitipp, wie Sie dies schnell und kostengünstig beheben können?
Ein höherer Durchfluss durch den Heizkörper kann in vielen Projekten durch die Installation eines Danfoss Aero™ Heizkörperthermostats mit gasgefülltem Faltenbalg erreicht werden.
Der Durchfluss steigt allein durch den Austausch des Thermostats um bis zu 30 %!
- Installateur-App herunterladen
- Suchen Sie den vorhandenen Thermostat im Produktfinder
- Erhalten Sie den empfohlenen Gasthermostat
- So rüsten Sie um
Fertig!
-
Technische Daten – Datenblatt für Wärmepumpen und Gasthermostate.
Warum Gasthermostate am besten für Wärmepumpenanwendungen geeignet sind.

Steigerung der Energieeffizienz von Heizungssystemen
Bei der Umstellung von Erdgas auf Fernwärme oder Wärmepumpe gibt es einige Punkte, die Sie immer berücksichtigen sollten.
Tools und Apps
Einfaches Finden mit der Installer App
Wie finden Sie die richtige Bestellnummer für Ihr nächstes Projekt? Die Installateur-App bietet eine einfache Umstellung mit wenigen einfachen Klicks.
Hier finden Sie auch weitere nützliche Tools für Ihre Heizungstechnik. Stellen Sie die richtigen Werte basierend auf Ventil, Fühler und Heizkörper ein. Oder passen Sie die Werte an Raumgröße und Wärmeverlust an. So liegen Sie bei Wärmeabstrahlung, Durchfluss und Voreinstellung immer richtig.
Alles, was Sie wirklich wissen müssen, ist, dass die Umstellung auf unsere Thermostate der nächsten Generation mit der Installateur-App ganz einfach ist.
Installation

Wir haben alles, was Sie brauchen, an einem Ort zusammengeführt!
Stöbern Sie durch die Installations- und Anleitungsvideos, um mehr zu erfahren
Gewährleistung
Entwickelt für den Alltag. Konzipiert, um Ihr Vertrauen zu gewinnen.
Entwickelt für den Alltag sind alle Familienmitglieder fit für viele Jahre buchstäblicher Drehungen und Wendungen, ohne dass Batterien oder Wartung erforderlich sind.
Und wir gehen diesen Schritt weiter, indem wir eine 5-Jahres-Garantie auf eine lange Liste von Danfoss-Einzelproduktventilen und -Thermostaten anbieten, die von einem Fachmann installiert wurden – und eine erweiterte 10-Jahres-Garantie, wenn Thermostate und Ventile kombiniert werden.
So können Sie Ihren Kunden den bestmöglichen Service und Komfort bieten – mit Produkten, denen Sie vertrauen können.
Verpassen Sie nie wieder brandaktuelle Informationen
Unser Newsletter richtet sich an alle, die als Erste über neue Trends, Schulungen und Produkte informiert werden wollen. Für alle, die wissen, dass sie ihre Zeit besser damit verbringen, ihren Kunden zu helfen, als nach neuen Infos zu suchen. Fühlen Sie sich angesprochen?
FAQ
Danfoss Aero™ optimiert für Wärmepumpen
Rüsten Sie Ihr Heizungssystem häufig mit einer Wärmepumpe auf? Dann wissen Sie alles über Probleme mit zu geringem Wasserfluss.
Beim Wechsel von einem Öl- oder Gaskessel zu einer Wärmepumpe werden die Vorlauftemperatur und das DeltaT im System drastisch gesenkt.
Dies führt zu einer geringeren Leistung des Heizkörpers und einem höheren Durchflussbedarf durch den Heizkörper. Und wenn sie nicht behoben wird, führt dies letztendlich zu Wärmeverlusten für den Hausbesitzer.
Es gibt mehrere komplexe und zeitaufwändige Möglichkeiten, das System sowohl effizient als auch mit dem erforderlichen Raumkomfort zu betreiben. Möchten Sie einen Profitipp, wie Sie dies schnell und kostengünstig beheben können?
Ein höherer Durchfluss durch den Heizkörper kann in vielen Projekten durch die Installation eines Danfoss Aero™ Heizkörperthermostats mit gasgefülltem Faltenbalg erreicht werden.
Der Durchfluss steigt allein durch den Austausch des Thermostats um bis zu 30 %!
- Installateur-App herunterladen
- Suchen Sie den vorhandenen Thermostat im Produktfinder
- Erhalten Sie den empfohlenen Gasthermostat
- So rüsten Sie um
Fertig!