Dekarbonisierung mit Energiespeicherlösungen
Der Übergang zu erneuerbaren Energien gilt als entscheidender Schritt im Rahmen der Dekarbonisierung. Doch erneuerbare Energien bieten uns häufig eine schwankende Versorgung – ganz anders, als bei der durchgängigen Versorgung auf Basis fossiler Brennstoffe. Deshalb müssen wir die Herausforderungen zur Schaffung eines Gleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage meistern, um den Übergang erfolgreich zu gestalten. Bei einer Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen unterscheiden sich die Spitzen und Senken der Energieerzeugung stark vom Muster des Energieverbrauchs.
Energiespeicherlösungen – Unterstützung für erneuerbare Energie
Zur Überbrückung des Niveauunterschieds zwischen Energieversorgung und Energiebedarf zu bestimmten Tageszeiten brauchen wir Energiespeicher. Die photovoltaische Energieerzeugung erreicht zum Beispiel ihre Versorgungsspitze um die Tagesmitte, während sie nachts überhaupt keine Energie erzeugt. Doch der Energieverbrauch kann sich vollkommen entgegengesetzt verhalten: Bedarfsspitzen treten abends und am frühen Morgen auf, während mittags nur ein geringer Bedarf besteht.
Wenn wir verstehen, dass Energiespeicherung den Schlüssel zur Herstellung eines Gleichgewichts zwischen Energieversorgung und Energieverbrauch bildet, ist das ein kleiner Schritt, die große Bedeutung der Energiespeicherung für die Erreichung unserer Klimaziele zu erkennen. Im Interesse einer angemessenen Dekarbonisierung ist es für die Gesellschaft unerlässlich, den gigantischen Schritt zur Implementierung von Energiespeichern im Multi-Gigawatt-Maßstab durchzuführen. Nur so ein massives Speichervolumen kann ein Netz, das auf erneuerbaren Energien basiert, so zuverlässig machen, dass es dieselbe Stabilität wie ein herkömmliches Netzes auf Basis fossiler Brennstoffe erreicht.

Sicherstellung einer stabilen, zuverlässigen Netzversorgung bei der Integration erneuerbarer Energiequellen
Bei Danfoss Drives engagieren wir uns für die Unterstützung des grünen Wandels. Eine große Herausforderung für unsere Kunden besteht in der Integration unterschiedlicher Energieerzeugungs- und Energiespeichersysteme in ein einziges Netz. Dies kann zu Problemen hinsichtlich der Netzqualität und -stabilität führen. Deshalb bieten wir bei Danfoss Drives effiziente Frequenzumrichter und Leistungswandler zur Bekämpfung von Inkonsistenzen sowie zur Sicherstellung einer stabilen und zuverlässigen Netzversorgung an.
Danfoss-Technologien sind ein bewährter Wegbereiter für eine konsistente Stromversorgung und netzfreundliche Lösungen. Wir stellen ein breites Portfolio an Produkten für Ihre Energiespeicherlösung bereit. Danfoss bietet netzfreundliche Energiewandlungslösungen mit beeindruckender Energieeffizienz, die speziell für Energiespeicherlösungen entwickelt wurden.
Mit niedrigen Oberschwingungsverzerrungen, einstellbarem Leistungsfaktor und anderen netzfreundlichen Funktionen gewährleistet die Unterstützung durch Danfoss-Lösungen, dass Ihre Stromversorgung wettbewerbsfähig und netzkonform ist. Mit seiner langjährigen Erfahrung im Bereich der Energiewandlung für Energiespeicherlösungen und seiner weltweit führenden Position ist Danfoss Ihr idealer Begleiter für Investitionen in Energiespeichertechnologien.
Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie Energiewandlungslösungen von Danfoss Sie dabei unterstützen, die Netzstabilität und -konformität zu gewährleisten und gleichzeitig Ihre Investitionskosten zu reduzieren?

Netzunterstützung
Wie unterstützt die Energiespeicherung unterschiedliche Interessen im Energiesektor?
Die Marktteilnehmer des Energiesektors vertreten netzseitig und verbraucherseitig unterschiedliche Interessen. Deshalb unterscheidet sich die Umsetzung der Energiespeicherung für jeden von ihnen.
| Energieerzeuger | Betreiber von Energieübertragungsanlagen |
Energieverbraucher |
| Die Energiespeicherung spielt eine Rolle bei der Energieerzeugung, indem sie sicherstellt, dass das Angebot an Energie rund um die Uhr für den vorhandenen Bedarf ausreicht. |
Im Energieübertragungsnetz spielen Energiespeicher die Rolle eines unabhängigen Speichers zum Ausgleich von Unterschieden: Wenn die Energie preisgünstig ist, wird der Speicher geladen, und wenn die Energie teuer ist, wird Energie aus dem Speicher zur Versorgung entnommen. Darüber hinaus kann ein Batterie-Energiespeichersystem (BESS) Netz-Nebendienste, wie Frequenzregelung, Reservestromerzeugung für unvorhergesehbare Vorfälle und Spannungsregelung unterstützen. |
Am Punkt des Energieverbrauchs (nachfrageseitig), Energiespeicherung
|
Welche Sektoren können in einem liberalisierten Markt Energiespeicher einsetzen?
Energiespeichersysteme können im gesamten Netz eingesetzt werden, sowohl vor dem Energiezähler (FTM) als auch hinter dem Energiezähler (BTM). Der Zähler bildet hierbei die „Grenze“ zwischen dem Netz, das der Netzbetreiber besitzt, und dem Netz, das sich im Eigentum des Verbrauchers befindet (in einer Fabrik oder einfach in einem Privathaushalt).
BTM (hinter dem Zähler) umfasst die Verbrauchersektoren
- Gewerbe und Industrie (C&I)
- Privathaushalte
- Netzeinspeisung durch Fahrzeuge (Vehicle to grid – V2G)
Die Front-of-the-Meter (FTM - vor dem Zähler) Sektoren umfassen
- Energiegewinnung
- Energieübertragung
Die FTM-Infrastruktur ist so ausgelegt, dass sie dem Spitzenlastbedarf des Jahres standhält, der zum Beispiel am kältesten oder heißesten Tag des Jahres auftreten kann.
Hinter dem Zähler ist die Energiespeicherung bedarfsseitig für Anwendungen von Gewerbe und Industrie (C&I) sowie für Privathaushalte relevant. Vor dem Zähler dient die Energiespeicherung zur Energieerzeugung und für Netzinfrastrukturanwendungen. Unsere Experten von Danfoss sind sowohl für den BTM-Bereich für Gewerbe- und Industrieanwendungen als auch für Netze des FTM-Bereichs geschult und können Sie dazu beraten, welcher Ansatz sich für die jeweilige Anwendungsart am besten eignet.
Hinter dem Zähler und vor dem Zähler
In einem herkömmlichen Energiemarkt gibt es zwei Hauptakteure im Elektrizitätsnetz. Der erste Akteur ist der alleinige Eigentümer und Betreiber des Energieerzeugungssystems und des Energieübertragungsnetzes.
Zweiter Akteur ist der Verbraucher – ein Werks- oder Hauseigentümer, der das lokale Mikronetz auf seinem eigenen Grundstück besitzt.
Der Energiezähler ist der Punkt, der beide voneinander trennt. Vor dem Zähler (FTM) befindet sich die Energieerzeugung und die Energieübertragung, während der Bereich hinter dem Zähler (BTM) den Energieverbraucher repräsentiert.
Seit den neunziger Jahren hat sich der Energiemarkt jedoch rasant weiterentwickelt, sodass es heute in vielen Länder einen liberalisierten Energiemarkt gibt.
In einem liberalisierten Markt befinden sich Energieerzeugung und Energieübertragung im Besitz unterschiedlicher Unternehmen. Der FTM-Bereich teilt sich in zwei Gruppen von Marktakteuren auf: den Netzbetreiber, der ein Monopol für die Energieübertragungsinfrastruktur besitzt, und Energieerzeuger, die in einem freien Markt agieren.

Wie Energiespeicherung zum Wohlstand und zu einer sicheren Energieversorgung beiträgt
Wir haben bereits erläutert, warum die Energiespeicherung unerlässlich ist, um erneuerbare Energien als Hauptenergiequelle im Netz zu etablieren: Die Energiespeicherung überbrückt Unterschiede zwischen Energieversorgung und Energiebedarf zu verschiedenen Tageszeiten.
Die Energiespeicherung unterstützt aber nicht nur eine nachhaltige Energieversorgung im Hinblick auf die Dekarbonisierung. Sie ermöglicht uns auch einen modernen, luxuriösen Lebensstil mit dem Komfort der Mobilität in Form von Elektro-LKW, Schiffen mit Elektroantrieb, Zubehör wie batteriebetriebenen Laptops, und in Form persönlicher Transportmittel, wie Elektroautos und E-Bikes. Die Gesellschaft kann sich ein Leben ohne diese Annehmlichkeiten nicht mehr vorstellen und hätte keine Motivation zur Dekarbonisierung, wenn es diese plötzlich nicht mehr gäbe.
Ohne Energiespeicherung ist es aber nicht möglich, Wohlstand und Energiesicherheit in der Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Ohne Energiespeicherung besteht unsere einzige Alternative in der Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen, wie mit gasbetriebenen Erzeugungsanlagen und benzinbetriebenen Transportmitteln. Die Gesellschaft weiß bereits seit langem, dass eine Energieversorgung auf Basis fossiler Brennstoffe den grenzüberschreitenden Import von Energie erfordert. Doch dies erhöht die Anfälligkeit der Länder gegen Energiesicherheitsrisiken. Eine fossile Versorgungsbasis ist auch nicht im Sinne der Dekarbonisierung. Wir müssen den Klimawandel bekämpfen, während wir gleichzeitig einen angenehmen, komfortablen Lebensstil beibehalten wollen.

Wie Energiespeicher für eine ausreichende, zuverlässige Energieversorgung mit hoher Netzqualität sorgen
Durch die Gewährleistung einer flexiblen, zuverlässigen und sauberen Energieversorgung spielen Energiespeicher eine entscheidende Rolle beim Übergang zu einem nachhaltigeren, widerstandsfähigeren und effizienteren Energiesystem. Höhere Flexibilität, Zuverlässigkeit und Netzqualität durch Energiespeicher:

Flexibilität bei der Stromversorgung, sodass wir bei einem Ausfall oder einem anderen ungeplanten Ereignis schnell auf eine Ausweichenergiequelle umschalten können.

Erhöhte Zuverlässigkeit in verteilten Netzen, sodass für kritische Infrastrukturen wie Krankenhäuser oder Wasserversorgungen stets Energie verfügbar ist.

Verbesserte Netzqualität für ein sauberes Netz – ohne Verzerrungen und Störungen.
Denken Sie an die Spannungsqualität für ein stabiles Netz
Wir nutzen Energiespeicher zur Überbrückung der periodischen Niveauunterschiede zwischen Energieversorgung und Energiebedarf. Bei der Einführung von Energiespeichersystemen reicht es aber nicht aus, nur genug Energie bereitzustellen. Eine hohe Netzqualität ist ebenfalls unerlässlich – sie muss gewährleisten, dass das verteilte Netz sowohl bei der Netzbildung als auch im Rahmen der Netznachführung stets stabil und effizient bleibt. Die Gewährleistung einer akzeptablen Spannungsqualität ist eine Bürde, die sich alle Beteiligten in einem erneuerbaren Netz teilen müssen. Dieses Problem wird normalerweise durch die Verwendung von Netzcodes in einem großen Energieversorgungssystem oder von so genannten landesweiten Netzen gelöst. Danfoss unterstützt die Netzstabilität und -flexibilität, indem es sowohl eine Netznachführungsregelung mit Netzcodes als auch Regelungsmodi zur Netzbildung anbietet.
Kleinere Netze oder absichtliche Inselnetze erfordern dieselben Grundvoraussetzungen. Das Netz muss eine ausreichende Spannungsqualität, genügend Kurzschlussstrom sowie akzeptable Oberschwingungen und Oberschwingungsanteile höherer Ordnung aufweisen. Außerdem dürfen die Regler im Netz keine Instabilität erzeugen. Einige der Faktoren, die zu einer guten Netzqualität beitragen, sind:

Gewährleistung der Compliance, was Oberschwingungsverzerrungen in Bezug auf die Gesamtoberschwingungsverzerrung (THD), Oberschwingungen höherer Ordnung und Kurzschlusseinspeisung betrifft.

Gewährleisten Sie, dass das Kurzschlussschutzsystem zuverlässig funktioniert, wenn es vom Hauptnetz getrennt ist. Eine Simulation mit dem Tool DigSilent Power Factory wird zur Untersuchung des Kurzschlussverhaltens für eine Speicherung in bestehenden Netzen eingesetzt.

Markt- und regulatorische Entwicklungen zeigen einen Trend hin zu Frequenzumrichtern und Leistungswandlern, die eine Netzbildung ermöglichen
Wie Batterie-Energiespeicher Einnahmequellen generieren
Intelligente Netze mit integrierten Energiespeichern ermöglichen eine zeitversetzte Energieabgabe, um Schwankungen auszugleichen, die bei einer Energieerzeugung aus vielen erneuerbaren Energiequellen naturgemäß auftreten. Das Energiespeichersystem kann bei Energieknappheit der Versorgungsquelle, z. B. infolge eines Lastabwurfs oder ungeplanten Stromausfalls, die Energieversorgung puffern.
Batterie-Energiespeichersysteme stellen einem verteilten Netz, einem Industrienetz oder einem DC-Schiffsnetz alternative Stromquellen bereit. Erzeugt ein System zu viel Energie, kann das System die überschüssige Energie direkt in den Speicher leiten. Bei hohem Energiebedarf lässt sich das Speichermedium zu folgenden Zwecken als zusätzliche Energiequelle nutzen:
- Senkung der Betriebskosten (OPEX)
- Verbesserung der Systemeffizienz
- Steigerung der Systemverfügbarkeit

Wirtschaftlichkeit: Möglichkeiten zur Investition in Energiespeicher für BTM-Betreiber
Die Schwankungen bei erneuerbaren Energiequellen machen deutlich, wie wichtig es ist, diese Energiequellen in Speicherlösungen zu integrieren. Durch eine Kombination aus erneuerbaren Energien und Energiespeicherung kann das Netz das Kraftwerk den ganzen Tag über als konsistente Energiequelle wahrnehmen. Dabei kann das Energiespeichersystem auch Hilfsdienste erbringen.
Der Energiespeicher kann effektiv die Netzüberlastung reduzieren und beispielsweise eine elegantere (n-1)-Dimensionierung ermöglichen. Außerdem können Energiespeicher die Netzstabilität verbessern, indem sie die Frequenz- oder Spannungsregelung unterstützen. Energiespeicherung eröffnet auch neue Möglichkeiten für Einkünfte aufgrund der Netzschwankungen: Energie kann gekauft werden, wenn sie billig ist, und zu Zeiten mit höheren Preisen wieder verkauft werden.
Doch das ist noch nicht alles, denn Energiespeicher bieten viele weitere mögliche Einkommensströme, zum Beispiel:
- Optimierung des Eigenverbrauchs
- Abfangen von Lastspitzen
- Reaktion auf Bedarfsunterschiede
- Verbundbeteiligung (Virtuelles Kraftwerk – VPP)
- Resilienz dank Notstromversorgung
- Optimierung zum Nutzungszeitpunkt mit Schwankungsausgleich
- Integration von EV- und E-LKW-Ladestationen
Betreiber von Batterie-Energiespeichersystemen (BESS) können die besten Einnahmen durch „Value Stacking“ generieren, d. h. durch die Kombination verschiedener Einkommensströme.
Energiespeicher-Einkommensströme für FTM
- Ausgleich von Energieschwankungen
- Nebendienste (Frequenzregelung, Blindleistung)
- Kapazitätsmarkt
Energiespeicher-Einkommensströme für BTM
- Einsparung von Energiekosten, indem Energie nur gekauft wird, wenn der Preis (zum Nutzungszeitpunkt) niedrig ist
- Reservestromversorgung (Dieselmotor, Kraftstoff und Wartung des Dieselmotors sind nicht mehr erforderlich)
- Unternehmenswerte, reduzierte Emissionen

Intelligente Netze möglich machen
Intelligente Netze mit integrierter Energiespeicherung ermöglichen eine zeitversetzte Energieabgabe, um Schwankungen auszugleichen, die bei einer Energieerzeugung aus vielen erneuerbaren Energiequellen naturgemäß auftreten.
Sehen Sie in diesem Video, wie

Energiespeichersysteme stabilisieren nicht nur Netzschwankungen, sondern dienen auch als Backup zur Pufferung bei Energieknappheit oder Stromausfall – infolge eines Lastabwurfs oder ungeplanten Ereignisses. Ein Rückgriff auf Energiespeichersysteme im Falle einer unzuverlässigen Netzversorgung oder eines Stromausfalls stellt folgende Effekte sicher:
- Maximale Verfügbarkeit industrieller Prozesse
- Zuverlässigkeit lebenswichtiger Services
- Unterbrechungsfreien Betrieb für die Verbraucher

In einem dezentralen Netzsystem führen Schwankungen der Energieversorgung und des Energieverbrauchs häufig zu Spitzen bei der Energieerzeugung und zu Senken in Bezug auf das Leistungsniveau. Für Solar- und Windenergie sind solche Schwankungen typisch. Energiespeicherlösungen tragen zur Stabilisierung dieser Schwankungen bei und ermöglichen es, dass das Netz kontinuierlich mit dem durchschnittlichen Leistungsbedarf betrieben werden kann, der in der Regel unter dem Spitzenwert liegt. Die Entwickler können die Systeme für niedrigere Nennwerte auslegen, um normale Lastwerte zu bewältigen, was wiederum erforderliche Investitionen reduziert.

Die zeitversetzte Energieabgabe sorgt für eine Umverteilung der Energie zur Kostenoptimierung. Dazu speichert die Lösung Energie in Zeiträumen, in denen die Kosten für Energie aus dem Netz niedrig sind, und entnimmt sie in Zeiträumen, in denen die Kosten für Energie hoch sind. Die Speicherung kann mit umweltfreundlichen Kraftstoffen wie Wasserstoff, E-Ammoniak und E-Methanol kombiniert werden, damit diese mit voller Leistung laufen und überschüssige Energie in der Batterie speichern können.
Mithilfe eines Energiespeichersystems, das mit einem intelligenten Systemmanagement verbunden ist, kann die gespeicherte Energie entweder genutzt oder später durch Ausnutzung der Schwankungen zum optimalen Zeitpunkt verkauft werden, wenn die Energiepreise (oder die Energiekosten) hoch sind . Diese Strategie zur Ausnutzung der Preisdifferenz ist auch unter der Bezeichnung „Arbitrage“ bekannt.
Erfahren Sie auf der Flexheat in Kopenhagen, Dänemark, wie ein intelligenter Betrieb einschließlich Energiespeichern für einen flexiblen Leistungs- und Energieverbrauch sorgt.
Erfahren Sie mehr zum Abfangen von Lastspitzen, zur zeitversetzten Energieabgabe und zu Puffer-Stromversorgungen: Intelligente Leistungswandlung in intelligenten Netzen | Danfoss
Unsere Lösungen
Energiespeicherlösungen (ESS)
Energiespeichersysteme sammeln überschüssige Energie, die in Zeiten mit geringem Bedarf oder hoher Verfügbarkeit von Solar- und Windenergie – oder einer anderen erneuerbaren Energiequelle – erzeugt wird, und speichern diese zur künftigen Nutzung. Die Energiespeicherung ist ein Schlüsselfaktor für die Energiesicherheit von dezentralen Netzen, da sie zeitnah, nachhaltig und kostengünstig den Zugriff auf Energiequellen sicherstellt.
Energie kann in verschiedenen Formen gespeichert werden, unter anderem in Form elektrischer Energie in Batterie-Energiespeichersystemen oder in Kondensatoren, als mechanische Energie in Schwungrädern oder Pumpspeicher-Wasserkraftwerken, oder in Lithium-Ionen-Batterien, Wärmespeichern, Durchflussbatterien bzw. Druckluftspeicherkraftwerken.
Die gespeicherte Energie kann zum Einsatz kommen, wenn der Energiebedarf häufig das Angebot übersteigt oder auch in Spitzenzeiten, um zusätzliche Energie oder Dienste für das Netz oder spezielle Anwendungen bereitzustellen.

Wegbereiter für intelligente Netze
Intelligente Netze mit integrierter Energiespeicherung ermöglichen eine zeitversetzte Energieabgabe. Damit gleichen sie Schwankungen aus, die bei Energieerzeugung mit vielen erneuerbaren Energiequellen naturgemäß auftreten. Das Energiespeichersystem kann bei Energieknappheit der Versorgungsquelle, z. B. infolge eines Lastabwurfs oder ungeplanten Stromausfalls, die Energieversorgung puffern. Bei einem Netzausfall ermöglicht es die Unterstützung durch den Energiespeicher, dass Verbraucher ihren Betrieb für eine bestimmte Zeit aufrechterhalten können.

Industrielles DC-Back-up
Energiespeicher zur Stabilisierung der Stromversorgung bei unerwarteten Netzschwankungen. Wir können das Problem auf verschiedenen Ebenen von BTM-Anwendungen lösen. In diesem Beispiel dient ein industrielles DC-Back-up dazu, eine konstante Stromversorgung für bestimmte kritische Anwendungen in einem Werk sicherzustellen.

Batterie-Energiespeichersysteme können
- die Netzflexibilität und -resilienz erhöhen – dies ermöglicht ein besseres Management von Angebots- und Bedarfsschwankungen, des Abfangens von Lastspitzen und von Lastverschiebungen
- die Effizienz des Gesamtsystems steigern, indem sie überschüssige Energie erfassen und nutzen, die ansonsten verschwendet würde,
- die Zuverlässigkeit und Stabilität der Stromversorgung in Form einer Puffer-Stromversorgung erhöhen, was das Risiko von Stromausfällen reduziert und die Leistungsfähigkeit des Netzes verbessert
Daher bietet die Energiespeicherung Firmen und Versorgungsunternehmen folgende Wettbewerbschancen:
- Minimierung oder Verzögerung von Investitionsausgaben (CAPEX)
- Optimierung der Systemgröße zur Vermeidung von Überkapazitäten
- Verschiebung von Infrastruktur-Investitionen
- Unterstützung einer dezentralen Energieerzeugung
- Abschwächung von Energieschwankungen, z. B. bei Solar- und Windenergie
- Vereinfachung der Integration erneuerbarer Energiequellen in das Netzsystem
Anwendungen
Intelligente Netze, die sich auf Energiespeicherung stützen: Solar- und Windenergie
Bei einer Integration von Energiespeichertechnologien und verschiedenen Energiequellen in das dezentrale Netz verbessern intelligente Energiewandlungslösungen von Danfoss die Netz-Performance und reduzieren den Investitionsbedarf – dank der vorzertifizierten Compliance unter Nutzung strenger Netzcodes.
Diese norwegische Fährverbindung nutzt ein intelligentes Management von Energie- und Batteriespeichersystemen zur Optimierung einer schnellen Aufladung und zur Reduzierung der CO2-Emissionen.


Elektrifizierung des Transportsektors
Aufgrund der Dekarbonisierung werden wir in Zukunft in allen Sektoren viel mehr elektrische Energie verbrauchen. Insgesamt werden 200–300 % mehr Energie durch die elektrische Energieinfrastruktur fließen müssen, wobei der Transportsektor für einen wesentlichen Anteil dieses Bedarfs verantwortlich ist.
Trotz unserer Dekarbonisierungsziele müssen wir akzeptieren, dass die heutige Netzinfrastruktur noch nicht für den Bedarf von künftigen Ladestationen für Elektroautos und E-LKW ausgelegt ist. Bei einem erhöhten Bedarf in Spitzenzeiten wird die Stabilität des Ladevorgangs für ein Fahrzeug durch die Kapazität des örtlichen Transformators begrenzt. Verwenden Sie zur Gewährleistung von Stabilität ein Energiespeichersystem, welches das Netz in Spitzenbelastungszeiten unterstützt. Für den Netzbetreiber ist die Energiespeicherung eine bessere Wahl als die alternative Problemlösung, bei der die Kapazität der Übertragungsleitungen erhöht wird.
Welche Vorteile bietet die Meisterung der Netzstabilität für eine zuverlässige Schnellaufladung?
- Verringerung oder Vermeidung von Anlagekosten (CAPEX). Durch eine aktive Steuerung, Überwachung und Stützung des Netzes mit lokalen Batterien können Sie die hohen Energiespitzenwerte erreichen, die für eine schnelle Aufladung entscheidend sind, ohne in die Netzinfrastruktur zu investieren. Dies wird durch die Verwendung lokaler Batterien mit einer Lastspitzen-Abfangfunktion erreicht. Die Lastspitzen-Abfangfunktion optimiert den Energiefluss zwischen der Stromversorgung und der lokalen Speicherung, um auf Bedarfsspitzen zu reagieren, ohne das Versorgungsnetz zu unterbrechen. Die überschüssige Energie lässt sich zu Zeiten geringen Bedarfs und niedriger Kosten speichern.
- Senken der Betriebskosten (OPEX). Nutzen Sie Ökostrom zum Laden eines Batterie-Energiespeichersystems (BESS), welches das Ladesystem versorgt. Wenn dieser Ökostrom lokal produziert und verbraucht wird, werden die Betriebskosten minimiert.
ESS-Unterstützung für DC-Netze
Gleichstromnetze bieten mehrere Vorteile gegenüber herkömmlichen Wechselstromnetzen. Sie sind effizienter und nutzen weniger Kupfer. Außerdem lassen sich Gleichstromnetze einfacher betreiben, was den Bedarf an USV-Kapazität verringert und die Verwendung verschiedener Batterietypen ermöglicht. Sie minimieren auch die Auswirkungen von Ausfällen und gewährleisten einen stabilen Betrieb von Servern und Systemen mit zuverlässigem Schutz. Darüber hinaus ermöglichen DC-Netze einen schnellen Anlauf von Reservegeneratoren. Energiespeichersysteme (ESS) mit Frequenzumrichtern von Danfoss verbessern Ihr Gleichstromnetz, indem sie folgende Vorteile bieten:
- Geringere Betriebs- und Investitionskosten durch weniger Komponenten und weniger Kupfer
- Gesteigerte Energieeffizienz
- Rückspeisungs- und Redundanzfunktionen
- Möglichkeit zur Nutzung von überschüssiger Wärme aus einem flüssiggekühlten System
Die Modularität von Gleichstromnetzen verkürzt die Installations- und Inbetriebnahmezeit, bietet Flexibilität zur Kapazitätserweiterung und spart Platz. Darüber hinaus harmonisieren Gleichstromnetze durch eine zentrale AFE-Versorgung die Integration aller Frequenzumrichter in das Gleichstromsystem, einschließlich von Kältemaschinen sowie Lüftern und Pumpen, was zu einer Gesamtoberschwingungsverzerrung (THDI) von unter 5 % führt.

Kurzschlussschutz mit Simulations-Tools
Wenn eine große Anzahl von Frequenzumrichtern an ein DC-Netz angeschlossen wird, ist eine Durchführung von Kurzschlussstudien erforderlich. Danfoss DCGuard ermöglicht eine schnelle Trennung und volle Selektivität mehrerer Gleichstromnetze. Außerdem bietet es einen Halbleiterschutz, der DC-Fehlerströme innerhalb von Mikrosekunden erkennt und unterbricht. Dies gewährleistet die Stabilität des Gleichstromnetzes, schützt umliegende Geräte und ermöglicht einen unterbrechungsfreien Betrieb. Das Gerät ermöglicht auch eine korrekte Systemselektivität, verhindert Überspannungsspitzen bei Stromunterbrechungen und kann zwei verschiedene DC-Netze mit Spannungsunterschieden verbinden.
DCGuard ermöglicht die Simulation von Kurzschlüssen und Selektivitätsstudien mit der Möglichkeit, Kurzschlüsse an verschiedenen Stellen im DC-Netz zu platzieren und das Verhalten von Frequenzumrichtern, Sammelschienen und Sicherungen zu studieren. Die Simulationen liefern automatische Berichte mit Informationen über das Stromverhalten bei Kurzschluss.

Die Zukunft erneuerbarer Energien: Wasserstoff und andere umweltfreundliche Brennstoffe
In maritimen Anwendungen eignet sich die Batteriespeicherung ideal zur Stromversorgung des Schiffsantriebs über kürzere Strecken, während für längere Reisen umweltfreundliche Kraftstoffe (wie Methanol, verdichteter Wasserstoff, flüssiger Wasserstoff oder Brennstoffzellen auf Ammoniakbasis) gut geeignet sind. Eine Kombination dieser beiden Technologien vergrößert die Reichweite des Schiffs. Brennstoffzellen können zwar das Schiff antreiben, aber keine überschüssige Energie speichern. Diese lässt sich stattdessen in einem Batterie-Energiespeichersystem speichern, um Verschwendung zu vermeiden. Die beschriebene Integration bietet eine vielversprechende Lösung für die Zukunft der Schifffahrtsindustrie.
Wie nützen Energiespeichersysteme der Schifffahrtsindustrie? Erfahren Sie mehr und lesen Sie unser Whitepaper.
Whitepaper lesen
Energiespeicher für die Landstromversorgung
Ein Energiespeichersystem ist nicht nur an Bord von Schiffen von großer Bedeutung, sondern auch für Onshore-Anwendungen wie die Landstromversorgung.
Die Landstromversorgung, auch als „Cold Ironing“ bezeichnet, ist der Prozess der landseitigen Bereitstellung von elektrischem Strom für ein angedocktes Schiff. Das ermöglicht es, dass sich die Hilfsmotoren des Schiffs ausschalten lassen und die Verbrennung von Dieselkraftstoff aufhört. Dies dient einem einzigen Zweck: Strom aus dem nationalen Stromnetz (oder einem lokalen Netz) auf das festgemachte Schiff zu bringen und dadurch die dieselbetriebenen Generatoren überflüssig zu machen. Die Gründe, die für eine Landstromversorgung sprechen, sind überwältigend. Wenn ein Schiff an die Landstromversorgung angeschlossen ist, können die gesamten Schadstoffemissionen beispielsweise um bis zu 98 % reduziert werden, solange der genutzte Strom aus dem regionalen Stromnetz kommt.
In Häfen ist die Landstromversorgung nicht nur gut für die Dekarbonisierung, sondern auch zur Beseitigung der Luftverschmutzung (NOx, SOx und Feinstaub) und zur Lärmbekämpfung auf im Hafen liegenden Schiffen.
Welche Einsatzmöglichkeiten gibt es für Energiespeichertechnologien, einschließlich von Batterieenergiespeichern, im Bereich der Landstromversorgung? Lesen Sie mehr dazu in unserem Whitepaper: „Dekarbonisierung der Schifffahrtsindustrie“.

Geschäftsbeziehung zu Danfoss: Unser Ziel und unser Ansatz
Danfoss strebt eine langfristige Wertschöpfung an, indem wir gemeinsam mit unseren Kunden die Dekarbonisierung vorantreiben. Wir priorisieren die nachfolgenden Werte, die Gesellschaften mit liberalisierten Energiesystemen gemeinsam haben, und setzen sie um:
- ESG
- CO2-neutrale Fertigung
- Fachkundiges Personal
- Verantwortung in puncto Sicherheit und QM
- Kompetenz bei der Massenproduktion
- Finanzielle Stabilität
Bei Danfoss helfen wir Ihnen dabei, über das eigentliche technische System hinauszudenken. Durch eine ganzheitliche Sichtweise des gesamten Ökosystems gewährleisten wir eine Energieeffizienz und Systemeffektivität, die sowohl skalierbar als auch wirtschaftlich ist. Dank unseres umfassenden Know-hows im Bereich Energiespeichersysteme (ESS) haben wir die richtigen Lösungen zur Erfüllung Ihrer spezifischen Energiespeicheranforderungen zur Hand. Dadurch erhalten Sie ein Plug-and-Play-System mit maximaler Performance, das sich zusammen mit Ihrem Betrieb und im gewünschten Tempo weiterentwickelt. Technik von Danfoss ist zukunftssicher und liefert zuverlässige Performance. Zusätzliche Funktionen sichern einen risikoarmen und stabilen Betrieb. Sie erhalten eine netzfreundliche, zugelassene Energiespeicherlösung mit beeindruckender Energieeffizienz.

Dank modernster Prüfeinrichtungen und der für sie charakteristischen zielorientierten Denkweise nutzen unsere Beschäftigen ihr umfangreiches technisches Wissen jederzeit, um für anstehende Herausforderungen immer die beste Lösung zu finden. Unsere Anwendungsexpertise zu Qualitätslösungen für Energiespeichersysteme (ESS) erfüllt in Bezug auf Produktions- und Entwicklungsqualität die höchsten internationalen Standards. Mit unseren Energiespeicherlösungen sichern wir Ihnen eine konsistente Energieversorgung, verbessern die Performance Ihres Netzes und ermöglichen eine verbesserte Netzzuverlässigkeit.

Mit Power-Back-up bietet Danfoss flexible, industrietaugliche DC-Backup-Lösungen auf Batteriebasis, die ihre Stromversorgung gezielt auf die Verbraucher konzentrieren, die von kritischer Bedeutung sind. Dadurch können Sie die Batterien im Energiespeichersystem auf Ihre kritischen Verbraucher auslegen. Diese Lösungen unterstützen eine Kombination verschiedenartiger Energiespeicher, um im Falle einer Netzstörung eine stabile Energieversorgung zu gewährleisten. Auf diese Weise können Sie die Energiespeicher als redundante Energiequellen nutzen. Erfahren Sie mehr über unsere industriellen DC-Backup-Systeme zur Vermeidung von Spannungseinbrüchen: Mit industriellem DC-Backup gehören Spannungseinbrüche der Vergangenheit an | Danfoss

Simulation
Verwenden Sie Simulationstools für Entwicklung und Design sowie zur Prognose und Prüfung der Performance und sparen Sie die Kosten für die Herstellung von Prototypen. Mittels Simulation erzielen Sie eine flexiblere und reaktionsschnellere Frequenzumrichter-Umgebung. Dadurch können Sie Produkte schneller auf den Markt bringen und sich einen Wettbewerbsvorteil sichern. Zur Implementierung des benötigten Energiespeichervolumens ist der Einsatz von Simulationstools unerlässlich. Simulation ist eine effektive Methode, mit der Sie untersuchen können, wie es zu Fehlern kommt, wie die Geräte auf solche Fehler reagieren und wie die Fehler behoben werden können. Simulationen können Sie auch zur Optimierung der Wechselwirkungen des Energiespeichers mit dem Netz und mit der Anwendung einsetzen. So sichern Sie beispielsweise eine optimale Nutzung der Reduzierung von Lastspitzen, der zeitlich versetzten Energieabgabe und der Backup-Funktionen – bei gleichzeitiger Gewährleistung höchster Effizienz.

Simulationstools verkürzen auch den Prozess zur Optimierung der Gerätegröße, zur Minimierung der Kapitalinvestitionen sowie zur Reduzierung der Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen. Außerdem können Unternehmen mit Simulationen „virtuelle Lerniterationen“ durchführen. In unserem Fall verbessern diese Iterationen die Effektivität der Kommunikation zwischen Danfoss-Experten und unseren Kunden und ermöglichen es uns, schneller auf Projektanforderungen zu reagieren.

Kraftwerkseigentümer und Übertragungsnetzbetreiber müssen vor dem Anschluss eines Energiespeichersystems an das lokale oder nationale Netz die Reaktion des Systems auf Netzfehler und unvorhersehbare Netzereignisse beurteilen. Den Kraftwerkseigentümer interessiert, wie das System im Zusammenhang mit Frequenzumrichtern funktioniert, während der Betreiber des Übertragungssystems wissen möchte, wie das System mit niedrigen/hohen Netzspannungen umgeht, das Netz stützt und zur Frequenzbegrenzung sowie zur schnellen Reservezuschaltung eingesetzt werden kann.

Danfoss bietet Simulationsmöglichkeiten mit Mockup-Funktionseinheiten (FMUs) für Frequenzumrichter, mit denen sich Wechselwirkungen mit dem Netz simulieren lassen. FMUs, die aus Steuerelementen und Applikationssoftware generiert werden, können in PSCAD- und DigSilent Power-Werksumgebungen eingesetzt werden und erleichtern die Modellierung ganzer Kraftwerke. Mit diesem Ansatz stellt Danfoss sicher, dass seine Frequenzumrichter die Anforderungen des Wechselstromnetzes erfüllen. Die Partnerschaft mit Danfoss bietet Ihnen Zugang zu FMU-kompatiblen Modellen der Frequenzumrichter für PSCAD und DigSilent. Dies ermöglicht es Netzbetreibern, den Netzbetrieb in ihrer eigenen Simulationsumgebung effektiv zu bewerten.
Danfoss entwickelt diese Schnittstellen und Modelle kontinuierlich weiter und bietet Frequenzumrichter an, die zur Erfassung von Daten für Lernprozesse eingesetzt werden können. Weitere Informationen zu Simulationslösungen von Danfoss
Mehr Informationen zur Simulation


Möchten Sie Risiken senken und gleichzeitig die Produktentwicklung beschleunigen?
Führen Sie hochgenaue Simulationen in Ihrer bevorzugten Simulationsumgebung durch
Verwenden Sie dieselbe Steuerungs-Firmware und Applikationssoftware in einem virtuellen 1:1-Frequenzumrichter
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Antriebsmodellen, was Sie benötigen

Möchten Sie an Simulationsszenarien online zusammenarbeiten?
Schneller Start mit Online-Zugang. Keine Installation digitaler Tools erforderlich.
Simulationen online organisieren und teilen.
Erstellen Sie hochpräzise Simulationen auf der Grundlage vorkonfigurierter Beispiele

Möchten Sie einzigartige Möglichkeiten zur Risikominderung nutzen?
Echtzeit-Simulation von High-Fidelity-Modellen, einschließlich fortschrittlicher Regelungsfunktionen aus dem Produktportfolio der Danfoss iC7-Serie
Leistungsstarkes Simulations-Framework für hochgradig konfigurierbare Anlagenmodellierung
Konfigurieren Sie einen HIL-Testaufbau in nur 15 Minuten und reduzieren Sie den Aufwand für die Inbetriebnahme von Tagen auf Stunden
Cybersicherheit
Die Sicherung des Systems vor unbefugtem Zugriff ist ein kritischer Punkt bei der Energiespeicherung. Die einzigartige hardwarebasierte Systemsicherheit von Danfoss reduziert das Risiko von Cyberangriffen, indem es einen Hardware-Crypto-Chip, geschützte Firmware und eine verschlüsselte Datenübertragung einsetzt. All diese Vorteile erleichtern es Ihnen, Ihre Systeme, Ihr Energiespeichersystem und Ihre Daten zu schützen. Sie bieten Ihnen eine sichere Komponente, auf die Sie sich verlassen können.
Entdecken Sie integrierte Cybersicherheit

Hervorgehobene Produkte
Ihr Einstieg in die intelligente Leistungswandlung.
Der iC7-Hybrid ist für alle Anwendungen zur Leistungswandlung optimiert; er bietet eine unübertroffene Leistungsdichte mit einer neuen Filtertechnologie.
Weitere Informationen

Fallstudien

Die Nachfrage nach Elektrifizierungs- und Hybridlösungen wächst rasant. Der deutsche Energiespeicherhersteller QINOUS GmbH war einer der ersten Danfoss-Kunden, der bereits lange Zeit an derartigen Lösungen gearbeitet hatte, bevor diese zum „heißen Thema“ in der Energiewirtschaft wurden.
News

Danfoss Drives kündigt den Erwerb des ACE300 und die Übernahme des Produktteams des finnischen Unternehmens Ampner Oy an. Es handelt sich bei der Lösung um einen speziellen 1500-V-DC-Wandler. Danfoss Drives integriert den Leistungswandler in das Portfolio der Elektrifizierungslösungen, wobei der Schwerpunkt auf Smart Grids und der Energiespeicherung liegt.

Um das starke Wachstum im Marinemarkt bedienen zu können, hat Danfoss jetzt Mitarbeiter und Kompetenzen in Danfoss Marine gebündelt. Der neue Bereich bietet ein breites Portfolio an elektrischen Antrieben, elektrischen Maschinen sowie Dienstleistungen, die alle Marine- und Offshore-Anwendungen sowie alle Schiffstypen und -größen umfassen.

Das HySynergy-Projekt in Fredericia, Dänemark, hat zum ersten Mal erfolgreich Wasserstoff produziert, was einen wichtigen Meilenstein für die Kommerzialisierung von grünem Wasserstoff als saubere Energiequelle darstellt.