Im hart umkämpften HLK-Bereich besteht die Notwendigkeit, immer intelligentere, effizientere und benutzerfreundlichere Lösungen zu entwickeln. Als Reaktion darauf präsentiert Danfoss für seinen VLT® HVAC Drive FC 102 neue Funktionen, die die Funktionalität von Klimageräten (AHU) und Dachanlagen (RTU) verbessern sowie Installation, Betrieb und Energieeffizienz in einem Gebäudemanagementsystem (BMS) vereinfachen.
Modernisieren Sie Ihre Klimagerätesteuerung im Hinblick auf mehr Effizienz und Raumkomfort
Bei herkömmlichen HLK-Lösungen gibt es oft eine lästige Aufteilung der Verantwortlichkeiten für die verschiedenen Komponenten und Lieferanten. Das behindert einen wichtigen Datenaustausch und verhindert wichtige betriebliche Erkenntnisse. Der VLT® HVAC Drive FC 102 sorgt jedoch für einen Paradigmenwechsel – durch die Integration von Edge Computing, das intelligente Steuerungs- und Betriebsdaten zur Optimierung der AHU- und RTU-Leistung nahtlos miteinander verbindet.
Indem der FC 102 als „Frequenzumrichter als Regler“ oder „Frequenzumrichter als Sensor-Hub“ agiert, bietet dieser hochwertige Frequenzumrichter eine Vielzahl intelligenter Funktionen, die auf den optimalen HLK-Betrieb zugeschnitten sind.
- Integrierte Luftstrom- und Klimaregelungsmechanismen
- Interaktion zwischen hochentwickelten Sensoren zur Überwachung von Temperatur, Druck, Feuchte, CO2-Gehalt und VOC-Luftqualität
- Präzise Luftstromanpassung und individuelle Einstellung nach Bedarf
Dies ist nicht nur energieeffizient, sondern sorgt auch für einen guten Raumkomfort, was das Wohlbefinden von Gebäudenutzern, beispielsweise von Büromitarbeitern, verbessert.
Eine effiziente Steuerung und Überwachung der Klimageräte stellt den rechtzeitigen Filteraustausch sicher
Der FC 102 interagiert ständig mit den Drucksensoren, die ihm Echtzeitdaten zur Verfügung stellen. Die erhaltenen Daten verwendet er zur genauen Anpassung der AHU-Gerätelüfter an den tatsächlichen Luftstrombedarf des Gebäudes in Echtzeit. Er generiert erhebliche Energieeinsparungen und zeigt die Betriebsleistung der spezifischen Lüfterleistung (SFP) des Klimageräts an, um gemäß EN16798 die Betriebseffizienz zu dokumentieren.
- Ein Frequenzumrichter kann bis zu 4 Klimagerätefilter gleichzeitig überwachen
- Die Signale des Drucksensors ermöglichen eine proaktive Zustandsüberwachung der AHU-Filter und sorgen dafür, dass der Frequenzumrichter bei Notwendigkeit eines Filterwechsels rechtzeitig eine Warnung ausgibt, um optimale Leistung und zuverlässige Betriebszeit zu gewährleisten, da ein fehlender Filter eine Verunreinigung der Luftzufuhr verursachen kann
- Dank der im Frequenzumrichter integrierten Intelligenz sind weniger externe Geräte erforderlich, was die Komplexität und die Kosten der Systeminstallation reduziert
Nutzen Sie Konnektivität und intelligente Lösungen, die auf die Erfüllung künftiger Anforderungen vorbereitet sind
Beim FC 102 wurde unter Konzentration auf Konnektivität und Interaktionen in intelligenten Gebäuden eine Unterstützung für IoT-, MQTT- und Feldbus-Technologien eingeführt. Der Frequenzumrichter kann mit all diesen Technologien kommunizieren und unterstützt eine nahtlose Interaktion mit BMS sowie mit dem Betriebspersonal, um den optimalen Betrieb der Klimageräte in heutigen wie auch in zukünftigen Kommunikationssystemen zu gewährleisten.
Der VLT® HVAC Drive FC 102 kommuniziert nahtlos innerhalb des Gebäudemanagementsystems, um ...
- intelligente Informationen über die tatsächliche Betriebsleistung der Anwendung bereitzustellen
- intelligente Algorithmen zur Erkennung von Schwankungen des Energieverbrauchs und der Betriebsleistung von Klimageräten in Echtzeit zu erkennen
- frühzeitige Warnungen über mögliche Probleme direkt an die Mitarbeiter zu senden, damit diese sofort handeln können
Mit diesen neuen Funktionen sticht der FC 102 auch weiterhin als führende Lösung der HLK-Branche hervor. Er kombiniert Innovation mit Zuverlässigkeit und Effizienz, um eine optimale Leistung der Klimageräte bereitzustellen. Durch seine Konzentration auf Konnektivität und intelligente Lösungen stellt der FC 102 einen nahtlosen Übergang Ihrer Gebäudemanagementsysteme zu einem effizienteren und nachhaltigeren HLK-Umfeld sicher.
Was gibt es Neues in der Welt der Frequenzumrichter?

Entdecken Sie die neuesten Produktfunktionen sowie aktuelle Neuigkeiten zu Software und Services von Danfoss Drives. Hier finden Sie technische Neuigkeiten zu Frequenzumrichtern, Leistungswandlern und weiteren Antriebstechnologien.