Abstrakt
Die Nachfrage nach Kühlung wird in den kommenden Jahrzehnten voraussichtlich erheblich steigen, getrieben durch steigende Lebensstandards und steigende globale Temperaturen. Um die Auswirkungen des Kühlbedarfs zu minimieren, ist es entscheidend, sowohl die Gebäudestandards als auch die Konstruktion anzupassen, um den Kühlbedarf zu reduzieren und sicherzustellen, dass der verbleibende Kühlbedarf auf die effizienteste und nachhaltigste Weise gedeckt wird.
In dicht besiedelten städtischen Gebieten ist eine der vielversprechendsten Kühllösungen die Fernkühlung (DC). Die Auslegung und Flächenabdeckung einer Fernkühlung hängt jedoch stark von den lokalen Bedingungen ab, was zu einer Vielzahl potenzieller Möglichkeiten und Vorteile für die lokalen Gemeinschaften führt.
Obwohl die technischen Lösungen für den Aufbau von DC ausgereift sind und sich über mehrere Jahrzehnte bewährt haben, ist eine Änderung der Denkweise in Bezug auf Kühlversorgungslösungen erforderlich, insbesondere in dicht besiedelten städtischen Gebieten. Um das Wachstum des DC-Sektors zu vereinfachen und sein volles Potenzial auszuschöpfen, sind eine fokussierte Regulierung und eine langfristige Energieplanung unerlässlich. Klare Vorschriften und Richtlinien werden dazu beitragen, die wahrgenommenen Risiken im Zusammenhang mit DCS zu reduzieren, wodurch es für Versorgungsunternehmen einfacher wird, das erforderliche Kapital für die Einrichtung solcher Systeme zu gewinnen.
Zweck dieses Dokuments ist es, die Vorteile von DC hervorzuheben und ausgewählte Fallstudien zu präsentieren, die unter sehr unterschiedlichen Klimabedingungen betrieben werden. Die Fallstudien wurden ausgewählt, um aufzuzeigen, wie verschiedene lokale Möglichkeiten einen starken Business Case für die Technologie schaffen können, auch an Standorten, die auf den ersten Blick nicht als besonders geeignet für DC angesehen werden könnten. Diese Fallstudien können Entscheidungsträger dazu inspirieren, nach lokalen Möglichkeiten – Synergien mit anderen Sektoren – zu suchen, die die Argumente für die Entwicklung von DCS als solide Investitionsmöglichkeiten für Unternehmen stärken können.
Lernen Sie die Autoren kennen

Oddgeir kam 2012 als Fernwärmeexperte auf globaler Ebene zu Danfoss. Er hat sich mit einer Vielzahl von Themen im Bereich der Fernwärme beschäftigt, von tiefgreifenden Einsichten in Komponenten über die Analyse komplexer Wechselwirkungen und der Rolle von Fernwärmesystemen aus der Perspektive des breiteren Energiesystems bis hin zur Betreuung von Delegationen, die nach Lösungen für die Dekarbonisierung und effiziente Nutzung von Energiequellen suchen. Oddgeir engagiert sich aktiv in internationalen Forschungsprojekten und Plattformen, die auf den Wissensaustausch und die Positionierung von Fernwärmesystemen abzielen. Darüber hinaus berät er Branchenpartner und Institutionen. Oddgeir hat einen Doktortitel in Ingenieurwissenschaften von der Universität Island.

Jan Eric kam im Jahr 2000 zu Danfoss und hat in den Bereichen dynamische Simulation, Labortests, Feldtests, technoökonomische Analyse, Forschung und Entwicklung gearbeitet. Der Fokus liegt von der Komponenten-, Teilsystem- bis hin zur Energiesystemebene und bezieht sich auf das Angebot von Danfoss in Bezug auf Heiz- und Kühllösungen. Mit dem Schwerpunkt auf der konzeptionellen Entwicklung von Fernwärme und -kühlung im Hinblick auf ein intelligentes und sektorgekoppeltes Energiesystem. Es wurden eine Reihe von Veröffentlichungen erstellt, und es werden Vorträge im Zusammenhang mit Bildungs- und Ausbildungsaktivitäten gehalten. Jan Eric hat einen Masterabschluss in Maschinenbau/Energietechnik.
Andere Autoren
- Federico Bava, Ramboll LinkedIn-Profil
- John Flørning, Ramboll LinkedIn-Profil
- Patrick Durup Thomsen, DEVCCO LinkedIn-Profil