Norwater entscheidet sich für Danfoss-Technologie für landbasierte SWRO-Systeme in der Aquakultur
Da die landbasierte Aquakultur weiter wächst, wächst die Nachfrage nach energieeffizienter und zuverlässiger Meerwasserumkehrosmose (SWRO) rasant. Norwater, ein weltweit führender Anbieter von SWRO für Aquakultur- und Marineanwendungen, erfüllt diesen Bedarf mit modularen Systemen, die auf Hochleistungskomponenten von Danfoss basieren.

Norwegen war schon immer ein Vorreiter in der Aquakultur. Was hier anfängt – zum Beispiel die Bewegung hin zu mehr landbasierter Lachszucht – neigt dazu, sich international auszubreiten. Tatsächlich werden jetzt mehr landbasierte Systeme nicht nur in Norwegen, sondern auch in den USA, China und anderen Schlüsselmärkten gebaut.
Die Herausforderung: Erfüllung der wachsenden SWRO-Anforderungen der landbasierten Aquakultur
Der Übergang zur landbasierten Aquakultur, insbesondere für Arten wie Lachs, wird von mehreren Schlüsseltrends angetrieben. Dazu gehören die verschärften Umweltvorschriften, der verstärkte Fokus auf Biosicherheit und die Vorteile des marktnäheren Lokalisierens der Produktion. Während einige landbasierte Anlagen als vollständig umlaufende Aquakultursysteme (RAS) betrieben werden, sind viele Hybridsysteme, die große Mengen Süßwasser benötigen. In diesen Hybridsystemen ist SWRO die primäre Wasserquelle.
"Städtisches Wasser ist manchmal verfügbar, kann aber in Bezug auf die Qualität unzuverlässig sein", sagt Bjørn. „SWRO liefert gleichbleibend hochwertiges Wasser, das für die Fischzucht unerlässlich ist.“
Die Entwicklung von SWRO-Systemen für die Aquakultur bringt ihre eigenen Anforderungen mit sich. Betreiber verlangen Energieeffizienz, um Kosten und Emissionen zu senken. Die Systeme müssen wartungsfreundlich, kompakt in ihrer Größe und völlig frei von Verschmutzungen sein. Da viele dieser landbasierten Einrichtungen entlegen und leicht besetzt sind, sind die Zuverlässigkeit der Ausrüstung und lange Wartungsintervalle besonders wichtig: Ungeplante Ausfallzeiten können schwerwiegende Folgen für die Fischgesundheit haben.
Die Lösung: Modulare SWRO-Systeme, optimiert für Energieeffizienz, Zuverlässigkeit und Flexibilität
Norwater hat eine modulare SWRO-Anlage mit einer Kapazität von 1.500 m³/Tag entwickelt, die auf der Danfoss APP 65 Hochdruckpumpe und dem iSave 70 Energierückgewinnungsgerät basiert und sich ideal für die landbasierte Aquakultur eignet. Das Auswählen der Komponenten in diesen standardisierten Zügen erfolgte aufgrund ihrer energiesparenden Leistung, Zuverlässigkeit, kompakten Bauweise und ihres ölfreien Betriebs, wodurch das Risiko einer Verschmutzung des Wassers eliminiert wurde. Während das System auf einer bewährten, modularen Plattform basiert, bleibt Norwater flexibel bei der Erfüllung spezifischer Kundenanforderungen und kann bei Bedarf kundenspezifischere Lösungen vorschlagen oder entwerfen– und bietet das Beste aus beiden Welten: Standardisierung für Effizienz und kundenspezifische Bauweise.
"Unseren Kunden sind die Gesamtbetriebskosten wichtig und sie mögen keine Überraschungen", erklärt Mathisen. "Danfoss-Komponenten helfen uns, beide Ziele zu erreichen. Neben der branchenführenden Energieeffizienz sind die APP-Pumpen sauber, kompakt und äußerst zuverlässig. Und mit iSave isobaren ERDs gewinnen wir zuverlässig erhebliche Energie aus dem Solestrom zurück, um die Leistungsaufnahme in der Hochdruck-Schleife zu reduzieren."
Die meisten Anlagen von Norwater für die landbasierte Aquakultur nutzen drei oder vier dieser Züge, was eine tägliche Gesamtkapazität von 4.500 oder 6.000 m³ bietet. Typischerweise erreichen die Züge einen spezifischen Energieverbrauch (SEK) von rund 2,5 kWh pro Kubikmeter. Für Betreiber bedeutet dies geringere Betriebskosten und einen geringeren ökologischen Fußabdruck.
Die Systeme von Norwater sind modular und flexibel in ihrer Bauweise. Sie können in Containereinheiten eingesetzt oder in größere Anlagen integriert werden. Dieser Ansatz ermöglicht es dem Unternehmen, unterschiedliche Kundenbedürfnisse mit einer standardisierten Lösung mit bewährter Leistung zu erfüllen.
"Unsere Systeme haben eine skalierbare Bauweise", fügt Mathisen hinzu. "Wir beliefern kleine, abgelegene Standorte oder große Betriebe– von Brutbetrieben über die Smolt-Produktion bis hin zu Post-Smolt-Betrieben und vollständigem Wachstum. In jedem Fall bauen wir sie auf bewährter Technologie auf, um sicherzustellen, dass unsere Kunden das Beste in puncto Effizienz und Zuverlässigkeit erhalten."
Das Ergebnis: Bewährte Leistung bei mehreren Hochleistungsanlagen im Betrieb
In den letzten Jahren hat Norwater mehrere landbasierte SWRO-Installationen in ganz Norwegen mit diesem Aufbau geliefert – alle basieren auf Hochdruckpumpen und ERDs von Danfoss. Mit weiteren international geplanten Projekten unterstützt das Unternehmen weiterhin das Wachstum einer energieeffizienten Aquakultur mit geringerem Kohlenstoff-Fußabdruck – on- und offshore.
"Diese Systeme laufen bereits erfolgreich in Norwegen", sagt Mathisen. „Sie haben ihren Wert bewiesen, und wir erwarten in den kommenden Jahren noch mehr Nachfrage.“
Durch die Konstruktion modularer SWRO-Züge, die auf Danfoss-Technologie basieren – und dies mit einer flexiblen Implementierung kombinieren – bietet Norwater eine starke Lösung für landbasierte Aquakulturanlagen, die Energieeinsparungen, Betriebsstabilität und langfristigen Wert suchen.
Über Norwater
Norwater AS ist ein weltweit anerkannter Anbieter von SWRO-Systemen für die Aquakultur- und Marineindustrie – und einer der weltweit führenden und innovativsten Anbieter von SWRO-Systemen für Bünnschiffe. Das Unternehmen mit Sitz an der norwegischen Küste entwickelt und liefert hochwertige, modulare Systeme, die flexibel, skalierbar und einfach in einen großen Bereich von Anwendungen zu integrieren sind. Mit Installationen in führenden Aquakulturmärkten wie Norwegen, Chile, Tasmanien und Großbritannien ist Norwater ein vertrauenswürdiger Partner für die zuverlässige Süßwasserproduktion in anspruchsvollen Meeresumgebungen.
Erfahren Sie mehr unter http://www.norwater.no/.
Verwandte Produkte

Mit ihrer 3-in-1-Bauweise, die hocheffiziente isobare Drucktauscher mit Rootspumpen mit positivem Hubvolumen und Elektromotoren integriert, bieten iSave® ERDs große Energieeinsparungen auf kleinem Raum. Deckt Zuggrößen von 200–3000 m3/Tag ab