iC7 series

iC7-Automation ist jetzt flexibler denn je. Zu den neuen Verbesserungen, die eine einfachere Systemoptimierung ermöglichen, gehören Feldbusaustausch und OPC UA ohne den Bedarf an neuer Hardware sowie die Kompatibilität mit mehr Motortechnologien.

Danfoss stellt den Danfoss-Konfigurator im EPLAN Electric P8-System vor, eine hochmoderne Lösung für Entwickler, die ihre Design-Workflows optimieren möchten. Entwickler können nun iC7-Automation-Frequenzumrichter konfigurieren und innerhalb von Minuten eine spezifische EPLAN-Datendatei (EDZ-Datei) erstellen, was in der Vergangenheit Wochen gedauert hätte.
iC2 series

Mit 60 % geringeren Verlusten als vergleichbare Filter senkt der Danfoss Advanced Active Filter AAF 007 Ihre Energiekosten. Nutzen Sie die Vorzüge von Oberschwingungsreduzierung, Leistungsfaktorkorrektur und Asymmetriekompensation in einem Produkt. Dieser Filter lässt sich mit jedem Frequenzumrichter aus dem gesamten Danfoss-Produktportfolio verwenden.
VACON® series

Sie können Ihren Antrieb jetzt in einen intelligenten Sensor verwandeln. VACON® NXP und VACON® 100 sind jetzt mit zustandsorientierter Überwachung ausgestattet. Das bedeutet, dass Sie Ihren Antrieb zur Überwachung des Zustands Ihres Motors und Ihrer Anwendung nutzen können uns so Probleme erkennen, bevor sie sich auswirken.

Mit 60 % geringeren Verlusten als vergleichbare Filter senkt der Danfoss Advanced Active Filter AAF 007 Ihre Energiekosten. Nutzen Sie die Vorzüge von Oberschwingungsreduzierung, Leistungsfaktorkorrektur und Asymmetriekompensation in einem Produkt. Dieser Filter lässt sich mit jedem Frequenzumrichter aus dem gesamten Danfoss-Produktportfolio verwenden.

Zur Diagnose Ihres Danfoss VLT®- oder VACON®-Antriebs können Sie MyDrive® Assistant für eine schnelle, KI-gestützte Fehlersuche nutzen. Sie erhalten auch Hilfe bei der Suche nach Handbüchern und digitalen Tools.
VLT® series

Danfoss erweitert die Funktionen der integrierten zustandsbasierten Überwachung (CBM) seiner Premium VLT®-Frequenzumrichter um eine Sinusfilterüberwachung. Sie ist von besonderer Bedeutung für Anwendungen, bei denen in Sinusfiltern enthaltene Kondensatoren zum Einsatz kommen. Diese Funktionserweiterung bietet Kunden neue Erkenntnisse zum Gerätezustand und verbessert proaktive Wartungsstrategien.

Danfoss präsentiert neue Funktionen für seinen VLT® HVAC Drive FC 102, die zur Verbesserung der Funktionalität von Klimageräten (AHU) und Dachanlagen (RTU) sowie zur Vereinfachung der Installation, des Betriebs und der Energieeffizienz in einem Gebäudemanagementsystem (BMS) dienen. Hervorzuheben ist, dass der FC 102 die Betriebsleistung der spezifischen Lüfterleistung (SFP) des Klimageräts anzeigt, um gemäß EN16798 die Betriebseffizienz zu dokumentieren.
DrivePro® services

Danfoss stellt DrivePro® 360Live vor: die leistungsfähige, datengestützte Anlagenmanagement-Lösung, die zu Veränderungen bei Ihren Wartungspraktiken und der Ausrüstung Ihrer Teams mit umfassenden Einblicken, Kontrolle und Effizienz in den Bereichen Schifffahrt und Industrie führt.
Software tools

Sie suchen den richtigen Frequenzumrichter für Ihre Anwendung? Dann nutzen Sie den Danfoss DriveFinder. Anhand einiger einfacher Fragen hilft Ihnen dieses Tool, den besten Antrieb für Ihre Aufgabe sowie einen zuverlässigen Lieferanten zu finden.

Die Optimierung der Energieeffizienz sollte nicht kompliziert sein. Aus diesem Grund hat Danfoss MyDrive® Energy entwickelt – ein digitales Tool, das Kunden dabei helfen soll, Energie- und Kosteneinsparungen bei der Aufrüstung ihrer Anlagen mit Frequenzumrichtern von Danfoss zu bewerten. Der integrierte Effizienzrechner ist der Nachfolger von MyDrive® ecoSmart, der alles an einem Ort zusammenführt und Compliance- und Effizienzbewertungen einfacher denn je macht.

Die Gemeinde Eurasburg bei Augsburg zeigt, dass sozialverträglicher Klimaschutz und regionale Wertschöpfung möglich sind: Bereits 60 Gebäude werden hier über ein Nahwärmenetz auf Basis von lokal erzeugter Biomasse versorgt.
Was gibt es Neues in der Welt der Frequenzumrichter?
Seien Sie der Erste, der maßgeschneiderte Einblicke für Experten Ihrer Branche erhält
Danfoss Drives ist mehr als nur ein globaler Hersteller von Frequenzumrichtern – wir sind Ihr Partner für eine intelligentere und nachhaltigere Zukunft. Unser Newsletter hält Sie in einer sich schnell entwickelnden Welt der Elektrifizierung, Energieeffizienz und digitalen Transformation auf dem Laufenden.
Melden Sie sich jetzt an – und bleiben Sie immer auf dem neusten Stand!
Mit Ihrer Anmeldung erhalten Sie Zugang zu:
- Neue Produkte und Produkt-Updates
- Software- und Firmware-Updates
- Technische Artikel zu VFD-Motorsteuerung, Elektrifizierung und Dekarbonisierung
- Inspirierende Fallbeispiele aus der Praxis
- Einladungen zu Webinaren und Expertenschulungen
- Bevorstehende Veranstaltungen und Einblicke in die Branche
Danfoss Drives: Weltweit führender Hersteller von Antrieben
Danfoss ist einer der weltweit führenden Hersteller von Frequenzumrichtern und Drehzahlreglern, die eine effiziente Optimierung aller Elektromotoren und -systeme ermöglicht. Sie werden überrascht sein, wie stark Sie den Energieverbrauch Ihrer Anwendungen senken können: bis zu 80 %.