Der Drucksensor DST P070– eine kompakte, zuverlässige Lösung für die HVAC-Branche
Der DST P070 ist das neueste Modell der DST-Serie langlebiger, kompakter Drucksensoren von Danfoss Sensing Solutions und bietet eine Reihe von Ausstattungen, die sich ideal für Wärmepumpen eignen.
Wärmepumpen spielen eine zentrale Rolle bei unserem Übergang von fossil betriebenen HVAC-Systemen weg. Die REPowerEU-Ziele erfordern beispielsweise, dass sich die Anzahl der neu installierten Wärmepumpen alle vier Jahre verdoppelt, was bedeutet, dass wir bis 2030 60 Millionen mehr installierte Wärmepumpen benötigen werden. Dennoch haben Hersteller von HVAC-Systemen oft Schwierigkeiten, Sensoren zu finden, die kompakt und leicht genug sind, um kleinere Systemanforderungen zu erfüllen. Der DST P070 adressiert diese Herausforderung mit zuverlässiger Druckmesstechnik in kompakter Bauweise.
Der Drucksensor verfügt über eine rückseitige MEMS-Ausstattung, die seinen Wert, seine Größe und sein Gewicht optimal für HVAC-Anwendungen ermöglicht. Der kompakte Bimetall-Druckanschluss bietet die beste Passform für Anwendungen mit kleinen und engen Räumen, wie Wärmepumpen, Wasserkühlsätze, Wohn- und Transportklimaanlagen und Foodservice-Kühlung.
Der DST P070 bietet die kürzeste Lötrohrlänge auf dem Markt, einen kleinen Sensorkörper und einen einzelnen Lötpunkt. Die Bauweise erleichtert Installateuren das Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen in Wärmepumpen. Dank der leichten Bauweise des Sensors ist praktisch keine Vibrationsstütze erforderlich, was eine einfache und mühelose Einrichtung ermöglicht.
Vereinfachter Installationsprozess
Das Bimetalllötrohr bietet nicht nur die beste Passform in engen Einbauräumen, sondern auch mehrere Installationsvorteile. "Wenn Sie einen Drucksensor mit Kupfer-Löt-Tuben haben, benötigen Sie während des Lötvorgangs einen Schutz gegen die Kühlung des Sensors. Beim DST P070 besteht der Druckanschluss aus Kupfer und Edelstahl, was neben der Langlebigkeit den Schutz vor Kühlung während der Installation überflüssig macht. Das verkürzt die Installationszeit und erleichtert dem Installateur den gesamten Prozess."
Die Bimetall-LötTUBE verfügt zudem über eine überlegene Ausstattung mit Schweißnähten am Gehäuse und Präzisionslöten am Rohr. Außerdem hat er eine geringere Wärmeübertragung als Kupfer oder Messing, was die Systemkomponenten schützt und die Lebensdauer des Sensors verlängert.
Vollständig einsetzbar mit brennbaren Kältemitteln (R290)
Im Einklang mit dem Engagement des Unternehmens, die HVAC-Branche bei der Umstellung auf neue Kältemittel zu unterstützen, hat das Team von Danfoss Sensing Solutions das DST P070 in einem großen Bereich von Kältemitteln und Ölen getestet, um seine Kompatibilität mit A1-, A2L- und A3-Kältemitteln sicherzustellen."Wir haben bestätigt, dass das DST P070 mit R290, dem Hauptkältemittel für Wärmepumpen, funktioniert und auch mit dem aggressiven Kältemittel R1234ze kompatibel ist", sagt Iro.
Der Sensor verfügt außerdem über die patentierte Dichtungstechnologie des Unternehmens, die eine hermetische Abdichtung gewährleistet, und wurde einer Reihe von Validierungs- und Dichtheitsprüfungen unterzogen, um zu bestätigen, dass er Heliumleckagen, Überdruck, thermischer Belastung und Alterung, Vibrationen sowie einer Kombination aus Temperatur- und Vibrationsbelastung standhält. Die Testergebnisse wurden von einem externen Labor validiert und der DST P070 ist nach ISO 14903 auf Bauweise geprüft und ATEX Zone 2 & HazLoc konform.
Gewährleistung kürzerer Lieferzeiten und Integrität der Versorgungskette
Um der steigenden Nachfrage nach Wärmepumpen gerecht zu werden, benötigen OEMs einen zuverlässigen Lieferanten, der Systemkomponenten pünktlich liefern kann. "Unsere Kunden sagen uns, dass sie nach globalen Lieferanten suchen, die qualitativ hochwertige Produkte und Rund-um-die-Uhr-Support anbieten können. Um dies zu berücksichtigen, haben wir unsere Produktionsfläche erweitert und damit eine neue, hochvolumige, vollautomatische Produktionsleitung in Minden, Deutschland, geschaffen. Mit dieser Leitung können wir unseren Kunden kürzere Lieferzeiten anbieten, damit sie schnell und effizient Bestellungen erhalten." Die Produktionsstätte bezieht 70% ihrer Werkstoffe aus der EU und bietet eine vollständige Rückverfolgbarkeit von Teilen und Prozessdaten. Der Standort entspricht auch den Normen ISO 14001, ISO 9001 und IATF 16949 und ist vollständig mit dem ESG-Engagement des Unternehmens konform. "Wie viele unserer Kunden ist auch Danfoss bestrebt, seinen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Im Einklang mit diesen Zielen ist unser Werk in Minden auf dem Weg, bis 2030 klimaneutral zu werden."
Nachhaltigkeit an erster Stelle– von der Produktion bis zur Verpackung
Nachhaltigkeit spielte auch eine wichtige Rolle im gesamten Produktionsprozess des DST P070, von der Herstellung bis zur Verpackung. „Der Sensor besteht zu mehr als 50% aus recyceltem Edelstahl und hat dank seiner kompakten Bauweise und der Verwendung weniger Werkstoffe einen geringeren Gesamt-Kohlenstoff-Fußabdruck“, erklärt Katharina. "Wir haben eine einzigartige Zellstoffschalenverpackung entwickelt, die unsere CO2-Emissionen und unser Transportvolumen um 50% reduziert. Trotzdem bietet die Bauweise die gleiche Festigkeit und Haltbarkeit, um die Sensoren während des Transports zu schützen."
Die Kombination aus vereinfachtem Installationsprozess, bewährter Qualität, Kältemittelkompatibilität mit niedrigem Treibhauspotenzial und ESG-Konformität führt zu einem Drucksensor, der OEMs ausstattet, um die Marktnachfrage, Branchenvorschriften und interne Nachhaltigkeitsanforderungen zu erfüllen. "Mit dem DST P070 erhalten OEMs einen Drucksensor, der den höchsten Qualitätsstandards entspricht und in griffbereiter Bauweise für Wärmepumpen, Wasserkühlsätze und andere HVAC-Anwendungen geeignet ist. Und mit unserem End-to-End-Engagement für nachhaltige Fertigung können wir eine Komponente anbieten, die unseren Kunden dabei hilft, auf eine klimaneutrale Zukunft hinzuarbeiten", schließt Iro.
Verwandte Produkte

Die DST P070 Drucksensoren bieten eine einfache Installation dank der Bimetall-Lötrohr- oder Innenbördel-Druck-Schnittstelle mit MEMS-Technologie auf der Rückseite in einer leichten und kompakten Bauweise für HVAC-Anwendungen. Mit bewährter Qualität, die durch strenge Tests bestätigt wurde, bietet der DST P070 eine breite Kompatibilität in Kombination mit hervorragender Verfügbarkeit und ist vollständig ESG-konform, mit einer europäischen Produktionsbasis, die unseren Kunden mit starkem Support geliefert wird.