O planejamento precoce e a atenuação de harmônicas ajudam a
- Evitar o tempo de inatividade devido ao superaquecimento do motor e do transformador, e
- Reduzir o tamanho dos transformadores e geradores de reserva
- Reduzir falhas não planejadas no sistema

Especifique corretamente a atenuação de harmônicas, para projetos mais econômicos nas fases de CAPEX e OPEX:
- Reduza os custos operacionais gerais
- Cumpra metas ambientais
- Otimize as instalações de produção

Gerencie o risco de ineficiências elétricas devido à distorção de harmônicas descontrolada:
- Controle os custos de energia e as despesas de capital
- Cumpra os regulamentos de forma mais econômica
- Aumente o tempo de operação e os lucros
FAQ sobre harmônicas

Você está familiarizado com harmônicas?
Leia o blog
O que é distorção de harmônicas?
Harmônicas não são visíveis, mas seus efeitos são. A distorção de harmônicas são deformações repetitivas e contínuas das formas de onda de tensão ou corrente limpas.
Usando a análise de Fourier, uma técnica desenvolvida pelo matemático francês, podemos visualizar a magnitude das harmônicas presentes no sistema.
Fourier mostrou que qualquer forma de onda distorcida é apenas um conjunto de ondas senoidais individuais de diferentes frequências e amplitudes adicionadas. A forma de onda distorcida é composta por uma curva fundamental senoidal, mais harmônicas.
São essas ondas senoidais individuais de ordem superior que são conhecidas como harmônicas. Normalmente, nos referimos a distorções de potência na faixa de frequência abaixo de 2 kHz como "distorção de harmônicas".
De onde vêm as harmônicas?
A distorção de harmônicas da forma de onda origina-se de cargas não lineares conectadas à fonte de alimentação. Todas as cargas que consomem corrente não senoidal são referidas como cargas não lineares. Os principais contribuintes para as harmônicas são:
- Fonte de alimentação no modo de chaveamento
- Equipamento de iluminação fluorescente e LED
- Fonte de alimentação ininterrupta (UPS)
- Conversores de frequência, também conhecidos como drives de velocidade variável (VSD), drives de frequência variável (VFD), conversores de frequência CA ou apenas drives
Como atenuar harmônicas
Para reduzir danos ao equipamento, as regulamentações limitam as harmônicas a níveis baixos nas redes de fontes de alimentação. A atenuação nem sempre é necessária, mas quando necessário, o dispositivo de atenuação de harmônicas pode reduzir as harmônicas para estar em conformidade com essas regulamentações. Para uma atenuação de harmônicas bem-sucedida, há muitos métodos para escolher, incluindo o uso de filtro de harmônicas, drives de front-end ativo (AFE) e muito mais.
Entre em contato com um de nossos especialistas em aplicações para obter aconselhamento.
Estudos de caso

Como uma nova estação de bombeamento de água mantém o fluxo de fornecimento em Berna
SUÍÇA: A estação de bombeamento de Wehrliau, em Berna, fornece até 1,20 milhão de litros de água potável por hora. Os drives iC7 desempenham um papel fundamental na garantia de um fornecimento confiável.
Leia o estudo de caso

Como o Beat the Storm oferece mais diversão com menos CO2?
DINAMARCA: O Universe Science Park economiza na fatura de energia e nas emissões de sua atração de túnel de vento "Beat the Storm", com o drive HVAC inteligente VLT®.
Leia o estudo de caso

O controle de compressores Danfoss garante o conforto ideal para pacientes e funcionários de hospitais
No sistema de ar condicionado do Centro Médico Universitário (UMC) de Ljubljana, os conversores Danfoss com filtro integrado garantem baixa distorção de harmônicas, com THDi máximo de 5%.
Leia o estudo de caso

Como a Sincrondraiv SRL melhorou a eficiência do bombeamento de irrigação em até 40%?
ROMÊNIA: A digitalização dos sistemas de irrigação ajuda os agricultores a obter melhores safras. Agora, a estação de bombeamento usa 30-40% menos energia e também utiliza a água de forma mais eficiente.
Leia o estudo de caso

Controle preciso do veículo trencher ROV da CT Offshore
VLT® AutomationDrive FC 302 e VLT® Soft Starter MCD 500 fornecem controle rápido e preciso de bombas de água do mar de alta e baixa pressão na valetadeira operada remotamente que dispõe cabos submarinos de HVAC.
Leia o estudo de caso

Uma alta confiabilidade promove a aquicultura sustentável na Nordlaks
NORUEGA: VLT® AQUA Drive FC 202 garante tempo de atividade confiável com rigorosa conformidade de harmônicas na Nordlaks Smolt AS.
Leia o estudo de caso

Instalação de dessalinização da Jersey Water aumenta a eficiência em 38%
REINO UNIDO: A Jersey Water escolheu o VLT® AQUA Drive da Danfoss quando precisava de uma grande atualização em sua fábrica de dessalinização de La Rosière.
Leia o estudo de caso
Saiba mais sobre atenuação de harmônicas
Fale conosco
Why does harmonic distortion matter?
Você sabia que os operadores de rede trabalham arduamente todos os dias para nos trazer energia de alta qualidade na rede elétrica? É uma tarefa contínua garantir que a energia fornecida às nossas casas e fábricas seja limpa corrente alternada, livre de distorção de harmônicas.
Ao consumir energia da rede, o fornecimento da rede pode ser distorcido pelas cargas que estão conectadas a ela. Essa distorção de potência inclui componentes harmônicos.
Para fábricas e outras indústrias, harmônicas e outras distorções de potência causam problemas que custam dinheiro, como:
- Danos ao equipamento crítico, por exemplo, por superaquecimento, o que pode reduzir a vida útil do equipamento e levar a mau funcionamento ou falha
- Maiores faturas de energia devido à fraca eficiência e aos encargos pela distorção adicional, resultando em menor rentabilidade
- Dificuldade em atingir metas de produtividade e clima
- fonte de alimentação não confiável devido à má qualidade da energia na rede em geral
Consequências da distorção de harmônicas
Deficiência: Como a distorção de harmônicas causa danos a equipamentos críticos?
A distorção de harmônicas em sistemas elétricos danifica os equipamentos, causando superaquecimento, estresse por tensão e perdas de energia, que desgastam os componentes e reduzem sua vida útil. Os efeitos de mais distorção de harmônicas são de grande alcance, pois afetam cada peça de equipamento elétrico conectado ao mesmo sistema.
A distorção de harmônicas excessiva pode causar superaquecimento de cabos e motores. Motores, comutadores, fusíveis, cabos e equipamentos de medição sensíveis são todos afetados. A distorção com conteúdo de harmônicas pode até interferir com dispositivos críticos de telemetria e comunicação, como sistemas Wi-Fi.
Isso pode levar à falha prematura do equipamento, como fusíveis queimados, disjuntores desarmados ou motores superaquecidos, podendo afetar toda a instalação industrial se não forem implementadas medidas corretivas, como filtro de harmônicas ou melhorias na qualidade da energia.
A imagem mostra a influência de geradores de distorção de harmônicas no superaquecimento de motores elétricos.

Eficiência: Como a distorção de harmônicas leva a faturas de energia mais altas?
A distorção de harmônicas aumenta as faturas de energia aumentando as perdas do sistema e reduzindo a eficiência geral do sistema.
Essa energia desperdiçada é um grande problema de custos operacionais para os usuários industriais.
Para reduzir a fatura total enquanto ainda obtemos a mesma quantidade de energia útil, precisamos reduzir a distorção de harmônicas.
As faturas de eletricidade são compostas por energia ativa e reativa. Somente a potência ativa é utilizável, mas pagamos por ambos os componentes. O custo adicional pode afetar a lucratividade.
Produtividade: Como a distorção de harmônicas influencia nossa produtividade e nossos esforços climáticos?
As distorções de potência, incluindo harmônicas, são mais do que apenas irritantes. Eles podem parar seus processos, causando tempo de inatividade e interrupções em suas linhas de produção. Eles também afetam o CAPEX ao comprar equipamentos e combustíveis para operar sua fábrica, o que tem um grande impacto nas metas de custos operacionais.
A distorção de harmônicas e a distorção em geral também afetam as metas de emissão de gases de efeito estufa (GEE) em todos os escopos (emissões de escopo 1, 2 e 3). A distorção da fonte de alimentação resulta nos seguintes resultados indesejáveis:
- O equipamento é sobredimensionado para resistir a danos
- O equipamento opera ineficientemente
- A distorção impede que iniciativas de eficiência energética avancem
A boa notícia é que a distorção de harmônicas, incluindo harmônicas de alta frequência e harmônicas de ordem inferior, pode ser atenuada. Ao implementar medidas para manter a distorção de tensão em níveis baixos, você pode:
- Aumentar a capacidade de carregamento do transformador. Isso significa que você pode reduzir o tamanho dos transformadores e geradores necessários
- Prolongue a vida útil do equipamento
- Aumentar a eficiência do equipamento, para perdas menores
- Reduzir o risco de desarmes elétricos e paradas de produção
Qualidade da energia: Como a distorção de harmônicas causa incerteza geral em redes?
As harmônicas causam imprecisão nas redes distorcendo a forma de onda elétrica, o que pode afetar negativamente o desempenho de equipamentos e sistemas sensíveis. À medida que mais dispositivos elétricos não lineares são adicionados a um sistema, o sistema se torna mais vulnerável a essas distorções.
Portanto, é importante considerar as harmônicas e a maneira de atenuá-las, para construir um sistema resiliente que não falhe.

Como o conversor de frequência afeta as harmônicas?
Os conversores de frequência trazem uma multiplicidade de benefícios ao seu sistema, especialmente no consumo de energia reduzido. Ao mesmo tempo, eles geram mais harmônicas, e também podem atenuar essas harmônicas produzidas. A razão para usar conversores de frequência é que seus benefícios superam de longe as desvantagens das harmônicas produzidas. Descubra os benefícios neste vídeo.
Conversores de frequência: A melhor maneira de reduzir o consumo de energia
Os conversores de frequência, também chamados de drives de velocidade variável (VSD) ou drives de frequência variável (VFD), oferecem a melhor maneira de descarbonizar sua operação e atingir suas metas de neutralidade de carbono. Esses drives regulam os motores elétricos para reduzir drasticamente o consumo de energia. Eles também trazem controlabilidade, repetibilidade e resiliência aos processos industriais.
Drives são uma parte crucial do panorama industrial moderno, trazendo enormes benefícios:
- Os níveis de qualidade do processo dependem da regulação dos drives
- A produtividade adaptável da linha de processo só pode ser alcançada usando drives
- Demandas variáveis em fornecimentos de água ou ventilação HVACR só podem ser gerenciadas usando drives
- As instalações industriais e comerciais modernas só podem operar de forma eficiente controlando os motores elétricos corretamente, o que requer o uso de um drive

Projetos de construção nova e atualizações de sistemas existentes
Novas instalações podem reduzir o consumo de energia ao equipar cada aplicação com controle de conversor de frequência. A atualização de instalações existentes diretas em linha (DOL) ou de velocidade fixa para conversores é a melhor maneira de atingir as metas de redução de gases de efeito estufa (GEE) 1]. A atualização para motores de alta eficiência ajuda ainda mais.
1] Relatório global da OMDIA COP26: Se todos os ventiladores e bombas em todo o mundo fossem equipados com VSDs, as economias seriam iguais à capacidade total de geração de energia da UE. Ao empregar drives, as emissões de GEE podem ser reduzidas em 40% até 2040.

Há muitas maneiras de reduzir a distorção de harmônicas totais. A Danfoss ajuda você a encontrar o melhor
É possível poupar muito dinheiro, além da obtenção de muitos outros benefícios, com a atenuação adequada das harmônicas. No entanto, não há uma solução única para todos os cenários. É uma questão de selecionar o melhor método para cada instalação individual. Em alguns casos, você pode obter conformidade sem nenhuma atenuação; portanto, não compre o que não é necessário!
Considere lidar com um fabricante que entenda os desafios e possa oferecer o melhor conselho para o seu sistema e circunstâncias exatos. A Danfoss oferece a mais ampla linha de soluções para atenuar a distorção de harmônicas, em faixa de alta ou baixa potência, compatível com qualquer tecnologia de motor, para se adequar a qualquer situação. Ajudamos você a encontrar a solução mais eficiente e econômica.
Os drives (e filtros) modernos da Danfoss são capazes de atenuar harmônicas e lidar com questões mais complexas, como supra-harmônicas e modo comum. Não há uma solução única para todos os cenários. Você tem alguma dúvida? Podemos ajudar.
A linha completa de soluções de atenuação de harmônicas inclui:
- Reatores integrados no conversor de frequência, integrados no conversor autônomo ou no painel elétrico do conversor
- Soluções passivas, incluindo drives de 12 e 18 pulsos, filtro passivo e drives de harmônicas baixas
- Soluções ativas, incluindo filtro ativo e drives de harmônicas ultrabaixas
Para planejadores: Para encontrar a solução de atenuação ideal, experimente nossa ferramenta digital, MyDrive® Harmonics.