丹佛斯企业服务介绍
您是否想过,为什么要对您的商店进行全天 24 小时不间断地监控? 这样做有诸多充分的理由,首先就是保证食品的优质性和安全性。全天 24 小时不间断的有效监控,能始终保证为客户提供新鲜美味的食品,同时满足所有安全标准。利用自动远程监控可时刻保持更佳性能并减少能耗和业务电话往来,从而节省成本。它还能让您高枕无忧,确保您的商店顺利运营。如果出现任何问题,您将立即收到通知并可立刻获得帮助。

丹佛斯企业服务是一个基于云端的服务平台,它可收集报警信息和其他工作数据,从而深入分析您的商店营业情况。借助丹佛斯企业服务,您可获取实时的具体实用数据,从而帮助您掌握实情、快速决策。
我们提供的服务组合可降低食品损耗、提高能效和制冷效率,从而维系客户、促进环保,为您的业务保驾护航。同时,全面的服务可为您节省能源、设备和人力的成本投入。
丹佛斯拥有丰富且资深的企业服务经验,服务范围涉及全球 8,000 多家商店。每周,我们收集的数据点多达数百万。每年,我们处理的报警超过三百万起。
丹佛斯企业服务是我们智能商超概念的一部分,它有助于您实现能效的节约,优化食品安全性,利用大数据进行预测及应对气候变化。
在下方折叠菜单中浏览更多业务模块信息。
特点和优势
-
持续远程控制可时刻确保食品的安全性并降低食品损耗
-
日常运营中的极高安全保障
-
所有用于制冷、暖通和照明的电气设备都具有较高的能效
-
企业级数据收集允许跨站点进行基准测试
-
自动生成 HACCP 和 TQI 报告,无需人力
全年无休、每天 24 小时不间断的报警管理
采用丹佛斯报警管理系统,我们将全年无休、每天 24 小时不间断地为您的制冷、暖通、能源、照明等设备提供报警监控、报警通知以及急修服务。将由丹佛斯的专家对所有报警进行分析,并且在出现关键问题时,立即提供急修服务。您将收到一个唯一的用户名及密码,以便您通过网页在任何电脑、平板电脑或手机上访问显示于在线记录仪上的商店数据。
您可享受哪些服务?
- 对制冷、暖通、能源、照明等设备进行全年无休、每天 24 小时不间断的监控
- 报警检查与诊断
- 出现关键问题时,提供报警通知和急修服务
- 可通过电脑、平板电脑或手机轻松访问
压缩机性能
无论工作条件、环境温度以及商店模式如何,丹佛斯压缩机状态监控系统都能确保电源组处于最佳性能状态。压缩机状态监控系统可查看各个商店的压缩机运行时间,并对其进行基准测试,以提高经营效率。
压缩机状态监控系统可对压缩机的运行时间、启动次数以及分级或容量问题进行监控。该服务还允许您对压缩机的启动条件进行管理,从而避免引发过度的浪涌电流。
您可享受哪些服务?
- 有关压缩机组运行状态的实时信息
- 持续监控,以避免压缩机出现故障(例如:每小时启动次数)
- 机组中压缩机的正确/错误分级/容量控制
- 单个压缩机效用的概况
- 启动条件得以控制,可避免引起过度且耗费昂贵的浪涌电流
泄漏检查
随着制冷剂成本的提高以及对环保的日益重视,泄漏检查已成为了商店运营和维护不可分割的一部分。泄漏检查服务提供可视化报表工具以及报警指示器,适用于企业、商店和区域检测,可确定泄漏问题并予以解决。
您可享受哪些服务?
- 即时泄漏检测,补救更迅速
- 环保
- 节省成本
制冷剂等级
丹佛斯制冷剂等级监控服务可确保制冷系统的电荷始终处于正常水平。丹佛斯制冷剂等级监控服务可提供实时观测计以及更强大的报表工具,确保了食品的安全性并防止食品损耗。
您可享受哪些服务?
- 持续监控制冷剂等级,确保及时充电
- 操作可靠,确保提高食品安全性,减少食品损耗
HACCP 和 TQI 报告
借助 HACCP 或温度质量报告,可时刻确保您货柜和冷藏室中的货物始终处于理想的温度条件下。采用丹佛斯自动化 HACCP 和 TQI 报表工具,自动生成 HACCP 和 TQI 报告,并满足所有国家和国际标准。
您可享受哪些服务?
- 自动并持续生成每个货柜/冷藏室的报告,全天 24 小时无间断
- 遵循食品安全管理标准
- 节省数据收集和报告的人力投入
- 自定义报告,可满足您的特定需求
全局设定值控制
控制设定值可使您的商店高效运营。如果天气意外升温、公共假期导致顾客多于以往或者天气转阴,您的员工可以调整货柜温度或调亮照明,从而为顾客打造舒适的购物体验。但是,谁会记得次日去重新调整设定值呢?
丹佛斯全局设定值控制功能可确保您的制冷、暖通和照明设备始终在最佳设定值下工作。该服务可能会覆盖手动设定值,将所有设定值恢复至原始的最佳设置,或跨商店组更改设定值。
您可享受哪些服务?
- 全局控制设定值的更改,高效便捷
- 远程重置为初始的最佳设置,操作简单
- 在预定时间或按照计划更改各个商店的设定值
- 对重复性工作进行规划,以实施标准
密码锁定
调试过后,必须稳定并优化投资回报率。您的员工应致力于为客户提供卓越的服务和优质的产品。为此,他们可能会在未经允许的前提下试着更改系统设置,以提供一流的客户体验。
丹佛斯的密码锁定服务可防止在日常工作中对前端或控制器进行未经授权的更改。需要致电丹佛斯企业服务以解锁面板,才能对系统进行解锁。针对特定的时间段和系统功能,可使用临时密码。每次访问都会记录用户信息、更改原因、所需更改以及更改的日期/时间。
您可享受哪些服务?
- 操作安全性
- 防止未经授权的使用
- 记录用户信息以及更改历史
能源信息系统 (EIS)
对于食品零售业而言,能源消耗在运营成本中占据了很大的比重。对能源消耗进行持续性实时监控和分析,可显著提高商店的能效以及企业的盈利。
丹佛斯能源信息服务可利用现有的能源数据来设定商店的能耗基线并对其进行基准测试。您可根据历史数据来深入分析现阶段的使用情况,以提高效率并节省成本。
您可享受哪些服务?
- 节省能源费用,实现收益最大化
- 对商店实施基准管理,确定能源优化投资的优先顺序
- 对设备和解决方案实施基准管理,以提高效率
持续调试程序 (CCP)
新商店或新设备在投入运营前通常会进行调试。但若想充分利用您的商店,必须采取持续调试程序,以提高性能、降低能耗和运营成本,从而确保实质性的收益。
丹佛斯持续调试程序服务提供经验丰富的能源专家团队,对商店的运营数据和能源数据进行远程分析,以确保实现持续性的高性能、能效最大化并节省成本。
您可享受哪些服务?
- 持续高性能
- 持续节省能源费用
- 发现性能较差的设备,并提出改进建议
需求响应
对于当地社区来说,超市是一个较大的能源消耗体。需求响应服务可帮助食品零售商在用电高峰期大幅降低或转移耗电量。
丹佛斯需求响应服务能降低商店在用电高峰期的耗电量,从而受益于当地电力公司的激励机制。
您可享受哪些服务?
- 富有责任感的环保形象
- 节省能源费用
- 专家级的减载和电网互动建议
- 持续关注食品安全
远程协助
由专家团队支持的系统让您后顾无忧。在日常运营中,您的系统运行正常,但在意外情况下,也会需要人为介入。
丹佛斯远程协助服务会在您需要帮助时为您提供支持。从照明超控或程序变更,到计划方案撤回,我们监控组的专家将全天 24 小时为您提供帮助。
您可享受哪些服务?
- 时刻确保可靠运行
- 针对意外情况的即时援助
- 全天 24 小时待命的专家协助
执行报告
想要时刻掌握商店的运营情况,需要花费很多时间。对此,月度执行报告可为您提供非常宝贵的帮助,并找到高效运营和持续改进的关键所在。
丹佛斯执行报告服务可为您提供商店的月度情况总览,从而不断提高各个方面的性能,包括制冷剂等级、重复报警以及能耗基准测试。
您可享受哪些服务?
- 性能高且可不断改善的商店
- 掌握实情,稳妥决策
- 跨站点的基准测试
充分利用智能商超的大数据
当今世界,信息呈现指数式增长,食品零售商需要充分利用大数据的优势——不仅是为了扩大营收和提高客户忠诚度,而且也要确保各项设备的高效运转。数据整合与连接可以让各个站点的数据完全透明化,带来新思路,并能做出具有前瞻性的决策,为盈利增长和客户体验增添价值。
丹佛斯智能商超系统深挖大数据带来的无限机遇,为您创造无限可能。以十年为期,电器设备运营成本占到了总寿命周期成本的 90%。换言之,使用大数据对系统进行监控、运营和管理,可将效率达到较优级别,为您带来回报。
文档
| 类型 | 名称 | 语言 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
|---|
联系我们
如需了解更多信息,请 联系我们。