计划新建
节省大量投资成本
对于新建项目,指定合适的低谐波变频器意味着您可以缩小发电机和变压器的规格,节省大量资本投资成本。
及早考虑电网电力质量可实现成本优化的抑制,例如将 AFE 变频器、有源滤波器、无源滤波器和 6 脉冲变频器相结合,实现最具成本效益的合规解决方案。
联系我们获取建议

计划升级
明智选择,实现显著 OPEX 节省
在升级项目中,通常需要最大限度地提高改造的影响力,而不会对现有电气基础设施造成过载。
正确的选择可以显著降低运营成本。选择正确的变频器,防止升级造成系统过载。考虑与丹佛斯这样的公司合作,他们了解问题并可以提供全系列解决方案 - 因为系统场景不同,每个解决方案都有其优点。
联系我们获取建议

案例故事
想了解更多有关谐波失真的信息?
观看访谈,了解我们的专家对谐波干扰和总谐波失真的看法,以及如何在优化系统的同时以最节能的方式进行应对。

































我们的解决方案有哪些新功能,您可以如何优化生产设置,以及丹佛斯传动对世界有什么影响?通过我们的社交渠道加入对话,了解最新动态。