• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Manutenção preditiva: Maximização da eficiência do equipamento por meio do monitoramento de condição

  • Visão geral
  • Produtos em destaque
Homem com colete de segurança olhando para o laptop de pé, acima do chão de uma fábrica

Aumente o tempo de atividade e a eficiência de seus sistemas

No cenário industrial acelerado de hoje, a importância de estratégias de manutenção proativa não pode ser subestimada. A manutenção preditiva, possibilitada pela computação de ponta inteligente do conversor e monitoramento de condiçãosurgiu como uma ferramenta poderosa para otimizar o desempenho do equipamento, aumentar o tempo de atividade e reduzir os custos de manutenção. Neste artigo, exploraremos o conceito de manutenção preditiva em relação ao monitoramento de condição e destacaremos suas inúmeras vantagens em termos de eficiência econômica, desempenho do equipamento e economia de custos.

Vantagens do monitoramento de condição na manutenção preditiva

Maior eficiência econômica

Ao coletar e monitorar dados continuamente, a manutenção preditiva garante que os problemas do equipamento sejam identificados antes que aumentem, minimizando o risco de tempo de inatividade. Essa abordagem proativa aumenta a eficiência econômica ao evitar paradas não planejadas e dispendiosas e reduzir as despesas gerais de manutenção.

Maior tempo de operação

O monitoramento constante dos dados permite a identificação precoce de qualquer alteração ou anormalidade no desempenho do equipamento. Ao abordar possíveis problemas antes que levem à falha, a manutenção preditiva maximiza o tempo de atividade do equipamento, garantindo operações tranquilas e minimizando interrupções.

Vida útil prolongada da máquina/equipamento

Por meio de manutenção oportuna e abordagem proativa de possíveis problemas, a manutenção preditiva ajuda a otimizar o desempenho e a vida útil de máquinas e equipamentos. Ao identificar e corrigir problemas antes que causem danos graves, a necessidade de reparos dispendiosos ou substituição prematura é significativamente reduzida.

Momento ideal para manutenção preventiva

A manutenção preditiva usa dados do monitoramento de condição para determinar o melhor momento para atividades de manutenção. Ao analisar a integridade dos componentes e acompanhar a curva de degradação, a manutenção pode ser acionada antes que ocorra falha funcional. Essa abordagem garante que as atividades de manutenção preventiva sejam realizadas quando houver mais necessidade, evitando maior tempo de inatividade e reduzindo custos associados a reparos reativos.

Análise de edge e aprendizado de máquina para obter seu melhor desempenho

Os dados coletados no monitoramento de condição fornecem insights valiosos sobre o desempenho de máquinas e equipamentos. Ao analisar esses dados com análise de edge e aplicar algoritmos de aprendizado de máquina, os fabricantes podem identificar padrões, tendências e possíveis áreas de melhoria. Essas informações podem ser usadas para otimizar a eficiência da máquina, resultando em melhor desempenho geral e aumento da produtividade.

Ilustração de uma curva P-f representando um padrão de degradação típico
Ao analisar esses dados com análise de edge e aplicar algoritmos de aprendizado de máquina, os fabricantes podem obter alertas antecipados de possíveis falhas e identificar padrões, tendências e possíveis áreas de melhoria.

Potencial de economia significativo da manutenção baseada em condições (CBM)

Um estudo encomendado pela Comissão Europeia destaca a economia significativa que pode ser obtida com um programa de manutenção baseada em condições (CBM) que funcione corretamente. O estudo estima uma economia de 8 a 12% em relação aos esquemas tradicionais de manutenção preventiva. Outros benefícios relatados incluem redução nos custos de manutenção de 14 a 30%, tempo de inatividade de 20 a 45%, panes de 70 a 75% e aumento da produção de 15 a 25%. O algoritmo compara a assinatura de cavitação real com os níveis de limite definidos pelo usuário. Se os valores excederem os limites estabelecidos para um tempo predefinido, o evento será sinalizado como cavitação.

Além disso, os custos de reparo de ativos com falhas são normalmente 50% maiores do que se o problema fosse resolvido antes de ocorrer o defeito. Relatórios de empresas como a Fusheng, do setor de compressores, indicam que reparos oportunos resultaram em redução de 15% no tempo médio de reparo (MTTR) e aumento de 20% na taxa de conserto na primeira vez.

Linha de engarrafamento repleta de garrafas verdes
O CBM forneceu à HEINEKEN o poder de coletar mais dados críticos de aplicações em tempo real do que nunca. Além disso, os conversores suportavam interfaces de comunicação e software pré-existentes, de modo que a HEINEKEN não precisou investir em um novo sistema paralelo como parte da atualização.

Como as análises são aproveitadas na manutenção preditiva

A manutenção preditiva depende de análises avançadas para aproveitar os dados coletados de forma eficaz. Isso inclui:

  • analisar a vida útil dos componentes e informações sobre falhas
  • implementar estratégias de manutenção baseada em condições
  • estabelecer informações da linha de base para comparação
  • usar algoritmos de aprendizagem de máquina para identificar padrões e fazer previsões precisas

Essas análises permitem que os fabricantes evitem problemas inesperados, otimizem a disponibilidade, reduzam os efeitos do desgaste, prolonguem a vida útil dos equipamentos e criem economias de custo previsíveis a longo prazo, por meio de planos de manutenção personalizados.

Saiba como a HEINEKEN otimizou sua linha de produção em Den Bosch, na Holanda

Maximize a produtividade com computação de ponta inteligente

A manutenção preditiva, possibilitada pela computação de ponta inteligente do conversor e o monitoramento baseado em condições,ajuda os fabricantes a atingir o desempenho ideal do equipamento, maior tempo de atividade e economia de custos. Ao garantir sistematicamente a condição ideal das máquinas e abordar possíveis problemas antes que aumentem, as empresas podem evitar paradas inesperadas, prolongar a vida útil dos equipamentos e maximizar a produtividade geral. Adotar a manutenção preditiva não apenas reduz a complexidade, mas também fornece insights acionáveis que eliminam as suposições da manutenção de equipamentos, garantindo uma vantagem competitiva no cenário industrial em rápida evolução de hoje.

Mais tópicos de monitoramento baseado em condições

Produtos em destaque

Produtos Danfoss que usam monitoramento baseado em condições

Primeiras inovações da Danfoss

O CBM surgiu de um histórico das primeiras inovações da Danfoss. Os conversores Danfoss se diferenciam dos demais no mercado pelas funções inteligentes incorporadas no conversor, para reduzir os componentes externos necessários.