Impacto no OPEX
Como a qualidade da rede afeta os custos operacionais? A má qualidade da energia resulta em faturas elétricas desnecessariamente altas.
Verifique a fatura de energia:
- Você pode ficar surpreendido ao descobrir quanto você paga por energia de má qualidade que não contribui para a operação de sua instalação ou fábrica.
- O custo da energia de distorção (kVAr) pode ser maior do que a energia usada para operar ativamente a fábrica (kVA ou kW).
Fale conosco para obter orientação


A energia é desperdiçada por sistemas elétricos distorcidos com harmônicas e baixo fator de potência. A distorção de harmônicas e o baixo fator de potência custam dinheiro, direta ou indiretamente.
É bom saber:
- Você pode reduzir as emissões de gases de efeito estufa e os custos de energia usando equipamentos projetados para atenuar ou eliminar a distorção de harmônicas
- Os drives modernos (VSDs) e os filtros associados podem gerenciar as distorções de energia em seus sistemas para eliminar esses problemas onerosos.
- Ainda melhor, esses drives podem reduzir o CAPEX em compras e despesas operacionais em redes em 10-25%. Considere drives no início do projeto para otimizar custos e emissões de gases de efeito estufa.
Fale com os especialistas da Danfoss para obter os melhores conselhos sobre como equilibrar despesas com a eficiência do sistema. Entre em contato conosco aqui para obter conselhos.

Reduzir a pegada de harmônicas aumenta a eficiência da rede de energia e reduz as perdas em transformadores, gerações, cabos e equipamento de comutação.
- A redução de harmônicas melhora a eficiência, independentemente do equipamento de atenuação de harmônicas usado.
- Então, por que não usar a técnica de atenuação mais otimizada possível e talvez colocá-la em funcionamento somente quando necessário?
- Dessa forma, você pode reduzir significativamente a conta de energia; provavelmente, até com um investimento menor.
A Danfoss pode ajudá-lo a encontrar o melhor método para economizar custos de energia relacionados a harmônicas em seu local específico. Você tem alguma dúvida? Fale conosco para obter assessoria especializada.
Contabilidade de carbono

A distorção de harmônicas e geradores de distorção de harmônicas causam má qualidade da rede, o que é um grande fator no desperdício de gases de efeito estufa (GEE).
Podemos ajudá-lo a otimizar a contabilidade de GEE com bons conselhos sobre
- Que equipamento comprar
- Que equipamento operar e como
- Reciclagem do dispositivo

Você está envolvido em contabilidade de carbono ou cálculos de GEE para atender aos padrões de contabilidade de GEE, como o Protocolo de Gases de Efeito Estufa? Você estabelece metas de emissões líquidas zero e tem ambições para tornar sua empresa mais amigável ao meio ambiente?
- Mau controle e má qualidade da rede representam um grande desperdício de GEE e níveis de emissões de GEE
- Você sabia que as metas ambientais podem ser alcançadas muito mais rapidamente projetando cuidadosamente o sistema elétrico e de controle, incluindo o uso de drives (VSDs)?
- Os drives têm um grande impacto nas metas de emissão de gases de efeito estufa dos escopos 1, 2 e 3, e esses dispositivos podem desempenhar um papel importante na descarbonização de sua fábrica. Eles são adequados para otimizar novos projetos ou atualizar e melhorar equipamentos instalados existentes*
Como os drives (VSDs) afetam a contabilidade de gases de efeito estufa?
Emissões a montante (Escopo 3.1)
Projetar cedo para baixa distorção de harmônicas totais significa que transformadores, geradores e componentes de comutador menores, que contêm menos materiais, são mais leves para transportar e consomem menos energia para fabricar.
Menos combustível e energia são necessários para operar a fábrica quando os VSDs são usados o mais amplamente possível, em comparação com estratégias de controle mais fracas, compensando o custo de capital inicial. Isso resulta em menos fontes de gases de efeito estufa.
Emissões a jusante (Escopo 3.11)
Os VSDs garantem o mínimo desperdício da fábrica devido à minimização de falhas e tempo de inatividade. Os conversores oferecem 10 anos de vida útil sem manutenção e menos falhas na fábrica com monitoramento baseado em condições inteligentes para proteger a carga do conversor e o processo em geral.
Quando equipamentos menores de alto capital são comprados no início, há menos desperdícios a serem reciclados quando a fábrica atingir o fim da vida útil. Em conjunto, essa redução suporta a redução das emissões de carbono.
Emissões indiretas (Escopo 2)
Os VSDs sempre controlam o processo para o nível ideal de eficiência, produtividade e qualidade. O controle de ventiladores, bombas e compressores traz a maior economia de energia (2-60%), embora os transportadores e guindastes e outras aplicações também beneficiem muito. Conecte VSDs com motores da mais alta classe de eficiência para maximizar os benefícios de ambas as tecnologias, reduzir as emissões de carbono e outras emissões de gases de efeito estufa.
Emissões diretas da fábrica (Escopo 1)
Os VSDs garantem que a fábrica opere e produza a saída mais eficientemente, garantindo a menor emissão direta possível dos processos. As emissões podem ser medidas e conectadas de volta ao VSD para gerenciar o setpoint das emissões diretamente e reduzir o desperdício durante os processos de fabricação. Os VSDs podem ser usados para tratar emissões indesejadas de gases de efeito estufa para reduzir seu impacto.
Saiba mais sobre atenuação de harmônicas
Estudos de caso

Como uma nova estação de bombeamento de água mantém o fluxo de fornecimento em Berna
SUÍÇA: A estação de bombeamento de Wehrliau, em Berna, fornece até 1,20 milhão de litros de água potável por hora. Os drives iC7 desempenham um papel fundamental na garantia de um fornecimento confiável.
Leia o estudo de caso

Como o Beat the Storm oferece mais diversão com menos CO2?
DINAMARCA: O Universe Science Park economiza na fatura de energia e nas emissões de sua atração de túnel de vento "Beat the Storm", com o drive HVAC inteligente VLT®.
Leia o estudo de caso

O controle de compressores Danfoss garante o conforto ideal para pacientes e funcionários de hospitais
No sistema de ar condicionado do Centro Médico Universitário (UMC) de Ljubljana, os conversores Danfoss com filtro integrado garantem baixa distorção de harmônicas, com THDi máximo de 5%.
Leia o estudo de caso

Como a Sincrondraiv SRL melhorou a eficiência do bombeamento de irrigação em até 40%?
ROMÊNIA: A digitalização dos sistemas de irrigação ajuda os agricultores a obter melhores safras. Agora, a estação de bombeamento usa 30-40% menos energia e também utiliza a água de forma mais eficiente.
Leia o estudo de caso

Controle preciso do veículo trencher ROV da CT Offshore
VLT® AutomationDrive FC 302 e VLT® Soft Starter MCD 500 fornecem controle rápido e preciso de bombas de água do mar de alta e baixa pressão na valetadeira operada remotamente que dispõe cabos submarinos de HVAC.
Leia o estudo de caso

Uma alta confiabilidade promove a aquicultura sustentável na Nordlaks
NORUEGA: VLT® AQUA Drive FC 202 garante tempo de atividade confiável com rigorosa conformidade de harmônicas na Nordlaks Smolt AS.
Leia o estudo de caso

Instalação de dessalinização da Jersey Water aumenta a eficiência em 38%
REINO UNIDO: A Jersey Water escolheu o VLT® AQUA Drive da Danfoss quando precisava de uma grande atualização em sua fábrica de dessalinização de La Rosière.
Leia o estudo de caso
Fale conosco
Reduza riscos
Você está disposto a arriscar tempos de inatividade desnecessários?
Você já teve
- Interrupções de produção não planejadas?
- Perda dispendiosa de produção devido ao tempo de inatividade?
- Falhas em equipamentos críticos que ocorreram “do nada”?
- Falha nos motores e na carga do conversor?
A causa é frequentemente má qualidade da rede devido à distorção de harmônicas. A distorção de harmônicas causa damage to critical equipment leading to failures.
Adicionar drives (VSDs) ao seu sistema pode melhorar a qualidade da rede, reduzir enormemente o consumo de energia e gerenciar a carga do conversor para garantir que as falhas sejam minimizadas com um bom planejamento de manutenção. O gerenciamento da distorção de harmônicas usando drives traz estabilidade à rede elétrica e reduz interrupções.
Todo o tópico da qualidade da rede e como ela afeta a contabilidade de gases de efeito estufa pode ser assustador. Felizmente, você não precisa ser o especialista. Os especialistas da Danfoss estão prontos para prestar suporte à sua empresa com consultoria especializada e soluções VSD para economia de energia e atenuação econômica de harmônicas.
Fale conosco para obter mais informações.