Tendenze e fattori determinanti nella selezione dei refrigeranti
Questo documento esamina le tendenze e i fattori determinanti nella scelta dei refrigeranti per i sistemi di riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione (HVAC/R).
Scarica il whitepaper
Le nuove e mutevoli normative sui refrigeranti possono rendere difficile stare al passo con le tendenze attuali, poiché le nuove normative incidono su tutto, dalla scelta dei componenti alla progettazione dei sistemi futuri.
Questo whitepaper analizza le tendenze e i fattori determinanti nella selezione dei refrigeranti per gli impianti di riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione (HVAC/R). Offre una panoramica sintetica dell'esperienza e della competenza di Danfoss e descrive il contesto, le tendenze e i fattori che determinano gli scenari per la selezione dei refrigeranti attuali e futuri.
Tendenze e fattori determinanti nella selezione dei refrigeranti
Questo documento considera le caratteristiche storiche dei refrigeranti, prevedendo che i sistemi a compressione di vapore continueranno a dominare e che il consumo di refrigeranti aumenterà drasticamente a causa della crescente domanda di energia ecologica e delle economie emergenti. La scelta del refrigerante giusto è una decisione che influenzerà gli utenti per gli anni a venire e gli esperti suggeriscono che la sicurezza, l'economicità e il rispetto dell'ambiente sono i fattori più importanti da considerare quando si costruisce un sistema. Tuttavia, l'equilibrio di questi fattori non può essere trovato in un unico refrigerante per tutte le applicazioni. La scelta di nuove alternative comporta investimenti, costi e oneri formativi, ma riteniamo che se tali scelte vengono effettuate correttamente e con un approccio innovativo, queste possono aprire la porta a nuove opportunità.
Il testo affronta anche l'impatto delle normative, comprese quelle nazionali e internazionali, i limiti di GWP e le tasse sui refrigeranti ad alto GWP, e fornisce una panoramica dei refrigeranti alternativi più promettenti attualmente disponibili sul mercato.
Gli argomenti trattati nel rapporto comprendono:
- Normativa sui refrigeranti: Una discussione sulle normative nazionali e internazionali, compresi i limiti di GWP e le tasse sui refrigeranti ad alto GWP.
- La restrizione REACH sui PFAS: una panoramica delle tempistiche del processo e della valutazione del rischio per le restrizioni sui PFAS.
- Sostenibilità: un focus sull'importanza della sostenibilità nella scelta dei refrigeranti.
- Opzioni di refrigeranti: Una discussione sui refrigeranti alternativi più promettenti, tra cui le idrofluoroolefine (HFO) e i refrigeranti naturali.
L'autore:
Torben Funder-Kristensen, Responsabile degli Affari Industriali Climate Solutions, Danfoss
Torben Funder-Kristensen è un leader esperto nel settore della refrigerazione e del condizionamento dell'aria. Da oltre 20 anni si occupa di soluzioni di raffreddamento sostenibili per i prodotti, le persone e il pianeta. Dal suo ingresso in Danfoss nel 1995, Torben ha ricoperto diverse posizioni manageriali nello sviluppo di processi produttivi, materiali e componenti. Grazie a questa profonda esperienza tecnica, è alla guida dello sviluppo di tecnologie con implicazioni di vasta portata, come il contributo all'attuazione del Protocollo di Montreal o lo sviluppo di catene del freddo migliori. Torben continua a stimolare l'innovazione applicando le tecnologie esistenti a nuove sfide ed è autore di numerosi whitepapers e progetti. Ha conseguito un master e un dottorato di ricerca in ingegneria meccanica presso l'Università Tecnica della Danimarca (DTU) e rappresenta Danfoss presso EPEE, EHPA GFCCC e ASERCOM.
RETHINK Live: Refrigeranti infiammabili
Guarda la registrazione per approfondire le applicazioni pratiche, i requisiti di sicurezza e le normative relative ai refrigeranti infiammabili. Scopri le differenze tra le diverse tipologie di refrigeranti, i principi di progettazione dei sistemi A3, i requisiti ATEX, le esigenze formative e la disponibilità dei prodotti. La sessione aiuta inoltre a sfatare i luoghi comuni più diffusi e a comprendere come affrontare efficacemente la transizione dai gas fluorurati (F-gas).
RETHINK Live - Verso il 2025 con soluzioni adatte alla riduzione graduale degli F-gas
Affronta la riduzione graduale prevista dalla normativa sugli F-gas con misure pratiche per la conformità. Scopri soluzioni per refrigeratori, pompe di calore e unità di condensazione, e ottieni approfondimenti dagli esperti per trasformare le sfide normative in opportunità per un'operatività sostenibile entro il 2025 (dicembre 2024).
RETHINK Live - Il nuovo regolamento F-gas: fatti e incertezze residue (aprile 2024)
Con il nuovo regolamento F-gas in vigore, è stata definita una direzione chiara, ma alcune incertezze sembrano ancora aperte all'interpretazione. Siamo qui per guidarvi nella transizione dei refrigeranti e fare luce su queste zone grigie, introducendo al contempo soluzioni concrete che conducano verso un domani sostenibile.
Disponibile On Demand!
Vuoi saperne di più sui refrigeranti?
Danfoss è il leader mondiale nella fornitura di compressori e controlli, con una gamma di prodotti tra le più ampie e complete del settore HVAC/R. I nostri prodotti sono presenti in numerose aree di business, come la vendita al dettaglio di prodotti alimentari, la refrigerazione commerciale e industriale, il condizionamento dell'aria, i prodotti di refrigerazione all'ingrosso e l'automazione in una serie di settori industriali specifici. Siamo impegnati in prima linea nello sviluppo di prodotti che utilizzano refrigeranti e nella valutazione della fattibilità di nuovi refrigeranti man mano che vengono introdotti.