Mitigazione armonica economicamente vantaggiosa
Nella rete di trasmissione dell'energia sono presenti molte forme di distorsione di potenza. La distorsione armonica è la forma di distorsione più regolata, che si verifica nel campo di frequenza fino a 2 kHz. Le armoniche possono danneggiare le apparecchiature, causando inefficienze e persino guasti. Per ridurre i rischi e ottimizzare i costi operativi, è consigliabile mitigare la distorsione di potenza. Scopri come mitigare le armoniche in modo economicamente vantaggioso pianificando in anticipo.
Pianifica tempestivamente la mitigazione
Conformità delle armoniche: Utilizza la mitigazione solo quando è necessario
Un'eccessiva distorsione armonica totale nella rete di distribuzione comporta costi elevati. Si rischiano danni alle apparecchiature critiche e una riduzione della produttività e dell'efficienza. Danfoss fornisce consigli di esperti su come ridurre questo rischio, a costi ottimali. Utilizzando nuove tecnologie di convertitori di frequenza, si può risparmiare notevolmente sul dimensionamento della rete elettrica, riducendo al contempo il contenuto di armoniche. Pertanto, per ottimizzare l'intero impianto elettrico, è fondamentale selezionare il convertitore di frequenza (VFD) nelle prime fasi di progettazione dell'impianto.
Come ridurre i costi pur rispettando le normative sulla qualità dell'alimentazione?
1. Mitiga le armoniche solo quando è necessario
Per un carico del trasformatore inferiore al 40% e un limite THDv* del 5%, la mitigazione non è necessaria.
Per carichi del trasformatore non lineari pari o superiori al 40%, utilizzare la tecnologia a maggiore efficienza energetica per ottenere un THDv* < 5%.
È sufficiente regolare le armoniche solo per rispettare lo standard richiesto e in base ai requisiti di installazione. Non compensare eccessivamente il contenuto di armoniche. Hai bisogno di aiuto nella regolazione delle armoniche? Non esitare a contattarci.
*Abbreviazioni: THDv: distorsione armonica di tensione totale. THDi: distorsione armonica di corrente totale
2. Progettazione conforme alle normative
Le normative più diffuse (ad esempio, IEEE 519) stabiliscono i requisiti di THDv, ma non specificano i requisiti di distorsione armonica di corrente (THDi). Pertanto, per essere conformi alle normative è sufficiente che la progettazione tenga conto di valori THDv inferiori al 5%. Alcune normative richiedono valori di THDi ≤ 5% o anche valori di THDi ≤ 8% sui morsetti di rete dei convertitori di frequenza. Quando questi livelli di THDi sono specificati, la progettazione per soddisfarli può comportare costi inutili e perdite aggiuntive, quindi contatta Danfoss per ottenere la consulenza migliore.
Esegui un'analisi semplice. Meno di dieci minuti di calcolo possono farti risparmiare migliaia di euro. Valuta l'intero impianto per trovare la soluzione migliore. Prova il nostro strumento digitale gratuito MyDrive® Harmonics.
3. Scelta della soluzione basata sul calcolo dei costi operativi
In un'installazione, il consumo di energia è un fattore importante per i costi operativi. Ecco perché la convalida dell'efficienza, che comprende il calcolo delle perdite energetiche, è un passaggio importante nella scelta di una soluzione di mitigazione armonica. Normalmente l'efficienza dei convertitori di frequenza a 6 impulsi differisce solo dello 0,5% tra i diversi fornitori di convertitori di frequenza. Tuttavia, non sono insolite differenze di efficienza fino all'1-2% nelle soluzioni di mitigazione di diversi fornitori. È importante eseguire i calcoli necessari prima di fare la propria scelta.

Trova un equilibrio tra distorsione armonica totale (THDi), efficienza e costo delle apparecchiature acquistate. Con un carico del trasformatore inferiore al 40% e un limite THDv del 5%, in genere la mitigazione non è necessaria. In questi casi, i convertitori di frequenza standard a 6 impulsi con filtri choke possono essere sufficienti per gestire le armoniche presenti.
Non acquistare ciò che non ti serve. Per sapere quando è necessaria la mitigazione, contattaci.

Progetta l'impianto in modo che sopporti i requisiti dello scenario peggiore a pieno carico derivanti dai carichi azionati e da altri carichi.
Utilizza strumenti di calcolo per dimensionare trasformatori e generatori oppure testa la capacità di elementi già scelti.
Regola e ripeti gli scenari delle apparecchiature di mitigazione per soddisfare un risultato adeguato in termini di costi e prestazioni.
Per trovare diversi scenari di mitigazione, utilizza MyDrive® Armonics.

Un valore di THDv del 5% è un buon compromesso tra livelli di distorsione minimi, il costo delle apparecchiature necessarie per raggiungere tale livello, l'efficienza risultante dei componenti scelti e l'efficienza complessiva del sistema.
La riduzione della distorsione obbedisce alla legge dei rendimenti decrescenti. È possibile ridurre ulteriormente i livelli di distorsione, ma i risultati possono essere troppo costosi.
Per calcolare l'efficienza energetica della tua applicazione, prova MyDrive® Energy.
Quali sono le novità nella tecnologia dei convertitori di frequenza a velocità variabile?
Oggi, la mitigazione armonica nei convertitori di frequenza è migliorata. Ora i convertitori di frequenza a velocità variabile ottimizzati per prestazioni a basse armoniche possono funzionare con una distorsione armonica totale (THDi) del 3-5%, a un fattore di potenza unitario, con un minore impatto in modo comune e un minore impatto sovraarmonico. I convertitori di frequenza possono anche eliminare gli impatti di corrente a pieno carico causati dall'avviamento del motore in linea diretta (DOL). Tutto questo significa che i trasformatori di alimentazione e i generatori di backup possono essere notevolmente ridimensionati (del 10-30%). Anche cavi, fusibili e commutatori possono essere più piccoli. Questi componenti sono costosi e possono influire sulla capacità di rispettare i vincoli di budget di un progetto. Una selezione accurata e tempestiva del convertitore di frequenza (VFD) può quindi influire notevolmente sul successo del progetto.
Is harmonic distortion costing you money and downtime?
Tra i fattori che influiscono sulla scelta dei metodi di mitigazione armonica figurano: profilo di carico di conformità, distribuzione del fattore di potenza, condizioni della rete elettrica, dimensioni fisiche dell'installazione (soprattutto per i retrofit), efficienza e prestazioni dei sistemi di alimentazione.
Ti serve una consulenza sulla mitigazione armonica? Contattaci subito
Mitigazione armonica: Quando si progetta un impianto, occorre pianificare innanzitutto il convertitore di frequenza (VFD)
Utilizzando nuove tecnologie di convertitori di frequenza, è possibile mitigare le armoniche risparmiando notevolmente sul dimensionamento della rete elettrica. Pertanto, per ottimizzare l'intero impianto elettrico, è fondamentale selezionare in anticipo il convertitore di frequenza (VFD) nella fase di progettazione del sistema di alimentazione. I convertitori di frequenza non si limitano solo a far ruotare i motori.

Ottimizza la progettazione dell'impianto elettrico
Quando si progetta un impianto elettrico, ottimizzare per la mitigazione armonica significa anche ottimizzare il progetto dell'impianto in termini di costi, qualità dell'alimentazione ed emissioni Scope 1, 2 e 3. Che si tratti di una nuova struttura o di un retrofit, l'impianto elettrico deve essere progettato in modo da garantire:
- Minori costi di capitale iniziali
- Costi operativi minimi a lungo termine
- Impatto minimo praticabile delle armoniche dei convertitori di frequenza sulla rete di alimentazione e sull'impianto più ampio, inclusi i carichi azionati
Considerare la necessità di ridurre le emissioni di gas serra (GHG) in conformità con le normative. La progettazione deve inoltre soddisfare l'ambizione del sito (o del cliente) di raggiungere i propri obiettivi di emissione Scope 1, 2 e 3 (GHG) e l'impegno a raggiungere l'obiettivo di zero emissioni di carbonio.

Pianifica una nuova struttura
Per le nuove strutture, scegliendo il giusto convertitore di frequenza a basse armoniche potrai ridimensionare generatori e trasformatori e risparmiare denaro sui grandi investimenti di capitale.
Considerazioni precoci sulla qualità dell'alimentazione di rete consentono mitigazioni ottimizzate in termini di costi, come la combinazione di convertitori di frequenza AFE, filtri attivi, filtri passivi e convertitori di frequenza a 6 impulsi, per ottenere la soluzione più conforme ed economicamente vantaggiosa.
Contattaci per una consulenza

Scegli in anticipo i convertitori di frequenza. Danfoss può aiutarti a ridurre al meglio la distorsione armonica totale.
I convertitori di frequenza che scegli possono fare una grande differenza nel progetto complessivo. Scegli i convertitori di frequenza fin dall'inizio della progettazione coinvolgendo gli ingegneri elettrotecnici. Adottando buone misure preventive, puoi ridimensionare l'intero sistema di trasmissione dei commutatori per un CAPEX ottimale. Utilizza lo strumento Danfoss MyDrive® Harmonics o contatta l'ufficio locale per ricevere una consulenza esperta sull'utilizzo dei calcoli delle armoniche per ridimensionare trasformatori e generatori.

Ridimensiona trasformatori e generatori fino al 30%
- Per progettare un sistema greenfield, è indispensabile considerare la topologia dei VSD il prima possibile.
- Considerando i VSD (e i filtri) in anticipo, puoi ridimensionare trasformatori e generatori del 10-30% rispetto agli approcci convenzionali. Ciò influisce anche sul dimensionamento dei commutatori.
- Perfeziona la progettazione per ottenere i massimi vantaggi posizionando strategicamente i filtri centralizzati e decidendo quando utilizzare al meglio la tecnologia AFE.

Pianifica innanzitutto il convertitore di frequenza: Quindi dimensiona gli altri componenti del sistema
Quando si progettano sistemi per la conformità alle armoniche, scegliendo il miglior convertitore di frequenza per il controllo a velocità variabile si riduce la distorsione armonica totale (THD). Riducendo il valore di THD, puoi ottimizzare il dimensionamento di tutti gli altri componenti.
Utilizzando i giusti convertitori di frequenza a bassissime armoniche o tradizionali, puoi ridurre i costi di acquisto e gestione
- Componenti di alimentazione
- Componenti di rete
- Motori e carichi azionati
Segui questi 3 passaggi
Segui questi passaggi per scegliere in anticipo il convertitore di frequenza e il filtro, quindi ridimensiona tutte le altre apparecchiature per ottenere il massimo vantaggio. Oppurecontatta Danfossper assistenza nella progettazione.
1. Seleziona il convertitore di frequenza e il filtro per soddisfare le esigenze
Seleziona con attenzione il convertitore di frequenza e il filtro per bilanciare il costo del capitale e i vantaggi del sistema. Non compensare eccessivamente le armoniche.
I convertitori di frequenza Danfoss sono compatibili con tutti i tipi di motore, per garantire la scelta della tecnologia di motore migliore per l'attività, senza barriere. Seleziona attentamente il motore e il carico azionato per bilanciare il costo del capitale, la migliore efficienza e lo sforzo di manutenzione ottimale. Evita di sovradimensionare il motore e il convertitore di frequenza, poiché ciò fornisce la migliore impronta armonica e mantiene il CAPEX il più basso possibile.
Vantaggi per te:
- Minori costi operativi (OPEX), leggi di affinità, minore usura dei motori e dei carichi azionati, meno guasti.
- Controllo di velocità ottimale per ridurre drasticamente il consumo energetico e le emissioni dirette Scope 2.
- Il convertitore di frequenza offre una serie di altre funzionalità, come il monitoraggio predittivo integrato nel convertitore di frequenza, per avvisare tempestivamente dell'usura del motore e ridurre i guasti.
- Scegliendo un convertitore di frequenza con misuratore di rete integrato, è possibile monitorare la qualità della tensione durante il funzionamento e ricevere una notifica se l'efficienza dell'impianto può essere migliorata aggiungendo un'apparecchiatura di mitigazione centrale aggiuntiva.
Impatto sulle emissioni e sui costi:
- Equilibrio tra CAPEX e vantaggi.
- Riduci significativamente le emissioni di terzi Scope 3: emissioni da approvvigionamento, riparazione e sostituzione.
2. Ridimensiona i grandi componenti di rete e di alimentazione
Sapevi che è possibile ridimensionare i trasformatori e i generatori di backup quando i livelli di distorsione dei convertitori di frequenza e dei filtri antiarmoniche sono bassi? Adottando misure per ridimensionare il trasformatore o il gruppo elettrogeno, puoi ridurre sia il costo del capitale (CAPEX) che il costo operativo (OPEX) con una serie di altri vantaggi:
- Maggiore efficienza con meno calore generato
- Minori emissioni dirette Scope 2 (energia/carburante)
- Minori emissioni di terzi Scope 3 (approvvigionamento, riparazione e sostituzione)
Ridimensiona i componenti di rete come commutatori, sale elettriche, MCC, fusibili e cavi, in modo che le frequenze armoniche e i livelli di distorsione da convertitori di frequenza e filtri siano bassi.
Vantaggi in termini di emissioni e costi per il tuo progetto:
- Minore costo del capitale (CAPEX) e minori perdite
- Minori costi operativi (OPEX), meno calore generato e maggiore efficienza
- Minori emissioni dirette Scope 2 (energia/carburante)
- Minori emissioni di terzi Scope 3 (approvvigionamento, riparazione, sostituzione e riciclaggio)
3. Ottimizza il controllo dei carichi azionati
Abbassa i costi operativi, utilizzando correttamente le apparecchiature collegate, controllando i carichi azionati e riducendo al minimo i problemi di rete.
Vantaggi in termini di emissioni e costi:
- Minore OPEX
- Minori emissioni Scope 1 e 2 (emissioni dirette e indirette)
Pianifica un upgrade
In un progetto di upgrade, di solito è necessario massimizzare l'impatto del retrofit senza sovraccaricare l'infrastruttura elettrica esistente.
Le scelte giuste possono ridurre significativamente i costi operativi. Scegli i convertitori di frequenza giusti per evitare che l'upgrade sovraccarichi il tuo impianto. Valuta se rivolgerti a un'azienda come Danfoss, che comprende il problema e può offrirti l'intera gamma di soluzioni disponibili, perché i possibili impianti sono diversi e ogni soluzione ha i suoi vantaggi.
Contattaci per una consulenza

Segui questi 3 passaggi
- Per collegare convertitori di frequenza aggiuntivi (VSD) ai trasformatori esistenti, è indispensabile conoscere il carico esistente sul trasformatore
- Esegui un'indagine sulle armoniche per determinare il livello di distorsione già presente. Utilizza lo strumento MyDrive® Harmonics tool per determinare l'impatto delle armoniche sul sistema, quindi stima i vantaggi delle soluzioni di mitigazione armonica Danfoss
- Progetta il sistema per "ripulire" da eventuali distorsioni armoniche esistenti e garantire un'aggiunta senza problemi del nuovo carico del convertitore di frequenza
Con un'ampia gamma di tecnologie di mitigazione, sei libero di selezionare l'approccio migliore. Danfoss offre supporto per la progettazione del tuo impianto e ti fornisce la gamma completa di soluzioni di mitigazione.

Massimizza le prestazioni del sistema con le nostre soluzioni di mitigazione armonica

Scegli saggiamente per contenere i costi

Modi sorprendentemente semplici per ridurre i costi
Casi di studio

Una nuova stazione di pompaggio garantisce l'approvvigionamento idrico a Berna
SVIZZERA: La stazione di pompaggio di Wehrliau a Berna fornisce fino a 1,20 milioni di litri di acqua potabile all'ora. I drive iC7 svolgono un ruolo chiave nel garantire un approvvigionamento affidabile.
Leggi la case story

In che modo Beat the Storm fa divertire i suoi ospiti garantendo la riduzione di emissioni di CO2?
DANIMARCA: Con il VLT® HVAC Drive intelligente, l'Universe Science Park risparmia sul consumo energetico e sulle emissioni della galleria del vento Beat the Storm.
Leggi la case story

Il controllo del compressore Danfoss assicura un comfort ottimale per i pazienti e il personale ospedaliero
Nel sistema di condizionamento dell'aria del Centro Medico Universitario (UMC) di Lubiana, i convertitori di frequenza Danfoss con filtri integrati garantiscono una bassa distorsione armonica, con un valore massimo di THDi del 5%.
Leggi la case story

In che modo Sincrondraiv SRL ha migliorato l'efficienza del sistema di pompaggio per l'irrigazione, fino al 40%?
ROMANIA: La digitalizzazione dei sistemi di irrigazione consente agli agricoltori di ottenere raccolti migliori. Le stazioni di pompaggio consumano ora il 30-40% in meno di energia e utilizzano l'acqua con maggiore efficienza.
Leggi la case story

Controllo assoluto dell'escavatore ROV di CT Offshore
VLT® AutomationDrive FC 302 e VLT® Soft Starter MCD 500 assicurano un controllo rapido e preciso di pompe ad alta e bassa pressione per acqua salata sulla chiatta azionata da remoto che si occupa della posa di cavi HVAC sottomarini.
Leggi la case story

Una solida affidabilità sostiene l'acquacoltura sostenibile in Nordlaks
NORVEGIA VLT® AQUA Drive FC 202 garantisce un'operatività affidabile con una rigorosa conformità delle armoniche in Nordlaks Smolt AS.
Leggi la case story

L'impianto di dissalazione di Jersey Water offre un'efficienza del 38%
REGNO UNITO: Jersey Water ha scelto VLT® AQUA Drive di Danfoss per un importante upgrade dell'impianto di dissalazione di La Rosière.
Leggi la case story
Guarda l'intervista e scopri cosa ha da dire il nostro esperto sulle interferenze armoniche e sulla distorsione armonica totale e come affrontarle con la massima efficienza energetica, ottimizzando al contempo il tuo impianto.

Ottimizza le prestazioni del tuo impianto
Usa lo strumento MyDrive® Harmonics per calcolare le frequenze armoniche e le interferenze nel tuo impianto e progettare una soluzione di mitigazione armonica adatta alle tue esigenze. È sufficiente utilizzare il simulatore di circuito di potenza incluso per eseguire una simulazione dell'impianto in modo da individuare i punti in cui è necessario apportare modifiche. E controllare le armoniche generate nel modo più efficiente possibile.

Prodotti correlati
Danfoss offre una linea completa di prodotti per la mitigazione armonica nelle gamme di potenza alta e bassa, compatibili con tutti i tipi di motore. La linea comprende convertitori di frequenza a basse armoniche, convertitori di frequenza front-end attivi, filtri attivi e passivi e filtri di uscita e ingresso. Le nostre offerte di servizi DrivePro® ti aiutano anche a garantire un funzionamento regolare e una lunga durata del prodotto. I servizi DrivePro® aiutano a individuare potenziali problemi causati da un'eccessiva distorsione armonica, unitamente a raccomandazioni per azioni di mitigazione specifiche.

Mitigazione armonica, correzione del fattore di potenza e compensazione dello sbilanciamento, tutto in un unico prodotto. I filtri Danfoss AAF 007 offrono un'efficienza straordinariamente elevata e si adattano a tutti i tipi di drives Danfoss.

Entra in una nuova dimensione di opportunità con il nuovo inverter ultracompatto di Danfoss. Oltre all'elevata densità di potenza, iC7-Marine offre una potente combinazione tra intelligenza e prestazioni, ideale per applicazioni impegnative.

Il convertitore di potenza iC7-Hybrid è il tuo biglietto di partecipazione al percorso verso la transizione energetica. Sfrutta il risparmio energetico con soluzioni ibride o completamente elettriche per la conversioni di energia nel settore navale. Ottimizza le applicazioni per reti intelligenti, come l'accumulo energetico, l'alimentazione da terra, la ricarica e l'elettrolisi.

Inverter in quadro progettato per applicazioni esigenti che include opzioni Active Front End e soluzioni a basso contenuto di armoniche.
Presto disponibile...
Presto disponibile...
Presto disponibile...
Presto disponibile...
Presto disponibile...
Presto disponibile...
Ulteriori informazioni sulla mitigazione armonica
Contatti
Iscriviti alla nostra newsletter
La nostra newsletter è ricca di contenuti relativi ai drives Danfoss: dai nuovi prodotti ai webinar, e molto altro. In che modo megatrend come l'urbanizzazione, l'ibridizzazione e la digitalizzazione influiscono sulle nostre industrie e su quali soluzioni stiamo lavorando in Danfoss Drives per avvantaggiare la tua azienda?








Quali sono le novità delle nostre soluzioni, in che modo è possibile ottimizzare il setup di produzione e quale impatto ha Danfoss Drives sul mondo? Partecipa alla conversazione sui nostri canali social e tieniti informato.