水和废水处理过程通常占到市政当局电费的 25-40% ,这相对于全球耗电量的 4%。因此,水和废水处理设施通常是市政当局电力消耗大户。
大规模使用交流变频器和实时在线传感器为实时过程控制奠定了基础。
现在,这些设备与利用废水处理厂消化池释放的甲烷气体进行的能源生产相结合,形成了第一座以完全能源中和方式运行的全尺寸设施。这个过程无需外部供应碳、太阳能、风能或其他任何能源。能源中和涵盖从水资源生产和配送到废水泵送和处理的整个水循环。
污水管网系统的能源优化和 SCADA 控制也是一个快速发展的趋势。使用丹佛斯交流变频器之后,可以将泵机效率提高 15-30%,此外还能显著降低维护成本。除渣功能通过增加计时来防止泵效率下降,并延长泵的维护周期。交流变频器与 SCADA 系统搭配使用还可以确保更大程度利用污水管网系统的雨水溢流排水能力。
废水处理厂的新流行语是“生物提炼厂”和“水资源回收设施”。这些流行语体现了一种普遍接受的观点,即必须将废水视为一种可以从中获取能源和宝贵资源的水资源。在一些先进的案例中,能源生产现在(即使没有添加外部碳和能源)已经达到了一个较高的水平,从污水处理过程回收的能源不仅满足了工厂自身的需求,而且还能满足饮用水生产和配送以及污水泵送的能源需求。换句话说,整个水循环可视为达到了能源中和的标准。
能源中和的一个前提条件是所有旋转设备都可以配备交流变频器形式的控制手柄,使完全由电脑控制的设备适应不断变化的负载。通常,30-60% 的能源用于生物过程; 交流变频器控制机构通常可以将能耗降低 20-40%。通过控制 RAS 泵来控制污泥龄期与限制能耗和避免碳“燃烧”同样重要,碳元素是消化池产生发电气体所必需的物质。丹佛斯交流变频器现在已被选用于一些先进的设施,变频器的高装机效率和高可靠性以及易操作性是设备选型的重要标准。
自从 2010 年以来,Marselisborg 废水处理厂已将工作重心从能耗更小化转向净剩余能源更大化。现在,工厂已经实现了热电联产,为丹麦第二大城市 Aarhus 提供区域供热系统。碳足迹相应减少 35%。
阅读案例分析
能源和水的相互依赖性,以及全球日益增长的水和能源需求给经济增长、环境可持续发展和我们的未来造成了巨大的影响。浏览报告、案例和建议。
在水泵、鼓风机、搅拌机和排水等多种应用中,可以利用交流变频器控制电机速度,帮助提升性能和价值,同时节约能源和成本。
VLT® AQUA 变频器最近安装在 Affinity Water 的 Chertsey 废水处理厂中,这种设备使工厂运行成本节约了三十多万英镑。
TSG 废水处理厂位于佛罗里达州 Gainesville,TSG 是一位水和废水处理专家,在应对海岸和海岛环境挑战方面具有丰富的经验。TSG 在整个加勒比地区的七个国家开展业务,建造总包工厂,升级现有工厂,并通过其完全负责的项目运行和维护多家工厂。
这座废水处理厂在旋转设备上采用了交流变频器,这有助于产生净发电量和供热量,并将碳足迹减少 35%。