泵在矿业运营过程中执行大量任务。通过投资变频器进行性能优化,可在很多不同的区域提高泵效率、改善设备保护,并降低运营成本。
出于环保和降低成本方面的原因,许多矿场倾向于使用电动橇装泵机组,不使用传统的柴油机驱动泵组。如果电动橇装排水泵机组位置附近有电源,则可以这样做。
电动橇装泵机组一般使用交流电机和变频器控制排水泵的流量,而不使用柴油引擎。通常情况下,电动橇装泵机组的初期成本高于柴油驱动机组,但运行成本却大幅度降低。这种初期高投资回报非常快,通常几个月之内即可。因为无需几百个运行小时就更换一次柴油引擎油,也无需支付加油车或人工费用,因此可以进一步节省维护和运营成本。
对于通过潜水泵进行的露天矿排水,丹佛斯变频器能够完成此类重要任务并且具有优化撬装排水泵机组性能的优势:
丹佛斯变频器还提供与所有典型电动机技术相当的优势,比如感应电动机 (IM)、同步磁阻电机 (SynRM),以及永磁 (PM) 电机。凭借这种灵活性,您就能够利用自己喜欢的电机品牌和技术优化系统。
撬装电动泵机组变频器的常见挑战包括
丹佛斯变频器能够轻松应对这些挑战,并广泛用于大量矿场的撬装排水机组中。这些变频器的机柜体积小,能帮助橇装泵机组生产商尽可能缩小橇装泵的体积,降低橇装泵的成本。这些变频器采用坚固的耐高温设计,可以确保长期稳定的使用寿命,即使安装在高温潮湿的露天矿场户外的排水橇装泵上,而且在每隔几分钟就有矿石运输车驶过扬起尘土的情况下仍能如此。
由于机柜达到 IP66 防护等级,功率范围广,只需一块简单的遮阳挡雨板即可将变频器轻松安装在橇装泵上。该解决方案可靠耐用,需要的维护工作极少。
VLT® 变频器安装在矿井排水系统上,该系统将水输送到矿场各个作业点以及当地镇上的供水系统。
阅读应用案例
阅读矿业和矿产宣传手册阅读有关能源和天然资源的更多信息
有关更多信息,请 联系我们