是否经历过生产中断?
以下问题与谐波失真导致的劣质电源有关:
网络质量如何影响运营成本?电力质量差会导致电费高昂,而这是不必要的。
检查电费:
联系我们获取建议
因谐波和功率因数差而导致电气系统失真,能量被浪费。谐波失真和低功率因数造成直接或间接经济损失。
更多知识:
与丹佛斯的专家交谈,获取有关平衡支出与系统效率的最佳建议。在此处联系我们获取建议。
减小谐波足迹可提高电网效率,减少变压器、发电、电缆和开关设备中的损耗。
丹佛斯可帮助您找到最佳方法,在特定现场节省谐波相关能源成本。有问题吗?请联系我们获取专家建议。
谐波失真和谐波失真发电机会导致网络质量差,这是产生温室气体 (GHG) 废料的主要因素。
我们可以为您提供良好的建议,帮助您优化温室气体计算:
是否参与碳计算或温室气体计算以满足温室气体计算标准(如温室气体协议)?是否设定了净零排放目标,并且希望公司更环保?
提早设计以实现低总谐波失真,这意味着更小的变压器、发电机和开关设备组件,其材料更少,运输重量更轻,制造所需的能量更少。
尽可能广泛地使用 VSD 时,与较差的控制策略相比,运行工厂所需的燃料和能源更少,从而抵消了初始资本成本。这就减少了温室气体来源。
Learn how drives influence Scope 3 upstream emissions。
VSD 可最大限度地减少中断和停机时间,从而确保工厂的浪费降至最低。变频器的运行寿命为 10 年,无需维护,基于工况的监控等智能功能可保护驱动负荷和更广泛的工艺,减少设备停机。
如果在开始购买的高资本设备更小,设备达到使用寿命结束时需要回收的废物则会更少。总体来说,这种减少有助于减少碳排放。
How drives impact Scope 3 downstream emissions
VSD 始终将工艺控制在最佳效率、处理量和质量水平。控制风机、泵和压缩机可实现最高的节能效果 (2-60%,但输送机、起重机和其他应用也会大大受益。将 VSD 与最高效率等级的电机进行连接,最大限度地发挥这两种技术的优势,减少碳排放和其他温室气体排放。
了解变频器如何影响范围 2 排放。
VSD 可确保设备以最高效的方式运行和产生输出,确保尽可能低的工艺直接排放。排放可以测量并连接回 VSD,以直接管理排放设置点,减少制造过程中的浪费。VSD 可用于处理不希望存在的温室气体排放,以减少其影响。
了解变频器如何影响范围 1 排放。
谐波失真会影响主电源网络,导致电力质量差、不可靠,还可能造成设备损坏。丹佛斯可以帮助您降低谐波的影响。
谐波抑制会减少电气系统中不需要的频率,防止设备损坏,提高电力质量和效率。
瑞士:Bern 的 Wehrliau 泵站每小时饮用水供水量可达 120 万升。iC7 变频器在确保可靠供水方面发挥着关键作用。
阅读应用案例
丹麦:利用智能 VLT® HVAC 变频器,宇宙科学公园的风洞游乐设施“Beat the Storm”既节省了电费,也减少了排放。
在卢布尔雅那大学医学中心 (UMC) 的空调系统中,丹佛斯变频器与集成滤波器可确保低谐波失真,而且确保 THDi 水平不高于 5%。
罗马尼亚:数字化灌溉系统有助于农民获得更好的收成。现在,泵站的能耗减少了 30-40%,用水效率也变得更高。
VLT® AutomationDrive FC 302 和 VLT® Soft Starter MCD 500 可在遥控操作开沟机铺设 HVAC 海底电缆,实现对高压和低压海水泵的快速和精准的控制。
挪威:VLT® AQUA Drive FC 202 在 Nordlaks Smolt AS 确保可靠的正常运行和严格的谐波合规性。
英国:Jersey Water 选择了丹佛斯的 VLT® AQUA Drive,因为其 La Rosière 脱盐设备需要进行重大升级。
您是否经历过
其原因通常是谐波失真导致的网络质量差。谐波失真会damage to critical equipment leading to failures.
在系统中添加变频器 (VSD) 可以提高网络质量,大幅降低能耗,管理驱动负荷,以确保通过良好的维护计划最大限度地减少故障。使用变频器管理谐波失真可为电网带来稳定性,减少断电。
网络质量的整个相关主题及其对温室气体计算的影响可能令人担忧。幸运的是,您无需成为专家。丹佛斯专家随时准备为您的企业提供专家建议和 VSD 解决方案,以实现节能和经济高效的谐波抑制。
联系我们获取建议。