谐波 FAQ

案例故事
联系我们
Why does harmonic distortion matter?
您知道吗,网络操作员每天都在努力为我们在电气网络中带来高质量的电源?确保供给我们住宅和工厂的电力是干净的交流电,没有谐波失真,这是一项持续的任务。
从电网获取电力时,电网供电可能会因连接到电网的负荷而失真。这种功率失真包括谐波分量。
对于工厂和其他行业而言,谐波和其他功率失真会造成问题,代价高昂,例如:
- 关键设备损坏,例如过热,这会缩短设备的使用寿命并导致故障或失灵
- 能源费用更高,这是由于效率低下和额外失真产生的费用,因此会导致盈利能力降低
- 难以实现生产力和气候目标
- 供电不可靠,这是由于电网的总体电力质量差而导致的
谐波失真的后果

变频器如何影响谐波?
变频器为您的系统带来了诸多优势,尤其是在降低能耗方面。同时,它们会产生更多的谐波,还可以抑制产生的谐波。使用变频器的原因是,其优势远远超过所产生谐波的缺点。观看本视频,了解这些优势。

变频器:降低能耗的最佳方式
变频器也称为变速变频器 (VSD) 或变频变频器 (VFD),是实现运营脱碳和实现碳中和目标的最佳方式。这些变频器可调节电机,从而显著降低能耗。它们还会为工业过程带来可控性、可重复性和弹性。
变频器是现代工业格局不可或缺的一部分,带了了诸多优势:
- 过程质量水平依赖于变频器进行的调节
- 可调节工艺生产线处理量只能通过使用变频器来实现
- 对供水或 HVACR 通风的可变需求只能通过使用变频器进行管理
- 现代工业和商业设施只能通过正确控制电机来高效运行,而这需要使用变频器

新建项目和现有系统升级
为每个应用配备变频器控制,新装置可以因此降低能耗。将现有的直接在线 (DOL) 或定速装置升级为变频器是实现温室气体 (GHG) 减排目标的最佳方式 1]。升级为高效率电机还可以进一步提供更多帮助。
1] OMDIA COP26 全球报告:如果全球所有风机和泵都配备了 VSD,节省的成本将等同于欧盟的整个发电能力。通过使用变频器,温室气体排放量到 2040 年可以减少 40%。

有多种方法可以降低总谐波失真。丹佛斯帮助您找到最佳
可以节省大量资金,还有许多其他好处。 通过适当的谐波抑制来获得成功。然而,并非一个解决方案适用于所有场景。这是为每个装置选择最佳方法的问题。在某些情况下,您根本不需要抑制就可以实现合规,因此不要购买不需要的东西!
请考虑与了解这些挑战,并能为您的确切系统和情况提供最佳建议的制造商合作。丹佛斯提供最广泛的解决方案,可抑制高功率或低功率范围内的谐波失真,并且可兼容任何电机技术,适合任何情况。我们帮助您找到最高效、最经济的解决方案。
丹佛斯的现代变频器(和滤波器)可以抑制谐波,管理超谐波和共模等更严重问题。没有一种解决方案适用于所有场景。有问题吗?我们可以提供帮助。
全系列谐波抑制解决方案包括:
- 变频器内置电抗器,集成在轻体式柜机变频器或变频器机柜中
- 无源解决方案,包括 12 脉冲和 18 脉冲变频器、无源滤波器和低谐波变频器
- 有源解决方案,包括有源滤波器和超低谐波变频器
对于规划人员:要找到最佳抑制解决方案,请尝试我们的数字工具 MyDrive® Harmonics。