释放数据的力量
在当今快速发展的工业环境中,有效的工况监测对于确保关键设备的可靠性、效率和使用寿命至关重要。随着技术的不断进步,远程监测已发展成为游戏规则改变者,使用户能够访问实时数据,及早作出反应以避免中断,优化性能并做出明智的决策。
远程监测无法触达的风机电机
在丹麦 Universe Science Park 的“Beat the Storm”景点,电机在物理层面上非常难以触达。进行风机、电机和电缆的物理检查非常耗时。因此,让他们能够远程监测电机的振动和功率消耗,而不用每年拆卸电机进行检查,就显得非常有价值。员工可以及早采取行动,防止发生重大故障。实际上,CBM 功能充当了从内部保护系统的隐形安全网。
阅读应用案例

重要产品

丹佛斯积极创新
CBM 源自丹佛斯在创新方面争当先锋的悠久历史。丹佛斯变频器通过内置在变频器中的智能功能,减少了所需的外部组件,使其在变频器市场上脱颖而出。