Risorse formative per apprendisti, studenti e futuri professionisti della refrigerazione
Questa pagina è dedicata a tutti coloro che stanno seguendo un percorso di formazione o di studio in ambito di refrigerazione, condizionamento aria e tecnologia del freddo. Cooling Champions è particolarmente indicato per:
- Apprendisti costruttori di impianti di refrigerazione / tecnici di refrigerazione
- Studenti delle scuole professionali
- Studenti universitari di indirizzi tecnici con specializzazione in refrigerazione
- Giovani tra i 16 e i 30 anni che desiderano imparare in modo pratico ed efficiente
Temi chiave

Le normative F-Gas mirano a ridurre l'impatto ambientale dei gas fluorurati utilizzati nel settore della refrigerazione. I gas fluorurati, come gli HFC, contribuiscono significativamente all'effetto serra. Il regolamento UE n. 517/2014 impone una graduale riduzione del loro utilizzo e promuove l'adozione di refrigeranti alternativi più ecologici. Le aziende sono inoltre tenute a prevenire le perdite ed eseguire controlli periodici sugli impianti.

L’innovazione sta plasmando il futuro della refrigerazione e i refrigeranti A2L sono al centro di questa trasformazione. Grazie al loro ridotto Potenziale di Riscaldamento Globale (GWP) e alle migliori prestazioni ambientali, rappresentano una soluzione chiave per la prossima generazione di sistemi di refrigerazione e climatizzazione. Se vuoi scoprire le tecnologie che guideranno il settore HVAC di domani e sviluppare competenze richieste dal mercato, conoscere i refrigeranti A2L è il primo passo verso il futuro.

Le pompe di calore trasferiscono il calore da una sorgente a bassa temperatura a un livello di temperatura più elevato attraverso un ciclo frigorifero. Al centro di questo processo c’è il refrigerante, il fluido che assorbe, trasporta e rilascia il calore all’interno del sistema. Le moderne pompe di calore utilizzano refrigeranti di nuova generazione, come gli A2L, e refrigeranti naturali come la CO₂ (R744) e il propano (R290), per migliorare l’efficienza energetica e ridurre l’impatto ambientale. Comprendere le caratteristiche e il comportamento dei refrigeranti è fondamentale per progettare, installare e manutenere sistemi a pompa di calore sicuri, efficienti e pronti per le sfide del futuro.
Strumenti utili

Ottieni indicazioni, supporto, informazioni e strumenti utili per il tuo lavoro. Ref Tools è un'app gratuita e completa che mette a disposizione una serie di strumenti indispensabili per i professionisti della refrigerazione e del condizionamento aria.

Coolselector®2 consente di ottimizzare il consumo energetico e di aumentare l'efficienza di qualsiasi sistema HVACR. Esegui calcoli obiettivi sulla base di una serie di condizioni operative, come la capacità frigorifera, la scelta del refrigerante, la temperatura di evaporazione e di condensazione, quindi seleziona i componenti più adatti al tuo progetto. Abbiamo ridotto al minimo le complessità del processo di selezione, per consentirti di concentrarti su ciò che conta davvero: ottenere prestazioni eccellenti.
Risorse di apprendimento

Corsi di refrigerazione gratuiti che ti aiutano nella formazione e nella formazione continua.

Impara in modo semplice e intuitivo con le nostre animazioni di prodotto. Esplora i video dedicati ai principali argomenti della refrigerazione.

Visita il nostro canale YouTube e iscriviti per non perderti nessun video.

Disponiamo di un'ampia raccolta di infografiche per supportare l'apprendimento e aiutare a rispondere a qualsiasi domanda rimanente.
Domande frequenti
Quali materiali didattici sono utili per la formazione di un tecnico della refrigerazione?
I materiali didattici per la refrigerazione dovrebbero combinare solide basi teoriche ed esempi pratici. Sono particolarmente utili schemi strutturati, spiegazioni delle formule, diagrammi illustrativi e strumenti di studio mirati alla preparazione degli esami
Cooling Champions è utile anche per la preparazione agli esami?
Sì. I contenuti di Cooling Champions sono progettati per supportare in modo mirato la preparazione a verifiche, esami intermedi ed esami finali nell’ambito della refrigerazione e della climatizzazione.
A quali percorsi di studio si rivolge Cooling Champions?
Cooling Champions è pensato per studenti e apprendisti del settore della refrigerazione e condizionamento aria, nonché per chi segue corsi di formazione professionale tecnica e studi affini.