丹佛斯 ICF 阀组件及级联系统如何帮助客户提升工业制冷系统的安全性
现代化工业生产、储存和配送都离不开制冷。氨气 (NH3) 由于高效、环境影响小且成本低廉,长期以来一直是工业制冷中的主要制冷剂。对于食品加工厂、牛奶厂、啤酒厂、肉类加工厂和冷库等需要大量制冷的设施,通常都采用氨气来制冷。
氨气是一种成本高效且制冷效果高的制冷剂。唯一的缺点在于它属于有毒制冷剂,一旦出现泄漏,会对人体以及需要制冷的食品带来危害。
造成泄漏的风险因素有很多,比如操作程序不当、缺乏培训,以及配管、焊接出问题或维护不良等等。
由于氨属于有毒气体,氨气制冷系统的设计、建造和操作必须遵照严格的标准。早期预警监测设备、高效的通风系统、紧急关闭系统都是防止氨气泄露风险的常用措施。
减少焊缝数量,以降低泄漏风险
不过,我们也可以从制冷系统的设计入手来降低泄漏风险。在这方面,基本的设计措施是将氨气制冷设备放置在单独的气密性房间内。由于很多泄露事件都是因焊接质量不佳造成的,因此确保焊缝质量、减少现场焊缝的数量也是防止泄漏的有效措施。
借助由截止阀、过滤器、止回阀、电磁阀、手动膨胀阀及电动阀组成的一体式阀组件,可以大幅减少现场焊缝的数量。阀组件在出厂前已按照安全标准进行预先测试,在现场安装时,只需两个焊缝即可安装到制冷系统中。这意味着能够大幅降低因焊接质量不佳而造成的泄漏风险。
丹佛斯是集成式紧凑型阀组件的领先提供商。ICF 系列阀组件结构紧凑,非常适于替代大型的焊接式阀组件。ICF 解决方案的一个主要优势在于其安装到制冷系统时只需要两个现场焊缝即可,能够降低潜在泄漏风险。

CO2-NH3 Cascade 解决方案的安全性
在大多数加工应用中,在级联系统中结合采用氨气和二氧化碳制冷可以同时改善设备安全和效率。结合这两种自然制冷剂不仅能够同时发挥两者的优势,还能大幅减少氨气电荷。
结合使用二氧化碳和氨气的一个重要优势在于能够实现人身安全和食品安全的更大化。在级联系统中,可以大幅减少氨气电荷并将其限制在机房内,进而降低安全风险。
耐用的阀组件能够耐受级联解决方案中的高压(最高可达 52 bar),而且有助于控制氨气爆裂的风险。
作为工业制冷领域的领导者,丹佛斯针对级联解决方案推出了一系列 ICF 阀组。2016 年,丹佛斯推出了面向食品加工和海洋应用的全新不锈钢阀组。
点击此处了解更多有关 ICF 阀组件产品组合(专为氨气制冷和级联解决方案而优化)的信息
探索 ICF 阀组在全球工业制冷领域的运用: