Tina 和 Per Anker 与他们的两个成年子女,和一只名叫汉尼拔的猫,一同住在 Holstebro 的一个 146 平米的家中。在安装地暖和散热器温控阀的组合之前,这家人的生活舒适性很差,并且供暖不足。冰冷的地板一直是个问题。
欲了解更多 Tina 和 Per 如何用 Danfoss Ally散热器温控阀和 Danfoss Icon 地暖改善厨房和客厅的供暖,请您继续阅读。
Tina 是丹麦皇家空军行政社区 (FAF) 的行政雇员,而 Per 计划为丹麦武装部队进行卫星通信。他是一位经验丰富的广播电视技术员。由于他们在军队中的职位和工作,他们都欣赏丹佛斯 Ally TM和 Danfoss Icon TM都可以提供的高精度。
“我们在选择新的地暖系统时对其进行了彻底的研究。起初,我们只关注地暖,但后来通过 Mogensen-VVSComfort A/S 了解到,针对散热器推出了一种新的智能供暖解决方案,与地暖配合使用。我们认为这很聪明,所以我们认为我们也可以立即安装它, ”Per Anker说。
Tina 和 Per 于 2021 年 1 月安装了该系统,在下一个供暖季节之后,他们将有更好的比较基础。他们的房子的隔热性能适中,但在他们安装了新的供暖系统后不久,他们就注意到了额外的节省:——“在公用事业公司的网站上,我可以跟踪我们使用了多少能源,而且我可以看到我们已经节省了大约 15% 到 18%,”Per 解释说。他说:“节能总是好的。那就是你口袋里的钱。当我们不得不选择一种新的加热解决方案时,我们将该系统与预期的节能进行了比较。投资回报期相对较快,这也是我们选择丹佛斯解决方案的原因之一。我们也喜欢新系统的功能,当然,如果解决方案看起来也不错,那就太好了,”Tina 补充道。
使用旧的供暖系统,Tina 和 Per 经常难以调节供暖:“以前很难调节供暖。它要么有点太高,要么有点太低。稳定性太低,旧系统调节热量的时间太长。直到现在,回顾过去,我们才发现地板的热量分布不如新系统,”Per 补充道,Tina 表示同意。
安装新供暖解决方案后,Tina 从长途旅行回来后经历了一个重大变化:
“我曾驻扎在国外。与此同时,Mogensen-VVSComfort A/S 安装了新的组合系统,从我走进门的那一刻起,我实际上就感受到了积极的变化。
这是一种不同的热量,因为现在地暖分布更均匀。我总是手脚冰凉,这个冬天我根本没有经历过。现在有非常好的热量管理,整个房子都被加热了。”
房子的其他居民,尤其是汉尼拔猫,也接受了新的供暖解决方案。汉尼拔实际上改变了它的习性:“以前,我们的猫躺在不同地方的地板上,最好靠近墙壁上的暖气管。但是安装了新的供暖解决方案后,它突然开始躺在地板中间。现在它还找到了他喜欢躺下的新地方,所以这也很好地表明热量分布得更好,”蒂娜说。
安装由 Mogensen-VVSComfort A/S 进行,耗时大约三个小时,Per 也提供了帮助:
“安装人员过来安装,在新系统中,地暖与卧室的散热器恒温器配合。 当您获得良好的服务时,它也会让您对系统充满信心,”Per 说。
由于该系统相对较新,Tina 和 Per 还没有使用其众多功能,例如日程安排或语音控制,即使您不在家也可以轻松调高或调低温度:“目前我们已经只是保持原样,因为我们只需要正确设置所有内容。然后我们将在此基础上稳步推进其他功能,”Per 说,并补充道:“因为我们有地暖,所以需要一些时间来调节。我可以使用电子丹佛斯 Ally TM散热器恒温器调节供暖,但家里总是有人,所以没有必要。当然,我们会在夏天降低温度,但其他功能会随着时间的推移而发挥作用。”
“这是一项非常好的投资。因为我们可以清楚地感受到不同。重要的是,我们还获得了家居装修税减免,”蒂娜说。
“我们的邻居过来演示,他现在选择了相同的丹佛斯解决方案。他和我们一样对此感到满意,”Per 说。
能源改善活动将在他们的 Holstebro 家中继续进行,对于 Per 和 Tina 来说,尽可能优化是很重要的。下一步是热回收系统。
“一切都很重要。小事会产生影响,”Per 说。
“我们对丹佛斯的解决方案非常满意,因为我们节省了资金,同时该解决方案对气候友好,”Tina 补充道。
使用您的 Ally TM智能加热解决方案,您可以:在家或在办公室/机场/外出散步时控制您的供暖安装 Google 助理并通过语音控制您的供暖解决方案在不影响舒适度的情况下节省取暖费安排假期设置:在度假时回到有暖气的房子,同时节省暖气