小型家庭换热站是安装在小型住宅和公寓中的分散式供暖系统,以便为最终用户提供所需的供暖和热水。
直接供暖和生活热水换热机组未设将一次水流和二次水流分开的换热器。因此,来自网络或中心燃油/燃气锅炉的供水将直接流入各家庭网络。
对于最大为 PN10 或 PN6 的网络,建议使用直接供暖换热机组。
通过混水回路直接供暖和提供生活热水的小型家庭换热站
来自该网络的供水将直接流入建筑物管网。加热侧的混水回路能够控制换热机组外壳装置的供水温度。对于最大为 PN10 或 PN6 的网络,建议使用直接换热机组。
分配系统——用于小型换热站的地板供暖
用于地板供暖以及温水和冷水的预制系统。此类系统可以单独安装或直接连接至丹佛斯小型换热站系列产品上,还可与锅炉连接或作为现有供暖系统的延伸部分。分配装可以安装在墙柜内或者壁挂使用,并提供可选配的盖子。
特点和优势
-
为全新装置、翻新和改建项目提供经济高效的解决方案,使用时的服务和维护成本较低。
-
安装快速简便。
-
占用空间更少,可安装在墙内、楼梯井或通风井内。
-
通过能量计进行能量计量和能耗监测。

文档
| 类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
|---|
常见问题
一般功能
什么是分散式供暖系统的丹佛斯小型家庭换热站理念 (EvoFlat)?
丹佛斯小型家庭换热站的核心理念 "EvoFlat" 包括一个装置,其中每一幢公寓中均建有由一个中央能源供应的小型家庭换热站。此类装置通常包括一台可按需即时提供热水的紧凑型板式换热器,以及一个用于控制流向租户散热器的供暖出水的差压控制阀。
传统供暖系统与带小型家庭换热站的分散式系统的区别之处?
传统供暖系统与采用小型家庭换热站的分散式系统的主要区别在于:分散式系统的生活热水制备过程从中央热源(传统系统)转移至每幢公寓的小型家庭换热站。传统系统中使用 5 根主注入管,而在分散式供暖系统中仅使用 3 根。
小型家庭换热站的常见供暖应用有哪些?
共有两大常见应用,其取决于公寓中的供暖装置类型——散热器供暖和地板供暖。
什么可以作为 EvoFlat 理念的热源?
分散式系统的热源可以是石油、天然气或燃木锅炉、区域供暖、热泵或其组合形式。此外,该系统还可使用太阳能。重要的是,能量源能够产生足够的最低供水温度,以便安装在每幢公寓中的换热器能产生合意的生活热水温度。另外,该装置还包括一个缓冲罐。
缓冲罐能起到什么作用?
缓冲罐可防止锅炉安装过程中出现燃烧器频繁启动和停止现象,从而有助于延长锅炉使用寿命并减少其有害排放。缓冲罐还可存储足够能量,以便在高峰负荷间隔期间立即为每幢公寓的热水器提供足够流量。然后缓冲罐被加载至分配系统所需的供水温度。原则上,大多数公寓不需要配备缓冲罐,因为整个管道系统和大型锅炉可提供足够的缓冲容积以适应生活热水使用中出现的大负荷变化。实际限制将取决于前述的管道和锅炉的容积,并与锅炉负荷有关。
何为即时生活热水生产?
在分散式系统的 EvoFlat 理念中,换热器主要用于生产生活热水。即时加热的工作原理/流动原理如下所述:
- 供暖水在板式换热器的一侧循环,并将热量传递给通过另一侧的冷水。然后将加热的水直接注入当地的热水龙头
- 为了控制装置的生活热水容量,特此专门开发了自动控制阀,以便调节板式换热器两侧的流量。
- 对于即热式热水器而言,可以使用采用具有相应优缺点的各种控制原理的生活热水调节阀
通常对它们进行相应分组: 温度控制型、压力控制型、温度和压力控制型。
丹佛斯提供全面的产品系列,包括采用所有控制原理的各种小型家庭换热站版本。
即时生活热水生产有哪些优点?
即时生活热水生产的优点在于:
- 最大限度地降低军团菌风险
- 持续高产水量,提高舒适性
- 安装所需的空间极小
- 低回水温度,可提高冷凝式锅炉、太阳能等系统的整体效率
- 可在低供暖温度下运行,例如 50 - 55°C
什么是即时生活热水生产的替代方案?
或者,可以在每幢公寓中安装一个生活热水水箱。然而,该解决方案不具备与流动系统相同的优点。不能因为不可操作性而否决水箱解决方案,可以根据客户要求将其纳入考虑。
如何配置小型家庭换热站的供暖回路?
在分散式系统的 EvoFlat 理念中,小型家庭换热站的供暖回路可通过以下 3 种方式进行配置:
- 直接控制——仅由差压控制器控制,可选择性地由可编程室内恒温器控制的区域阀控制。该原理主要适用于最大 PN10 的供水系统中的散热器供暖。
- 用混水回路直接控制——由差压控制器和混水回路控制。该原理主要适用于地板供暖和最大 PN10 的系统。
- 间接控制——板式换热器由双向恒温阀控制,并且可选择性地由可编程室内恒温器控制的区域阀控制。该原理主要适用于地板供暖和最大 PN16 的系统。
设计
什么是瞬时/同时工作系数?
生活热水需求的估计是综合评定的一部分,这就是为什么在这种情况下使用“同时工作系数”这一术语的原因。简单地来说,基于统计概率分布中 99.9% 的置信区间,实际应用中仅使用所有出水点的一部分。
在丹麦生活热水装置标准 DS439 和 TU-Dresden 规范中,“标准公寓”的消费模式(按定义包括 3.5 人)是构成此系数的基础。例如,若居住的居民预期会有非典型的消费模式,则可能会出现偏差。因此,必须通过估计建筑物居民的组成结构来支持此类系数的应用。在 EvoFlat 选型工具中,可以选择以下系数: 丹麦规范 DS439、Danfoss-Redan、瑞典和德国系数。
如何计算分散式供暖系统的总流量?
总流量由热水器的供暖回路流量和一次供应流量形成,并根据相关的同时工作系数和补偿其他热损失的流量而减小。
管道的推荐尺寸是多少?
管道尺寸由每个局部分站中的最大流速确定。标准通常是每个运行仪表的特定速度和特定压力损失。对于裸露管道,通常建议 v≤1m/ s 且 <100 Pa/m,但对于其他部分和竖井中管道,可以使用其他标准进行选型。
是否有用于分散式供暖系统选型的软件?
是,丹佛斯提供用于小型家庭换热站选型的软件。它被称为“EvoFlat 选型工具”。有关更多信息,请联系您当地的丹佛斯销售办事处。
我输入什么作为热源尺寸?
必须根据具体环境中进行选型,因为缓冲罐和锅炉/ HEX 尺寸可以相互调整以满足生活热水和供暖的能量需求。缓冲罐的主要特点在于其可以应对家用热水最大负载并减少锅炉启动和停止的次数,从而保证更经济的运行。最后,若太阳能供暖支持其他热源,则将自动选择缓冲罐。在这种情况下,通常需要对太阳能集热器区域的尺寸进行选型,建议进行单独计算。
EvoFlat 理念的系统优势在于?
与传统系统安装设计相比,优点如下:
- 小型家庭换热站理念既可用于新建建筑中,也可用于改造建筑中。
- 该系统不依赖于能源供应,如燃气、燃油、区域供暖、热泵、生物质能或太阳能。
- 每间公寓或租用期均设独立、公平的能源账单。
- 使用合适的能量计,系统可以远程监控每套公寓的能耗。
- 建筑物中仅需三根注入管——冷水、供水和回水供暖管道。
- 尽可能减小在公寓内安装设备的空间要求——包括潜在的墙体结构嵌入。
- 可以随时单独调节房间温度和独立的生活用水生产。
- 采用流动原理进行无菌生活用水生产——最大限度减小军团菌风险。
- 与传统燃气式热水器(35-80 kW 与 22 kW)相比,生活热水的使用舒适性得到提升。
- 通过改进锅炉或区域供暖安装操作以及降低运行温度,以提高能源效率。
- 与传统解决方案相比,可减少分配管网中的热量损失,因为无需热水和家用水循环管道。
- 由于采用简单技术,最大限度减少每幢公寓的维护。
- 系统相对安全性更高,不会发生如电气短路和气体泄漏等问题。
- 由于系统的回水温度较低,适用于冷凝式锅炉和太阳能。
在小型家庭换热站中,我们是否可以优先使用生活热水?
若生活热水控制阀自动关闭了散热器/地板供暖的热量供应,则可以假设可以 100% 优先利用生活热水。若使用无自动转换功能的生活热水调节阀,则必须计算是否可以优先利用生活热水(液压优先)。
当 ΔpDHW < Δp 时,装置可以优先加热生活热水。
当 ΔpDHW ≥ Δp 时,不可以优先加热生活热水。
安装
何时需要夏季旁通阀?
夏季旁通阀适用于 NC DHW 控制器 PM2 + P、PTC2 + P 和 TPC + M。当装置安装在离主立管 2-3 米以外时,建议采用恒温旁通阀 (FJVR)。在夏季,旁通阀能确保供水管保温,并且能够迅速使用热水——确保供暖系统在夏季减少运行可达到最佳效率和经济性。旁通阀可以安装在热量表上游或下游。
何时需要进行生活热水再循环?
当设备安装在远离热水龙头的地方时,建议使用生活热水再循环,以通过缩短打开热水龙头期间的等待时间来提高客户舒适度。生活热水再循环装置可视为小型家庭换热站的附件。
为什么推荐使用限流器?
为了保证客户舒适性,建议根据设计参数,在生活热水出水管上安装限流器。
如何安装小型家庭换热站?
安装丹佛斯小型家庭换热站共有两种方法:
- 直接将装置安装在墙体上(挂墙式安装理念)
- 采用墙柜将装置安装在墙内(入墙式安装理念)。
换热站还可以安装在竖井上,但总会使用上述理念之一。有关更多信息,请咨询您当地的丹佛斯销售办事处。
是否可以在任何位置安装小型家庭换热站?
不可以,并非所有位置都是可行的。请严格按照安装说明进行操作——或向当地的丹佛斯销售办事处寻求援助。
可以在同一个机柜中安装小型家庭换热站和分配装置吗?
可以,这是可行的。有关更多信息和帮助,请咨询您当地的丹佛斯销售办事处。
产品
EvoFlat FSS 或 EvoFlat MSS 表示什么?
EvoFlat 系列的产品命名如下:
- EvoFlat FSS 1/2/3——紧凑且易于操作的小型家庭换热站,用于散热器直接供暖和即时生活热水生产,并采用创新型自动 TPC-M 控制器控制供暖和生活热水温度。名称后面的数字表示 HEX 类型:
•类型 1 表示 XB06H-1 26(最高 35kW)•类型 2 表示 XB06H-1 40(最高 35kW)•类型 3 表示 XB06H+ 60(最高 55kW) - EvoFlat MSS 1/2/3——紧凑且易于操作的小型家庭换热站,用于采用混水回路的直接供暖和即时生活热水生产,并采用创新型自动 TPC-M 控制器控制供暖和生活热水温度。名称后面的数字表示 HEX 类型:
•类型 1 表示 XB06H-1 26(最高 35kW)•类型 2 表示 XB06H-1 40(最高 35kW)•类型 3 表示 XB06H+ 60(最高 55kW)
两种产品类型的最大供暖功率均为 15 kW。
多功能 TPC-M 控制器由哪些主要部件构成?
主要部件包括:
- 流量驱动器
- 差压控制器 (HE + DHW)
- 区域阀
- 带恒温器和温度传感器的控制阀
- 排气阀
EvoFlat 装置可以使用哪种附件?
EvoFlat 装置可以使用以下附件:
- 室内恒温器
- 安全阀
- 球阀 (60mm)
- 配备压力表连接接口的球阀 ¾”(120mm)
- 挂墙式产品安装支架
- 内置式产品的嵌入箱,包括安装支架
- 保温前盖
最新的 EvoFlat 装置有哪些主要优点?
EvoFlat 换热站的主要优点在于:
- 由于换热站内采用保温盖、保温背板以及较少散热面,从而减少了热量损失。
- 由于采用新型卡口连接,在运输或其他振动后,无需重新拧紧。
- 由于采用新型卡口连接,在压力冲击期间无泄漏风险且连接稳定。
- 由于使用微板换热器,提高了能效,降低了回水温度,并减少了热量和压力损失。
- 适用于低供水温度。
- 创新的节能型多功能控制器 TPC(-M) 与适用于按需生活用水加热的高性能换热器相结合,消除了空载损耗。
- 管道和换热器由不锈钢 AISI 316 制成。
- 安装所需的空间极小。
- 嵌入式或壁挂式产品型号。
- 最大限度地降低水垢形成和细菌滋生风险。
传感器加速器在 Termix 装置中发挥什么作用?
获得专利的传感器加速器可加快丹佛斯 AVTB 阀门的关闭速度,并保护换热器免遭过热和水垢破坏。该换热器可高效冷却 DH 水,从而确保更高的运行经济性。
该传感器加速器和 AVTB 阀门还可充当旁通阀,对房间供水管路保温。这缩短了夏季供暖系统减少运行时的等待时间。
该传感器加速器有助于确保热水温度维持稳定,无论负载、流量温度和压差如何变化,均无需重新调整阀门。
产品系列
工具和应用

供热选型工具
丹佛斯供热选型工具是同类最佳的在线选择工具,可为供暖应用专家优化规划流程。
开启供热选型工具