Um simples passo rumo a grandes economias de energia residencial
Um relatório recente feito pela Associação Europeia de Construções, Automação e Controles (eu.bac) estima que cerca de 500 milhões de válvulas não controladas ainda estão instaladas em radiadores em residências na UE, desperdiçando energia e dinheiro ano após ano. Quando se trata de economia de energia residencial, o desempenho do sistema de aquecimento importa muito. Utilizar válvulas termostáticas de radiador é uma solução barata para obter residências confortáveis e saudáveis com um custo mínimo.
Liberte o potencial de economias energéticas na sua casa
De acordo com o relatório da eu.bac, a falta de incentivos e regulação para levar à retomada de controles de temperatura ambiente em residências é a oportunidade mais perdida para melhorar a eficiência energética em residências na UE. Ao substituir válvulas não reguladas e não controladas por válvulas termostáticas de radiador, milhões de proprietários de residências europeias serão capazes de reduzir a energia, cortar custos e aumentar o conforto com um investimento mínimo.

Situação atual em residências na UE

do uso de energia residencial total em residências na UE responde pelo aquecimento.

de radiadores em residências na UE ainda são equipadas com válvulas de radiador não controladas.

de radiadores em residências na UE com válvulas de regulagem termostática com mais de 20 anos.
Potencial de economia em residências na UE

de emissões de gases de efeito estufa reduzidos a cada
ano, o equivalente às emissões de 15 milhões de carros.

é a quantidade de dinheiro que cidadãos da UE podem
economizar nas contas de energia por ano.

poderiam ser economizados por ano em residências na UE.

potencial de economia de energia média em residências na UE.
Mudança simples e rápida para obter efeitos energéticos imensos
Considerando o custo total de instalação incluindo a mão de obra, o estudo da eu.bac mostra que o tempo médio de retorno das válvulas termostáticas de radiador é de apenas dois anos.

Benefícios obtidos pela simples mudança
Proprietários de residências
- Reduza o seu consumo de energia e conquiste maior controle sobre ele.
- Economize dinheiro.
- Aumente o conforto e melhore o clima interno.
- Reduza o risco de mofo, fungos e melhore as condições de saúde.
- Reduza o seu impacto ambiental.
Instaladores
- Novas oportunidades de negócios.
- Potencial de vendas aumentado (válvulas termostáticas de regulagem inteligentes e eletrônicas).
Associações de habitação
- Reduza as contas de energia e os custos de aquecimento.
- Retorno rápido.
- Contribua com a eficiência energética e reduza o impacto ambiental.
Saiba mais

O relatório feito pela Associação Europeia de Construção,
Automação e Controles explicando como a UE está perdendo uma oportunidade de economias energéticas substanciais e de como isso pode ser mitigado por controles de temperatura ambiente.