Prolunga la durata dei sistemi di pompaggio
La cavitazione è un problema comune che può avere un impatto negativo sull'efficienza e sull'affidabilità delle pompe. Tuttavia, i convertitori di frequenza (VFD) Danfoss sono dotati della funzionalità Condition-based monitoring (CBM), che offre nuove possibilità per rilevare ed evitare la cavitazione nei sistemi di pompaggio. Utilizzando l'approccio “inverter come sensore” e l'analisi dei dati di corrente, il monitoraggio delle condizioni può identificare efficacemente i guasti legati alla cavitazione e contribuire a prevenire potenziali danni e usura.
Contatta i nostri esperti
Come altre funzioni CBM, come il rilevamento dei guasti dell'avvolgimento dello statore, il rilevamento della cavitazione è ora considerato parte della famiglia CBM. Ciò significa che la stessa infrastruttura CBM può essere utilizzata per implementare sistemi di rilevamento della cavitazione. Anche i (VFD) con licenze CBM precedenti possono essere aggiornati per includere il monitoraggio della cavitazione tramite un aggiornamento software.
Cosa causa la cavitazione della pompa?
Quindi, come si verifica la cavitazione e cosa la rende un problema per i sistemi di pompaggio?
La cavitazione si verifica quando le rapide variazioni di pressione di un liquido causano la formazione di bolle. Queste bolle possono collassare a pressioni più elevate, generando onde d'urto che creano micro-cavità nella girante della pompa. Ciò comporta un'usura e un'erosione accelerate delle pale rotanti. Inoltre, il collasso delle bolle genera ulteriori rumori, colpi e vibrazioni, che riducono ulteriormente l'efficienza della pompa alterando il modello di flusso.
Le implosioni locali delle bolle di cavitazione possono anche alterare le proprietà chimiche del liquido, producendo radicali liberi, causando ossidazione e degradazione dei composti chimici. Sebbene questi effetti si verifichino in piccole quantità, comportano comunque cambiamenti nella qualità dei prodotti, un fattore importante nell'industria alimentare e delle bevande o nell'industria petrolifera e del gas.
È importante notare che la cavitazione può influire anche su altri componenti del sistema a contatto con fluidi in movimento ad alta velocità, tra cui sistemi di tubazioni, componenti della pompa, alloggiamento del motore, manicotti del cilindro, componenti HEX e componenti della turbina idroelettrica. Pertanto, il rilevamento precoce della cavitazione nella pompa, unito a una rapida azione correttiva, può proteggere e prolungare la durata di un intero sistema di componenti.
In che modo il CBM protegge le pompe dalla cavitazione?
Rilevare ed evitare la cavitazione è fondamentale per mantenere le prestazioni della pompa e prevenire costosi danni. Il monitoraggio predittivo sotto forma di CBM integrato nel drive VFD offre una soluzione efficace per raggiungere questo obiettivo. Il rilevamento della cavitazione può essere ottenuto tramite l'analisi della corrente, consentendo il rilevamento senza sensore. La cavitazione produce turbolenze, creando rumore udibile e un segnale nella corrente motore. Questa turbolenza si riflette nella corrente motore e viene rilevata dall'algoritmo di monitoraggio predittivo.
L'algoritmo confronta il segnale di cavitazione effettivo con i livelli di soglia definiti dall'utente. Se i valori superano le soglie impostate per un tempo predefinito, l'evento viene segnalato come cavitazione.
Vantaggi del CBM e della manutenzione predittiva
I vantaggi nell'evitare la cavitazione utilizzando il CBM sono significativi. Grazie al monitoraggio permanente tramite CBM integrato nei drive VFD Danfoss, è possibile rilevare ed evitare la cavitazione. Si tratta di una soluzione conveniente che compete con i metodi tradizionali basati su sensori esterni, come suono, vibrazioni o pressione. Prevenendo l'usura della pompa e i danni causati dalla cavitazione, la produttività è ottimizzata e la durata dei componenti può essere prolungata. Diventa così possibile eseguire la manutenzione predittiva, con conseguente riduzione dei costi di manutenzione e sostituzione.
La cavitazione è uno dei fattori che compromettono le prestazioni della pompa. Grazie al monitoraggio predittivo integrato direttamente nel VFD, offriamo ai nostri clienti un modo proattivo per rilevare e prevenire i danni prima che si verifichino. È più intelligente, semplice e molto più "cost-effective" rispetto ai metodi tradizionali basati su sensori.

Evita il fenomeno della cavitazione utilizzando la funzionalità Condition-based monitoring
Per evitare la cavitazione, il flusso può essere ridotto riducendo la velocità della pompa a piccoli step. Il CBM lo consente tramite una funzione di bypass. La velocità del motore viene ridotta automaticamente entro limiti predefiniti quando viene rilevata la cavitazione. Una volta evitata la cavitazione, la funzione può essere configurata in modo da rimanere all'ultima velocità che ha impedito la cavitazione oppure tentare gradualmente di tornare al riferimento di velocità originale, verificando continuamente se nel frattempo la cavitazione è scomparsa. Inoltre, la funzione fornisce tutte le informazioni di stato necessarie, consentendo al VFD di funzionare come unità standalone o di essere integrato con PLC in un sistema di controllo di processo di livello superiore. Questa funzione di prevenzione è disattivata per impostazione predefinita e spetta all'utente decidere se attivarla in base alle proprie specifiche esigenze.
In sintesi, prevenire la cavitazione della pompa è fondamentale per mantenerne l'efficienza e ridurre possibili danni e l'usura. Il monitoraggio predittivo, che utilizza tecniche avanzate come l'analisi della corrente, fornisce una soluzione affidabile ed economica per rilevare ed evitare la cavitazione. Implementando sistemi di monitoraggio predittivo, i processi industriali possono beneficiare di una migliore produzione, di una maggiore durata dei componenti e di costi di manutenzione ridotti, portando in ultima analisi a operazioni più fluide e affidabili.
Con la soluzione edge computing, che consente di ottenere informazioni più rapide elaborando i dati di processo sul drive VFD, i dati vengono raccolti più volte al secondo, garantendo che qualsiasi misurazione al di fuori dell'intervallo normale attivi un avviso rapidamente e tempestivamente, riducendo al minimo il rischio di anomalie non rilevate.

Contatta i nostri esperti
Stai riscontrando problemi con la cavitazione della pompa? Il nostro esperto Tim Flintholm Fink è pronto ad assisterti e a discutere le soluzioni.
Invia le tue domande qui sotto per una discussione informale con Tim.

Drive per applicazioni pompe

Proteggi il tuo sistema di pompaggio e ottimizza le prestazioni di ventilazione commerciale e di condizionamento dell'aria utilizzando i convertitori di frequenza.

Il controllo della velocità della pompa può ridurre significativamente il consumo energetico, prolungare la vita della pompa e ridurre drasticamente il consumo di acqua nelle operazioni.

Grazie ai drives Danfoss VLT e VACON, è possibile ridurre il carico termico nel sottosuolo ed eliminare la necessità di equipaggiamenti aggiuntivi per il condizionamento dell'aria.

Controllando le pompe industriali tramite un inverter Danfoss, è possibile ottimizzare il processo e ridurre significativamente i costi legati all'energia e alla manutenzione.
Esplora più opportunità con il CBM
Esplora tutte le opportunità sulla manutenzione predittiva

Il monitoraggio da remoto o "remote monitoring" consente agli utenti di accedere ai dati in tempo reale, reagire tempestivamente per evitare interruzioni, ottimizzare le prestazioni e prendere le giuste decisioni.

Oltre al monitoraggio dell'avvolgimento dello statore e della curva di carico, la funzionalità CBM integrata nei drives Danfoss comprende il monitoraggio delle vibrazioni.

L'intasamento all'interno delle pompe causano problemi in termini di maggiori consumi energetici oltre che possibili fermi macchina imprevisti.

Un sistema di refrigerazione preserva la qualità delle mele utilizzando inverter VSD con monitoraggio predittivo integrato e servizio di manutenzione DrivePro Remote Monitoring
ITALIA: Presso Rivoira Group, i drive VLT® con Condition-based monitoring aiutano a preservare perfettamente la frutta garantendo una refrigerazione completamente affidabile.
Leggi la case story

Massimizzare i tempi di attività nella produzione farmaceutica asettica
DANIMARCA: Un'azienda farmaceutica leader a livello globale è stata determinata a trovare una soluzione HVAC intelligente per prevenire i tempi di fermo con monitoraggio del sistema in tempo reale e allarmi istantanei personalizzabili. Inoltre, la soluzione doveva adattarsi all'ambiziosa strategia di digitalizzazione dell'organizzazione. La soluzione: Danfoss VLT® HVAC Drive FC 102 con CBM integrato.
Leggi la case story

Un vero cambiamento in HEINEKEN
PAESI BASSI: HEINEKEN è consapevole che, per soddisfare la domanda, la sua linea di produzione deve essere sempre al top, con tutte le risorse che devono garantire prestazioni eccellenti e sempre affidabili. Presso il birrificio Den Bosch, l'ambiente di lavoro difficile ha posto diverse sfide. La soluzione è stata un aggiornamento utilizzando drive con CBM integrato.
Leggi la case story
Prodotti in evidenza
Inverter Danfoss che utilizzano il Condition-based Monitoring

VLT® Refrigeration Drive FC 103 è l'inverter dedicato al controllo di compressori, pompe e ventilatori. Assicura notevoli risparmi energetici negli impianti di refrigerazione.

Integra i vantaggi del raffreddamento a liquido nei sistemi common DC bus in situazioni gravose. Sono disponibili le configurazioni Active Front End (NXA), Front End non rigenerativo (NXN), chopper di frenatura (NXB) e Inverter (NXI).
FAQ sul monitoraggio della cavitazione della pompa
Che cos'è la cavitazione della pompa e perché è dannosa?
La cavitazione della pompa si verifica quando rapidi cali di pressione all'interno di una pompa causano la formazione di bolle di vapore e il collasso violento. Ciò causa micro-pitting, rumore, vibrazioni e usura accelerata sulle giranti e su altri componenti. Se non controllata, la cavitazione può ridurre l'efficienza, danneggiare l'apparecchiatura e ridurre la durata del sistema.
In che modo il CBM rileva la cavitazione?
I drive Danfoss utilizzano l'analisi del segnale di corrente per rilevare la cavitazione. Quando la cavitazione causa turbolenze nella pompa, crea uno schema di fluttuazione unico nella corrente motore. Il drive analizza questo segnale e lo confronta con i valori di riferimento. Se la deviazione supera le soglie definite dall'utente, il drive segnala un evento di cavitazione: non sono necessari sensori esterni.
Cosa lo distingue dai metodi tradizionali di rilevamento della cavitazione?
I metodi tradizionali si basano su sensori esterni come microfoni, accelerometri o trasduttori di pressione. Al contrario, la soluzione CBM Danfoss è completamente integrata nei drive VFD e utilizza l'elaborazione interna dei dati. È più conveniente, più facile da mantenere e consente il monitoraggio continuo senza hardware aggiuntivo.
Cosa succede quando viene rilevata la cavitazione?
La funzione di bypass integrata riduce automaticamente la velocità della pompa entro i limiti preimpostati per eliminare la cavitazione. Una volta risolto il problema, l'inverter VFD può mantenere la nuova velocità o tentare di tornare al riferimento di velocità originale, monitorando continuamente l'eventuale ritorno della cavitazione.
In che modo questo migliora l'affidabilità del sistema di pompaggio?
Rilevando tempestivamente la cavitazione e regolando automaticamente il funzionamento, il monitoraggio predittivo aiuta a prevenire danni, ridurre i costi di manutenzione e prolungare la durata della pompa e del sistema. Supporta le strategie di manutenzione predittiva e contribuisce a migliorare la produttività dei processi.
Quali applicazioni beneficiano maggiormente del monitoraggio della cavitazione?
Le industrie con sistemi di pompaggio critici, come acqua e acque reflue, alimenti e bevande, petrolio e gas e lavorazione chimica, ottengono il maggior valore. Il rilevamento della cavitazione è particolarmente utile in luoghi remoti o difficili da raggiungere, dove le ispezioni tradizionali possono essere ritardate o impraticabili.