La transizione energetica impone di sfruttare al meglio le risorse naturali di ogni territorio, senza per questo doverlo stravolgere. È la filosofia adottata per realizzare un importante progetto di generazione idroelettrica commissionato da Compagnie Nationale du Rhône (CNR), che ha ottenuto la concessione di sfruttamento delle acque del torrente La Sarenne, nel comprensorio dell’Alpe d’Huez.
Si tratta di un progetto innovativo anche per la sua capacità di integrarsi perfettamente nel territorio, grazie a impianti quasi integralmente in sotterraneo, ma che per essere realizzato richiede l’adozione di tecniche di costruzione all’avanguardia, capaci di superare le sfide poste dal lavorare nel difficile ambiente alpino e senza interferire con le attività di una regione a vocazione turistica.

Newsletter Drives
Vuoi rimanere al passo con le novità Drives?
Non perderti nemmeno una news del mondo degli inverter Danfoss e dell'automazione industriale.
Scegli di rimanere informato e aggiornato, i contenuti li scegli tra 11 segmenti applicativi!