Diagnostiquer les pannes courantes d’une chambre froide
Utilisez les tableaux de dépannage comme premier guide de diagnostic avant de remplacer des composants. Respectez toujours les procédures de sécurité locales, les instructions de service et les exigences de manipulation des fluides frigorigènes.
Vue d’ensemble : cinq familles de pannes courantes
| Famille de panne | Symptômes typiques | Premiers contrôles |
|---|---|---|
| Défaut de température | La pièce n’atteint pas la consigne, descente lente, température produit en hausse | Vérifier joints de porte, débit d’air, état de l’évaporateur, consigne, capteur, charge et capacité. |
| Fonctionnement excessif du compresseur | Compresseur en marche continue ou cycles trop fréquents | Vérifier charge thermique, ambiance, flux condenseur/évaporateur, charge de fluide, détendeur et dimensionnement. |
| Givrage de l’évaporateur | Glace sur l’évaporateur, débit d’air réduit, température instable | Vérifier dégivrage, ventilateurs, ouvertures de porte, résistance de drain, infiltration, basse température d’évaporation et alimentation en fluide. |
| Déclenchements haute pression | Arrêt sur haute pression, surtout après service ou remplacement compresseur | Vérifier flux condenseur, propreté, ventilateur, surcharge, non-condensables, ligne liquide bloquée et réglages pression. |
| Pannes TXV/EEV | Basse pression d’aspiration, hunting, noyage, évaporateur affamé, surchauffe instable | Vérifier bulbe, surchauffe, dimensionnement de vanne, compatibilité fluide, entrées capteurs, paramètres et restrictions. |
Maintenance préventive des chambres froides commerciales
La maintenance préventive contribue à réduire l’instabilité de température, le fonctionnement excessif du compresseur, le givrage de l’évaporateur, les déclenchements haute pression et les interventions d’urgence. L’intervalle exact dépend de l’application, du trafic, de l’environnement et des exigences locales de service.
- contrôler les débits d’air de l’évaporateur et du condenseur
- inspecter la propreté des batteries, les ventilateurs et la présence de glace
- vérifier joints, charnières, ferme-portes et infiltration d’air
- revoir consigne, différentiel, planning de dégivrage et historique d’alarmes
- vérifier surchauffe, sous-refroidissement et signes de surcharge ou sous-charge
- inspecter filtre déshydrateur, voyant liquide, électrovanne, TXV/EEV et capteurs
- confirmer le bon fonctionnement de la ligne de condensats, des résistances et de la fin de dégivrage
Compresseur en marche mais chambre froide qui ne refroidit pas
| Étape | À vérifier | Ce que cela peut indiquer |
|---|---|---|
| 1. Conditions du local | Température réelle, consigne, charge produit, ouvertures de porte, chargement chaud | La charge réelle peut être supérieure à celle prévue. |
| 2. Débit d’air évaporateur | Ventilateur, batterie bloquée, glace, passage d’air obstrué, produits trop proches | Un mauvais débit d’air empêche le transfert thermique. |
| 3. Débit d’air condenseur | Condenseur sale, ventilateur défaillant, rejet d’air bloqué, ambiance chaude | Un mauvais rejet de chaleur réduit la capacité et augmente la pression. |
| 4. Alimentation en fluide | Voyant liquide, pression d’aspiration, surchauffe, sous-refroidissement, alimentation évaporateur | Sous-charge, restriction ou problème de détendeur. |
| 5. Comportement TXV/EEV | Stabilité de surchauffe, ouverture de vanne, montage du bulbe, entrées régulateur | Mauvais fonctionnement entraînant starvation, hunting ou noyage. |
| 6. Réglages régulateur | Consigne, différentiel, dégivrage, ventilateurs, calibration capteur, alarmes | Des réglages incorrects peuvent créer un refroidissement instable ou insuffisant. |
Évaporateur qui givre malgré le dégivrage
Si l’évaporateur continue de givrer alors que le dégivrage est actif, le problème n’est généralement pas seulement le dégivrage. Le gel peut être causé par l’infiltration d’air, une humidité élevée, un mauvais débit d’air, des réglages de dégivrage incorrects, une température d’évaporation trop basse, des problèmes de drain ou une alimentation en fluide inadaptée.
Diagnostic TXV/EEV et charge de fluide
Un défaut de TXV peut se manifester par une basse pression d’aspiration, un mauvais refroidissement, une surchauffe instable, un évaporateur affamé, un noyage ou des déclenchements de protection compresseur. Pour les EEV, le diagnostic doit inclure la vanne, le régulateur, le capteur de pression, le capteur de température, le câblage, les paramètres du fluide et la logique de contrôle.
La charge correcte de fluide frigorigène est essentielle pour un fonctionnement stable. Trop peu de fluide peut affamer l’évaporateur et réduire la capacité. Trop de fluide peut augmenter la pression, réduire l’efficacité et accroître le risque pour le compresseur. La charge doit être vérifiée avec la surchauffe, le sous-refroidissement, le voyant liquide, les pressions, les températures et la conception du système.
Défaut haute pression après remplacement du compresseur
- propreté du condenseur et débit d’air
- fonctionnement du ventilateur condenseur
- charge de fluide, non-condensables et restrictions sur la ligne liquide
- réglages de pression et commande ventilateur
- correspondance du compresseur, fluide, huile et enveloppe de fonctionnement
- conditions ambiantes et qualité de mise en service
FAQ
Dépannage de chambre froide
Ma chambre froide ne refroidit plus correctement — que vérifier?
Il faut vérifier en premier lieu la présence de réfrigerant aux niveau des voyant liquides, puis controller si rien n'obtrue le condenseur puis controller les pressions de fonctionement.
Ma chambre froide tourne en permanence sans atteindre la température — que faire?
Augmenter la puissance délivré par le groupe de condensation.
À quelle fréquence faut-il faire l'entretien d'une installation frigorifique commerciale?
Il faut s'adapter aux besoins de maintenance lié à la DESP local mais a minima une fois par an.
L'évaporateur de ma chambre froide givre trop malgré le dégivrage. Comment trouver d'où vient le problème?
Vérifier que la puissance ne soit pas trop importante, que'il ai une bonne circulation d'aire et que les résistances de dégivrages fonctionnent.
Après avoir changé le compresseur, ma chambre froide se coupe en haute pression. Que dois-je vérifier en premier?
Le fonctionement du condenseur, les intensité de fonctionement, la présence de réfrigérant.