Mejora del rendimiento con una reducci贸n de costes y consumo energ茅tico
El uso de convertidores de frecuencia est谩 en constante aumento en el sector h铆drico. Hoy en d铆a, el uso de convertidores se ha generalizado en todo el sector, desde la producci贸n y distribuci贸n de agua hasta el bombeo en los sistemas de canalizaci贸n y las estaciones depuradoras de aguas residuales, tanto en el 谩mbito municipal como en la vertiente comercial del sector. Los convertidores de frecuencia controlan la velocidad de los motores en una amplia gama de aplicaciones de bombeo, soplado, mezclado y deshidrataci贸n de lodos para aumentar el rendimiento y aportar valor a帽adido, al tiempo que se ahorra en energ铆a y costes.
La gesti贸n del agua no tiene por qu茅 consumir mucha energ铆a
Habitualmente, los procesos de tratamiento de agua y aguas residuales representan entre el 25 y el 40聽% de la factura de electricidad de un municipio y equivalen al 4聽% del consumo mundial de electricidad. Por lo tanto, las instalaciones de agua y aguas residuales suelen ser el mayor consumidor de electricidad de cada municipio.
Con el amplio uso de convertidores de frecuencia, componentes de eficiencia energ茅tica y control de procesos en l铆nea bajo condiciones reales, en combinaci贸n con la generaci贸n de energ铆a a partir de metano del digestor de fangos de las depuradoras, ya est谩n funcionando las primeras instalaciones a gran escala con neutralidad energ茅tica total. Esto se consigue sin recurrir a emisiones externas de carbono y la neutralidad energ茅tica abarca todo el ciclo del agua, desde la producci贸n y distribuci贸n del agua hasta el bombeo y tratamiento de las aguas residuales.
Estaciones depuradoras de aguas residuales
Las 煤ltimas palabras de moda en el sector de las estaciones depuradoras de aguas residuales son 芦biorrefiner铆a禄 e 芦instalaciones de recuperaci贸n de recursos h铆dricos禄. Estos t茅rminos recogen el consenso generalizado de que las aguas residuales deben considerarse como un recurso del que se puede obtener energ铆a y otros valiosos recursos. En algunos de los casos m谩s avanzados, la producci贸n de energ铆a (incluso sin recurrir a combustibles f贸siles externos) ha alcanzado un nivel en el que la energ铆a obtenida del proceso de tratamiento de aguas residuales no solo cubre las propias necesidades de la planta, sino tambi茅n las necesidades energ茅ticas para la producci贸n y distribuci贸n de agua potable, as铆 como para el bombeo de aguas residuales. En otras palabras, todo el ciclo del agua puede considerarse energ茅ticamente neutro.
Una condici贸n previa para la neutralidad energ茅tica es disponer de una palanca de control en la forma de un convertidor de frecuencia disponible para todos los equipos giratorios, de modo que la instalaci贸n totalmente controlada por ordenador pueda adaptarse a los cambios de carga. Habitualmente, el 30-60聽% de la energ铆a se utiliza en el proceso biol贸gico y el convertidor puede reducir el consumo energ茅tico en un 20-40聽%. El control de la edad de los lodos mediante el control de las bombas de retorno de lodo activo es igualmente importante tanto para limitar el consumo de energ铆a como para evitar el consumo de hidrocarburos, que son necesarios en el digestor para generar gas para la producci贸n de energ铆a. El convertidor VLT庐 AQUA Drive ha sido elegido para algunas de estas avanzadas instalaciones, en las que los criterios clave de selecci贸n han sido la alta eficiencia del convertidor instalado y una mayor fiabilidad y facilidad de uso.

Tratamiento eficiente de aguas residuales y producción de energía excedente
En las plantas de tratamiento de aguas residuales, el alto consumo energ茅tico est谩 relacionado con procesos intensivos en energ铆a y con el ciclo de funcionamiento continuo: 24 horas al d铆a durante los 365 d铆as del a帽o. El enfoque en la industria ha sido el desarrollo de nuevos procesos y estrategias de control para reducir el consumo de energ铆a por litro de agua procesada. Sin embargo, las demandas para mejorar la calidad del tratamiento de las aguas residuales, por ejemplo, basadas en la demanda de una mayor eliminaci贸n de nutrientes, aumentan el consumo neto de energ铆a. Esto crea una necesidad a煤n mayor de reducir el consumo energ茅tico mediante el control avanzado de los procesos.
Los sopladores o aireadores de superficie consumen habitualmente entre el 40 y el 60聽% de la energ铆a total utilizada en las estaciones de depuraci贸n de aguas residuales. El control del equipo de ventilaci贸n mediante convertidores de frecuencia Danfoss puede generar un ahorro energ茅tico del 30-50聽%.聽
Adem谩s, el control eficiente del balance de lodos y de la edad de estos mediante el uso de convertidores permite reducir el consumo de energ铆a. Asimismo, aumenta la cantidad de hidrocarburos disponibles para el digestor, que puede as铆 producir m谩s gas destinado a la producci贸n de energ铆a.
Por o tanto, las instalaciones m谩s avanzadas son capaces de depurar las aguas residuales a un nivel muy alto y al mismo tiempo producir cantidades excedentes de energ铆a. Una condici贸n previa para ello suele ser disponer de una instalaci贸n totalmente controlada por ordenador en la que sea posible regular todos los par谩metros mediante la instalaci贸n de convertidores de frecuencia en pr谩cticamente todos los equipos giratorios.

Agua industrial y aguas residuales
Muchos sectores industriales han descubierto la importancia de disponer de un suministro de agua limpio y estable, as铆 como de aprovechar todas las oportunidades para reducir los costes del tratamiento de las aguas residuales. Algunos sectores incluso se est谩n dirigiendo hacia un consumo de agua nulo o pr贸ximo a cero. Por lo que respecta al agua limpia, esto requiere el uso de tecnolog铆as avanzadas de tratamiento de agua, como la 贸smosis inversa y la ultrafiltraci贸n. El convertidor VLT庐 AQUA Drive ayuda a mejorar la fiabilidad de los procesos y reduce los costes operativos. En cuanto al tratamiento de las aguas residuales, la tendencia es similar a la visi贸n de los municipios: las aguas residuales deben considerarse como un recurso del que se puede obtener energ铆a y otros recursos.


Generación de energía excedente a partir de la depuración de aguas residuales
Desde 2010, la estaci贸n depuradora de aguas residuales de Marselisborg ha transformado su enfoque m谩s all谩 de minimizar el consumo de energ铆a, para maximizar su excedente neto de energ铆a. En la actualidad, la instalaci贸n genera una producci贸n neta de electricidad y calor, que abastece al sistema de calefacci贸n de distrito del segundo municipio m谩s grande de Dinamarca, Aarhus. Como consecuencia, la huella de carbono se ha reducido en un 35聽%.
Leer el caso práctico (Inglés)
Productos
Casos prácticos

Los convertidores de Danfoss ayudan a convertir la biomasa de la producci贸n de insulina y enzimas en energ铆a.

Gracias a su dise帽o compacto y resistente a la temperatura, el convertidor se integra f谩cilmente en los actuadores de Schiebel Antriebstechnik GmbH, proporcionando un control de caudal de alta precisi贸n.

El VLT庐 AQUA Drive FC 202 con protecci贸n IP66 proporciona un control r谩pido y preciso de la presi贸n de las bombas para las pruebas esenciales de aquaplaning.

Al controlar el motor de una piscina, la unidad VACON庐 20 Cold Plate puede conseguir un ahorro de energ铆a de hasta el 70聽%.
Contacta con nosotros
Para obtener informaci贸n adicional, ponte en contacto con nosotros