Soluciones
Los edificios comerciales necesitan mantener un equilibrio preciso entre el crecimiento dinámico y la gestión sostenible. Ya se trate de hoteles, oficinas, supermercados u otros espacios públicos, la tecnología de la construcción debe adaptarse a las necesidades del mercado, las regulaciones y los certificados. También hay que tener en cuenta a los usuarios e inversores. Con los productos y soluciones de Danfoss para sistemas de calefacción y refrigeración, sistemas de gestión de edificios (BMS) y transporte en ascensores o escaleras mecánicas, puedes ahorrar una cantidad considerable de energía, reducir las emisiones y los costes. Nuestro asesoramiento experto te ayudará a alcanzar tus objetivos de diseño y fabricación, ya sea en relación con aplicaciones específicas o con soluciones integrales para tu proyecto de construcción.

Las soluciones Danfoss ayudan a los centros de datos a alcanzar una alta efectividad en el uso de energía y reutilización de la misma, garantizando un tiempo de actividad fiable. Nuestras ofertas incluyen soluciones para refrigeración, seguridad contra incendios, distribución y almacenamiento de energía y recuperación de calor.

La Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios (EPBD, por sus siglas en inglés) es un marco legislativo clave para mejorar la eficiencia energética de los edificios. Más información acerca de los requisitos, ventajas y soluciones.

Asegurar la comodidad y seguridad de los pacientes y el personal en las salas de operaciones y salas de hospitalización.

La industria hotelera es un sector altamente competitivo donde los márgenes están constantemente bajo presión. El servicio a los huéspedes debe mantenerse en un nivel alto para conservar la reputación de los hoteles. El ahorro de energía es un factor diferenciador clave. Danfoss ofrece soluciones HVAC que aumentan el confort y contribuyen a reducir el consumo energético.

Componentes diseñados para minimizar el coste total de propiedad y reducir la huella de carbono del sistema de refrigeración de tu supermercado.

La forma en que se utilizan los edificios de oficinas está cambiando rápidamente. Tendencias como las oficinas inteligentes, la digitalización y los puestos de trabajo flexibles también requieren adaptaciones en los aspectos técnicos. Una comodidad interior óptima para los trabajadores es fundamental. Danfoss ofrece soluciones HVAC que aumentan el confort y el ahorro de energía

Digital Hydronics™ en sistemas HVAC
Las soluciones hidráulicas digitales de Danfoss combinan el equilibrado y el control preciso de la temperatura mediante válvulas independientes de la presión, con el acceso remoto y la recopilación de datos a través de actuadores digitales; al añadir sensores, se pueden recopilar más datos del sistema.
Obtenga más información.

Nueva legislación de la UE
La Directiva revisada sobre el rendimiento energético de los edificios (EPBD) de la UE exige el equilibrado hidráulico en edificios nuevos y renovados para mejorar la eficiencia energética y el confort. Esto significa que los nuevos sistemas de calefacción/refrigeración deben equilibrarse desde el principio, y los sistemas existentes deben equilibrarse cuando se sustituya el generador de calefacción o refrigeración. La legislación también exige que los edificios con un tamaño superior a un determinado dimensionado dispongan de sistemas de automatización y control de edificios (BACS) para optimizar el rendimiento, lo que es cada vez más relevante para las soluciones de equilibrado hidráulico dinámico.
¿Quiere saber más?
Aplicaciones

Los sistemas de agua caliente sanitaria de Danfoss proporcionan todo lo necesario para la producción, el almacenamiento, el equilibrado hidráulico, el control de la temperatura y el registro de la temperatura del agua potable en edificios no residenciales y de apartamentos. Los sistemas instalados tienen un alto rendimiento, proporcionan comodidad e higiene y garantizan la máxima protección contra la legionela.

Las soluciones de bombas de calor, de alta eficiencia energética y respetuosas con el medio ambiente, son elementos esenciales de los sistemas de calefacción y refrigeración de vanguardia para espacios residenciales y comerciales.

Los sistemas con caudal de refrigerante variable (VRF) se usan cada vez más a nivel internacional en las soluciones de aire acondicionado. Los sistemas VRF, además de conseguir que los equipos de aire acondicionado resulten flexibles y ofrezcan una alta eficiencia energética, se emplean también con fines de calefacción y producción de agua caliente en aplicaciones residenciales y comerciales.

El consumo energético es un factor determinante para los propietarios de edificios a la hora de elegir un chiller. Dependiendo del tamaño del edificio, el tipo de construcción y el uso que reciba, así como el clima en el que se encuentre, existen diferentes formas de diseñar un chiller de manera que el cliente reciba el máximo valor y el proveedor logre diferenciarse en el mercado.

Nada es más personal que la forma en que las personas experimentan la comodidad. Esta depende de la actividad, del tiempo y el entorno en el que se mueva la persona. Para proporcionar el nivel de confort esperado, por ejemplo, para los trabajadores de oficina, estudiantes, pacientes de hospitales o huéspedes de hoteles, Danfoss ofrece numerosas soluciones de calefacción, refrigeración y control para calentar o enfriar espacios a la temperatura ambiente deseada.