El amoníaco en refrigeración industrial

Componentes de vanguardia para refrigeración con amoníaco
El amoníaco es el refrigerante que más confianza inspira desde el siglo XIX. Todas aquellas personas que trabajan en plantas de conservación y procesamiento industrial de alimentos saben que el amoníaco es el refrigerante de referencia debido a sus inigualables propiedades termodinámicas. Obtén más información acerca de esto y de las muchas otras ventajas del uso del amoníaco.
Más información
Las preocupaciones medioambientales y el nuevo reglamento de los gases fluorados obligan a los científicos y a los técnicos de refrigeración a considerar seriamente refrigerantes naturales como el aire, el agua, el amoníaco, el dióxido de carbono y otros como alternativa a largo plazo para refrigeración industrial. Cualquier persona que trabaje en una planta de conservación o procesamiento industrial de alimentos ya sabe que el amoníaco es el refrigerante de referencia debido a sus inigualables propiedades termodinámicas.
El amoníaco, que ha superado la prueba del tiempo y lleva más de un siglo siendo una de las mejores opciones disponibles, es actualmente el centro de atención en áreas de aplicación que antes eran impensables. Danfoss es una de las empresas líderes dentro del campo de los componentes para refrigeración con amoníaco, como válvulas manuales, mecánicas y eléctricas. Trabajamos constantemente para desarrollar componentes que permitan aplicar la refrigeración con amoníaco de manera segura y con una alta eficiencia energética.
¿Por qué usar amoníaco en refrigeración industrial?
Introducción
El amoníaco se usó por primera vez con fines de refrigeración en 1876, en una máquina de compresión de vapor diseñada por Carl von Linde. Otros refrigerantes como el CO2 y el SO2 también se utilizaron comúnmente hasta la década de 1920. El desarrollo de los CFC (Clorofluorocarbonos) en Estados Unidos en la década de 1920 inclinó la balanza en favor de estos refrigerantes, ya que, en comparación con el resto de refrigerantes utilizados entonces, los CFC se consideraban productos químicos inofensivos y extremadamente estables. En ese momento no se podían prever las consecuencias que las ingentes emisiones de refrigerante tendrían para el medio ambiente. Los refrigerantes CFC se promocionaron como sustancias seguras, lo que hizo crecer su demanda y su éxito. Llegó a pensarse que estos refrigerantes habían sido un regalo divino hecho realidad por el hombre.
Debido al éxito de los CFC, el amoníaco se vio sometido a una fuerte presión; sin embargo, mantuvo su posición, sobre todo en grandes instalaciones industriales y en aplicaciones de conservación de alimentos.
En la década de 1980 se hicieron evidentes los efectos nocivos de los refrigerantes CFC y se aceptó generalmente que los refrigerantes CFC estaban contribuyendo al agotamiento de la capa de ozono y al calentamiento global, algo que dio como resultado finalmente el Protocolo de Montreal (1989), en el que la mayoría de los países acordó retirar gradualmente los CFC en un programa de duración determinada.
En vista de la gravedad de los daños provocados a la atmósfera y los peligros debidos a las emisiones de CFC/HCFC, así como a los efectos del calentamiento global, las revisiones del Protocolo de Montreal (1990), 1992 (Copenhague) y 1998 Kioto (Japón) exigieron un calendario acelerado para la retirada gradual. Había que retirar incluso los HCFC, y Europa se situó a la cabeza de la iniciativa.
En Europa, muchos países han dejado de utilizar los refrigerantes HCFC y, a su vez, en una serie de nuevas aplicaciones, se están considerando tanto nuevos refrigerantes como otros de uso contrastado y fiable, como el amoníaco y el dióxido de carbono.
El amoníaco ofrece diferentes ventajas, tal como demuestran muchas décadas de uso de sistemas de refrigeración con este compuesto.

Las aplicaciones con amoníaco se encuentran entre las más eficientes, y su rango de aplicación abarca desde temperaturas altas hasta temperaturas bajas. Debido a la atención cada vez mayor que se presta al consumo energético, los sistemas con amoníaco son una opción segura y sostenible de cara al futuro. Un sistema inundado con amoníaco es habitualmente entre un 15 y un 20 % más eficiente que un sistema de expansión directa equivalente con refrigerante DX R404A. Los recientes avances, en los que se han combinado el NH3 y el CO2, han contribuido a aumentar la eficiencia aún más. El NH3/CO2 en cascada es extremadamente eficiente para aplicaciones de baja y muy baja temperatura (por debajo de -40 ºC), mientras que los sistemas con salmuera de NH3/CO2 son aproximadamente un 20 % más eficientes que las salmueras tradicionales.

El amoníaco es el refrigerante más respetuoso con el medio ambiente que existe. Pertenece al grupo de los llamados refrigerantes «naturales» y tiene un potencial de calentamiento global (GWP) y un potencial de reducción de ozono (ODP) nulos.

El amoníaco es un refrigerante tóxico, así como inflamable a determinadas concentraciones. Por este motivo, debe manipularse con cuidado; todos los sistemas con amoníaco deben diseñarse prestando especial atención a los aspectos de seguridad. Al mismo tiempo, a diferencia de la mayoría del resto de refrigerantes, tiene un olor característico que pueden detectar las personas incluso a concentraciones muy bajas. Esto sirve como señal de aviso incluso cuando las fugas de amoníaco son pequeñas. Si es necesario reducir la carga de amoníaco, una opción recomendable y eficiente puede ser la combinación del amoníaco con CO2 (en cascada o en forma de salmuera).

Tanto en estado líquido como en forma de vapor, el amoníaco requiere tuberías de un diámetro menor que la mayoría de los refrigerantes sintéticos.

Las propiedades de transferencia de calor del amoníaco son mejores que las de la mayoría de los refrigerantes sintéticos, lo que hace posible usar equipos con un área de transferencia de calor menor. En consecuencia, el coste de construcción de la planta también será menor. Además, estas propiedades también mejoran la eficiencia termodinámica del sistema, lo que a su vez reduce los costes de funcionamiento del mismo.

En muchos países, el coste del amoníaco (por kg) es considerablemente menor que el de los refrigerantes HFC. A esta ventaja se le suma el hecho de que el amoníaco tiene una menor densidad en estado líquido. Asimismo, dado que cualquier fuga de amoníaco se detectará rápidamente debido a su olor, las posibles pérdidas de refrigerante también serán menores.
El amoníaco no es un refrigerante universal, sino que resulta adecuado principalmente para aplicaciones comerciales de alto rendimiento e industriales. Deben tenerse en cuenta tanto su toxicidad e inflamabilidad como las posibles incompatibilidades con otros materiales. No obstante, existe una ingente cantidad de sistemas con amoníaco por todo el mundo en los que se han superado con éxito todos estos desafíos.
Productos para amoníaco
Conoce todos nuestros productos desarrollados para refrigeración industrial y el amoníaco.

Danfoss ICV Flexline™ garantiza una solución fiable, segura y ecológica, ahora y en el futuro. La familia de productos está formada por una válvula de control pilotada ICS, una válvula de control motorizada ICM y una válvula solenoide de 2 etapas ICLX.

La plataforma de productos SVL Flexline™ está orientada a satisfacer los requisitos de las aplicaciones de refrigeración industrial. La gama cubre cinco funciones diferentes con solo dos modelos de válvulas.