Impacto en OPEX

¿Está pagando demasiado por la energía (OPEX)?
¿Cómo afecta la calidad de la red a los costes operativos? Una mala calidad de la energía genera facturas de electricidad innecesariamente altas.
Comprobar la factura de electricidad:
- Puede que se sorprenda al descubrir cuánto paga por una mala calidad de la energía que no contribuye al funcionamiento de su instalación o planta, solo le cuesta dinero.
- El coste de la potencia de distorsión (kVAr) puede ser superior a la potencia utilizada para hacer funcionar activamente la planta (kVA o kW).


Contabilidad del carbono


¿Cómo afectan los convertidores de frecuencia (VSD) a la contabilidad de los gases de efecto invernadero?
Más información sobre la mitigación de armónicos
Casos prácticos
Contacta con nosotros
Reducir el riesgo

¿Está dispuesto a arriesgarse a tiempos de inactividad innecesarios?
¿Ha sufrido
- paradas de producción no planificadas?
- ¿Costosas pérdidas de producción debido al tiempo de inactividad?
- ¿Fallos inesperados en equipos críticos?
- ¿Fallos de los motores y las cargas del convertidor?
La causa suele ser una mala calidad de la red debido a la distorsión armónica. La distorsión armónica causa damage to critical equipment leading to failures.
Añadir convertidores de frecuencia (VSD) a su sistema puede mejorar la calidad de la red, reducir enormemente el consumo energético y gestionar las cargas del convertidor para garantizar que las averías se minimicen con una buena planificación del mantenimiento. La gestión de la distorsión armónica mediante convertidores de frecuencia aporta estabilidad a la red eléctrica y reduce los cortes.
Todo el tema de la calidad de la red y cómo afecta a la contabilidad de los gases de efecto invernadero puede ser desalentador. Por suerte, no tiene que ser un experto. Los expertos de Danfoss están listos para apoyar a su empresa con asesoramiento profesional y soluciones VSD que le proporcionen un ahorro energético y una mitigación de armónicos rentable.
Póngase en contacto con nosotros para obtener asesoramiento.