¿Ha experimentado interrupciones en la producción?
Los siguientes problemas están relacionados con la mala calidad de la energía causada por la distorsión armónica:
- Fusibles fundidos, apertura de magnetotérmicos y sobrecalentamiento de los equipos
- Comportamiento inusual de equipos de medición, iluminación y comunicaciones
- Aumento de la huella de carbono de la empresa debido a una mayor emisión de dióxido de carbono
Reduzca el riesgo mediante la mitigación de armónicos
Impacto en OPEX
¿Está pagando demasiado por la energía (OPEX)?
¿Cómo afecta la calidad de la red a los costes operativos? Una mala calidad de la energía genera facturas de electricidad innecesariamente altas.
Comprobar la factura de electricidad:
- Puede que se sorprenda al descubrir cuánto paga por una mala calidad de la energía que no contribuye al funcionamiento de su instalación o planta, solo le cuesta dinero.
- El coste de la potencia de distorsión (kVAr) puede ser superior a la potencia utilizada para hacer funcionar activamente la planta (kVA o kW).
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información