• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

自动导航转向系统

  • 概述
  • 相关产品
  • 相关解决方案
  • 工具和应用
  • 产品系列
  • 案例故事
  • 新闻
GPS 转向

GPS 转向

您的客户期待可以使用卫星自动转向系统的技术功能。 他们希望提高农业和建筑应用中所使用的非路面设备的精密性、性能和生产效率。

卓越的性能

为在当今农用设备市场中保有竞争优势,OEM 正在提供基于卫星导航的自动转向解决方案。 丹佛斯处于此类技术的前沿地位。 我们的电液转向元件性能卓越。 它们经过优化,能够配合 GPS、行传感器、视觉或激光传感器使用。 为促进高科技农业发展,养育我们不断增长的人口。

丹佛斯电液转向组件(EHPS、EHi、OSPE 和 SASA 链接)通过 CAN 总线与接收器和用户显示器连接。 我们的 PVED CLS 转向控制器和 SASA 传感器能够配合工作。 它们提供动态变量转向比,能够提升舒适性,并降低操作人员的疲劳感。 PVED CLS 还能够存储具体车辆的参数。 利用这些功能,无需其他设置即可在机器之间轻松移动接收器。

让丹佛斯帮助您实施自动导航转向解决方案,为您的客户带来超乎想象的价值。 比如,降低驾驶员的疲劳感,提高燃料效率,提升操作速度,并能够利用更广泛的实施。 还能够更精密准确地执行多种功能。

自动导航的优势

OEM

  • SIL2 合规解决方案
  • 提高设计灵活性
  • 节约安装成本,降低复杂性

操作人员

  • 行驶期间
  • 快速平稳向不同转向模式过渡
  • 提高生产效率
  • 提升舒适性
完整的转向系统解决方案

完整的转向系统解决方案

丹佛斯转向子系统解决方案综合概述,其中包含对关键应用的深刻见解。

相关产品

相关解决方案

工具和应用

电液转向知识中心

电液转向知识中心

使用全套信息和工具,丹佛斯可帮助您设计和配置电液转向系统。

产品系列

案例故事

  • if (isSmallPicture) { AGCO 现场测试工程师,Andrea Soglio; } else if (isBigColumns) { AGCO 现场测试工程师,Andrea Soglio } else { AGCO 现场测试工程师,Andrea Soglio }
    开启轻便务农时代

    眼睛疲乏、肌肉酸痛, 现年 60 岁的 Giorgio Speranza 过去一直认为这是收割季节不可避免的痛苦。这种情况将不复存在。他最近测试了配备了 IDEALDrive 的 Fendt IDEAL 联合收割机--在这台设备上您可以通过手柄而非传统方向盘实现车辆转向。”这也许是我经历过的最轻松的收割了。“他说。

新闻

  • if (isSmallPicture) { 丹佛斯动力系统荣获了大会颁发的最佳零部件应用案例奖; } else if (isBigColumns) { 丹佛斯动力系统荣获了大会颁发的最佳零部件应用案例奖 } else { 丹佛斯动力系统荣获了大会颁发的最佳零部件应用案例奖 }
    丹佛斯动力系统亮相T50全球工程机械50强峰会
    2021年12月6日星期一

    2021年11月22日,以“定义产业,定义未来”为主题的2021年全球工程机械50强峰会暨中国设备租赁峰会(以下简称“T50”)在上海成功举办。丹佛斯动力系统以“拥抱产业新未来”为主题,深度参与了大会诸多的重要环节,与参会嘉宾分享了我们在“国内大循环,国内国际双循环”的新发展格局下所取得的成绩以及对未来的展望。

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    2019 CIAME农机展,丹佛斯将亮出多项全新成果
    2019年10月15日星期二

    在2019中国国际农业机械展览会上,丹佛斯将为农机行业带来多项新成果,其数字化、智能化液压及电气解决方案势必会满足中国农机行业未来的发展需求。