Kompanija Danfoss Drives sa ponosom predstavlja iC7-Aqua, portfolio sledeće generacije vodovodnih pretvarača promenljive čestote (VFD) dizajniranih za optimizaciju sistema za upravljanje vodom u širokom spektru primena, uključujući snabdevanje vodom, desalinacija, navodnjavanje, sistemi sakupljanja industrijske vode i obrada otpadnih voda. iC7- Aqua je dizajniran da pomogne da se rešavaju svetski izazovi u vezi sa vodom, gde 80% otpadnih voda ostaje neobrađeno, a 25% osoba nema pristup bezbednoj vodi za piće.
Izuzetno niskoharmonički pogon za stabilnu mreža
iC7-Aqua portfolio uključuje iC7-Aqua ULH, pogon sa ultra niskom harmonijom koji pruža vodeće smanjenje harmonija na tržištu. Ovo poboljšava usaglašenost mreže, smanjuje gubitke energije i efikasnije štiti kritična sredstva, osiguravajući stabilno i pouzdano napajanje.

Ključne prednosti iC7-Aqua:
-
Smanjena potrošnja energije: iC7-Aqua nudi visoku energetsku efikasnost i potencial digitalizacije, što omogućava značajno smanjenje potrošnje energije. Ove uštede energije mogu da doprinesu postizanju energetske neutralnosti u postrojenju za obradu otpadnih voda.
-
Namenjene funkcije za vodu: Ugrađene funkcije štite pumpe od rada na suvo. Kontrola sa više pumpi poboljšava pouzdanost i performanse sistema, dok inteligentno upravljanje potrebom održava stabilan pritisak u mrežama za vodu da bi se smanjila curenja
-
Visoka pouzdanost i kibernetička bezbednost: iC7-Aqua je kibernetički bezbedan i robustan dizajn, štiti kritične vodne sisteme od neovlašćenog pristupa. Konstruisan je za pouzdan rad u najtežim uslovima instalacije. Ugrađeno praćenje uslova pruža rana upozorenja na potencialne probleme, omogućavajući proaktivno održavanje kako bi se sprečilo neplanirano zaustavljanje
-
Povećane performanse i inteligencija: sa pojačanom snagom računanja, iC7-Aqua može da deluje i kao senzorsko čvorište i kontroler. Pruža povezano ili bez oblaka inteligentno računanje na ivici, širok spektar ulazno-izlaznih ulaza i komunikacioni protokol za maksimalnu fleksibilnost
-
Laka instalacija i rad: Intuitivni upravljački panel i brzi energetski kabl pojednostavljuju instalaciju, puštanje u rad i dnevne operacije, pomažući vam da brzo i pravilno pokrenete sistem za vodu. iC7-Aqua je kompatibilan sa vašim izborom elektromotora i komunikacioni protokol
-
Kompaktan dizajn: iC7-Aqua je kompaktniji od alternativnih pogona, nudeći više fleksibilnosti i u najužim prostorima za instalaciju
-
Globalna podrška sa DrivePro® uslugama: Globalna servisna mreža kompanije Danfoss je uvek dostupna da bi se osiguralo da su vaši sistemi dobro održavani i ažurirani, gde god da se nalazite
Razgovarajte sa našim stručnjakom za iC7-Aqua frekventne regulatore
Želite da optimizujete rad svojih sistema za vodu i otpadne vode uz frekventne regulatore nove generacije?
Miomir Petrović, naš stručnjak za primene u sektoru voda, pomoći će vam da izaberete rešenje koje najbolje odgovara vašim potrebama. Popunite formular ispod i kontaktiraćemo vas.