Economisirea energiei

  • Prezentare generală

Controlează temperatura și costurile de încălzire în locuința ta

Casa ta este cel mai important mediu pentru fiecare dintre noi – acesta este locul unde mâncăm, dormim, ne relaxăm, ne creștem copiii. De aceea, este un mic miracol să reușim să menținem confortul termic constant în interior, fără să fie necesară o reglare constantă a termostatelor. De obicei, fără setare termostatelor, rezultă o încălzire nedorită a încăperii și costuri inutile cu energia. 

7 modalități simple de a economisi bani la factura de încălzire

7 modalități simple de a economisi bani la factura de încălzire

Cu prețurile la energie în creștere, proprietarii de case și chiriașii caută modalități de a reduce consumul de energie și de a economisi bani.

Este important ca termostatul radiatorului să poată măsura temperatura reală din cameră, fără a fi obstrucționat. Iată 10 sfaturi pentru a vă ajuta să obțineți cea mai mare eficiență din utilizarea termostatelor de pe radiatoarele din casă.

 

Sfat #1: Confort și economisirea energiei

Equally and comfortably distributed heating makes it possible to lower the room temperature and still feel warm. For every degree the room temperature can be lowered, 5% energy is saved

Încălzirea distribuită în mod egal și confortabil face posibilă scăderea temperaturii camerei, fără a crea senzația de frig. Pentru fiecare grad scăzut, vă ajută să economisiți 5% energie.

Sfat #2: Folosiți toate caloriferele din cameră

Set the temperature control on all thermostats in the same room to the same level. You’ll save nothing by turning one of your room thermostats down or off. The other radiators will have to work harder at heating your home, resulting in poorer heat distribution.

Setați la același nivel de temperatura pe toate termostatele din aceeași cameră. Nu veți economisi nimic dacă închideți sau opriți unul dintre termostatele de cameră. Celelalte calorifere vor trebui să lucreze mai mult la încălzirea casei, rezultând o distribuție mai slabă a căldurii.

Sfatul #3: Nu acoperiți sau blocați termostatul

Never cover or block your thermostat with items that may disrupt an accurate room temperature reading. These items may include clothes, curtains or furniture placed either over or in front of the thermostat.

The temperature around your thermostat should be the same temperature as in the rest of the room, so keep the air around it flowing freely.

Nu acoperiți sau blocați niciodată termostatul cu articole care pot perturba o citire precisă a temperaturii camerei. Aceste articole pot include haine, perdele sau mobilier plasate fie deasupra, fie în fața termostatului.

Temperatura din jurul termostatului ar trebui să fie la aceeași temperatură ca și în restul încăperii, așa că lăsați aerul din jurul acestuia să curgă liber.

 

Sfat #4: Setați nivelurile și lăsați-le în pace

Reglarea constantă a termostatelor de cameră nu va economisi energie... sau bani. Setați termostatele și lăsați-le să controleze singuri temperatura camerei.

Sfat #5: Opriți în timpul aerisirii

Shut down all the thermostats in rooms where ventilation is required. Leave the windows open for 5-6 minutes. When you’re finished airing out the room, turn the thermostats back on in the same mode they were in prior to turning them off. If you don’t turn down your thermostat, it will react to the draft by heating up automatically.

Opriți toate termostatele din încăperile pe care le aerisiți. Lăsați ferestrele deschise timp de 5-6 minute. Când ați terminat de aerisit camera, reporniți termostatele în același mod în care erau înainte de a le opri. Dacă nu reduceți termostatul, acesta va reacționa la aerul rece, suplimentând automat căldura.

Sfat #6: Reglați nivelul de umiditate

Este o regulă de bază să aerisiți camerele în fiecare zi - ploaie sau soare. Nivelul de umiditate din casă nu trebuie să depășească 40%-50%.

Sfat #7: Scădeți temperatura în timpul nopții

You can save energy and money by turning your radiators down 2-3 degrees at night. At 17°C you will also ensure yourself a better, healthy sleep. But remember: If you turn them down more than 3 degrees, the money you could save will be used on reheating the room again. 

Puteți economisi energie și bani, reducând cu 2-3 grade temperatura setată pe termostatele de radiator pe timpul nopții. La 17°C vă veți asigura și un somn mai bun și sănătos. Dar rețineți: dacă le coborâți cu mai mult de 3 grade, banii pe care i-ați putea economisi vor fi folosiți pentru reîncălzirea încăperii.

Sfat #8: Mențineți temperatura ideală a termostatului pe tot parcursul zilei și nopții

Optimal temperature during the day should be around 21°C and 17°C at night. Even if you want to go lower with rooms that you don’t use often, always maintain a minimum of 14°C as it can result in building damage, dampness, condensation, and mold. 

Sfat #9: Locația este cheia

When your room thermostat is located in a suitable location – on an interior wall mounted about 1.5 meters above the floor – it receives a better measurement of the room’s condition. This is resulting in the radiator delivering a more desirable room temperature. 

Remember to keep your thermostat out of direct sunlight to ensure a more accurate reading

Când termostatul dvs. de cameră este amplasat într-o locație potrivită - pe un perete interior montat la aproximativ 1,5 metri deasupra podelei - primește o măsurare mai bună a stării camerei. Acest lucru are ca rezultat asigurarea unei temperaturi corecte în cameră.

Nu uitați să păstrați termostatul ferit de lumina directă a soarelui pentru a asigura o citire mai precisă.

Sfat #10: Confort cameră cu cameră

La Danfoss, avem o vorbă: Confortul real al unei încăperi este atunci când nu ești conștient de temperatură. Exact asta vă permit să realizați termostatele noastre. Vă puteți programa temperatura dorită pentru orice moment al zilei sau nopții – cameră cu cameră – pentru a se potrivi rutinei de zi cu zi a familiei dvs., economisind simultan energie și bani.

Sfat #11: Înlocuiți termostatul radiatorului după 15 ani

If your thermostat is more than 15 years old, it needs replacing. Our complete range of energy saving home thermostats are the best thermostats on the market and are specifically designed to meet all of your house heating needs.

Dacă termostatul dvs. are mai mult de 15 ani, trebuie înlocuit. Gama noastră completă de termostate pentru  economisirea energiei în locuințe este special concepută pentru a satisface toate nevoile dvs. de încălzire a casei.

Sfat #12: reduceți temperatura atunci când călătoriți

Our smart heating programmable thermostats can be set to frost protection or scheduled to enter AWAY mode when you’re on holiday for optimal home energy efficiency.

Dacă părăsiți casa pentru o perioadă lungă de timp, trebuie să reduceți temperatura pentru a economisi energie.

Termostatele noastre inteligente programabile pot fi setate la protecția împotriva înghețului sau programate pentru a intra în modul PLECAT atunci când sunteți în vacanță pentru o eficiență energetică optimă a casei.

Sfat #13: Alegeți soluția wireless

Astăzi, termostatele de cameră wireless sunt foarte populare. Oferim o gamă largă de termostate wireless, programabile, care pot regla automat temperatura camerei atunci când este necesar.