BRASIL: A CAESB é a empresa pública de saneamento responsável pelo abastecimento de água e tratamento de efluentes para mais de 3 milhões de pessoas no Distrito Federal, onde fica a capital, Brasília. Aqui não há margem para erros. Falhas inesperadas nas bombas podem levar ao derramamento de esgoto in natura em lagos próximos, criando condições perigosas. Mas com muitas unidades funcionando por mais de 11 anos, o risco de falhas estava aumentando. Sem ação, as falhas podem interromper o serviço e prejudicar o meio ambiente.
Com 15 anos de colaboração, a CAESB aproximou ainda mais a Danfoss por meio de um programa de serviços personalizado, projetado especificamente para atender às demandas de sua infraestrutura de abastecimento de água e esgoto.
O desafio: Gestão previsível da água
Após operar mais de 500 drives por mais de uma década em suas operações integradas de água e esgoto, a CAESB começou a enfrentar desafios para criar previsibilidade — tanto em termos de disponibilidade técnica quanto de custos. Os drives estavam funcionando em condições ambientais adversas e com alta carga mecânica, o que fez com que algumas unidades mostrassem sinais de desgaste e aumentassem o risco de falhas. Além disso, com ferramentas limitadas para manutenção preditiva e planejamento estruturado de peças de reposição, a CAESB também enfrentou dificuldades em manter total visibilidade e controle sobre o sistema.

A solução: Manutenção DrivePro® e drives iC7 de harmônicas ultrabaixas
A Danfoss desenvolveu uma solução para a CAESB baseada na crença fundamental de que um serviço eficaz deve ser adaptado ao contexto único de cada cliente.
A solução inclui o DrivePro® Start-up, para garantir o comissionamento adequado e o desempenho a longo prazo dos drives recém-instalados. A manutenção preventiva DrivePro® oferece planos personalizados e detecção precoce de falhas por especialistas certificados da Danfoss para garantir que os sistemas da CAESB funcionem de maneira confiável. O pacote também inclui DrivePro® Spare Parts, garantindo o acesso rápido aos componentes originais que correspondem exatamente aos drives da CAESB para uma substituição perfeita.
Para reduzir ainda mais o tempo de inatividade, 17 unidades VLT® AQUA Drive FC 202 de alta potência e várias unidades VLT Soft Starter MCD 600 foram recondicionadas como parte de uma solução de manutenção corretiva, um elemento de serviço adicionado especificamente para atender à necessidade da CAESB de restaurar unidades envelhecidas e de alta carga críticas para as operações.


Proteção ultrabaixa harmônica (ULH)
Paralelamente ao contrato de serviço, a CAESB também começou a atualizar para a nova geração de drives da série iC7 ULH, também chamados de AFE, selecionados especificamente para mitigate harmonic distortion, melhorar a qualidade da energia e proteger a infraestrutura crítica.
O resultado: Mais controle, menos risco
Com o programa de serviços personalizados de dois anos, a CAESB agora se beneficia de uma manutenção confiável e planejada e de um tempo de resposta garantido para melhorar a previsibilidade. Os conversores recondicionados e as unidades atualizadas prolongaram a vida útil de seus equipamentos, reduziram o risco de tempo de inatividade e trouxeram controle às operações e aos orçamentos.
Acima de tudo, a CAESB obteve tranquilidade por saber que sua infraestrutura agora tem o respaldo de produtos confiáveis e de um parceiro de longo prazo focado em manter a capital do Brasil funcionando.

Ao nos envolvermos desde o início e focarmos no que realmente importa, conseguimos desenvolver uma solução que atendesse às necessidades específicas da CAESB e nos posicionasse como um verdadeiro parceiro em seu sucesso.

Produtos e serviços da Danfoss nesse projeto

Para aplicações de ponta que sempre cumprem o que prometem, você precisa de drives compactos que coloquem tecnologia versátil e inteligente no centro das suas operações. Conversores de frequência inovadores projetados pensando na excelência, fornecendo mais potência e precisão do que nunca.

Desde pacotes otimizados de peças de reposição até soluções de monitoramento de condições, fornecemos ofertas de serviços personalizadas para auxiliar sua empresa durante os diferentes estágios do ciclo de vida do seu drive de frequência variável.

A variação diária da carga nas estações de tratamento de efluentes torna economicamente viável a introdução do controle do motor em bombas e sopradores. O VLT® AQUA Drive pode oferecer uma economia de custos de 10 a 30% no primeiro ano em comparação com as soluções tradicionais de drive de velocidade variável.
Mais relatos de casos

A companhia de água brasileira CAESB utiliza os serviços DrivePro® para manutenção planejada e tempo de resposta garantido, visando melhorar a previsibilidade na gestão da água. Os conversores recondicionados e as unidades atualizadas prolongaram a vida útil de seus equipamentos, reduziram o risco de tempo de inatividade e trouxeram controle às operações e aos orçamentos.

ITÁLIA: O Grupo Sapio, líder italiano na produção de gases industriais e medicinais, utiliza serviços de monitoramento de condições (CBM) e DrivePro® para garantir um tempo de atividade confiável no fornecimento de gás a um fabricante de semicondutores.

POLÔNIA: Ao investir em drives Danfoss VLT®, a fábrica de materiais para banheiros do Grupo Roca em Gliwice agora consome cerca de 30% menos energia por ano.

POLÔNIA: Na empresa de aquecimento distrital PEC Gliwice, os conversores de frequência reduzem o consumo de energia dos motores elétricos em até 40%. As auditorias DrivePro® Site Assessment ajudam a garantir a eficiência ideal.

SUÍÇA: A estação de bombeamento de Wehrliau, em Berna, fornece até 1,20 milhão de litros de água potável por hora. Os drives iC7 desempenham um papel fundamental na garantia de um fornecimento confiável.

Para uma recente grande atualização em sua usina de dessalinização de La Rosière, a Jersey Water escolheu o VLT® AQUA Drive da Danfoss. Com funcionalidade dedicada ao setor de água, esse drive oferece excelente desempenho harmônico e alta eficiência.