Peter Taboada trabalha em estreita colaboração com os construtores de barcos para atender às suas necessidades de produção de água.
Peter Taboada foi pioneiro no projeto e na produção de plantas SWRO para barcos de poços e trabalha em estreita colaboração com construtores de navios e empresas de navegação para atender às suas necessidades de produção de água. Com ampla experiência no setor marítimo, a abordagem do especialista espanhol em tratamento de água se concentra na eficiência energética confiável que faz uso otimizado do espaço disponível para maximizar o retorno sobre o investimento (ROI) de seus clientes. As bombas flexíveis de alta pressão e os dispositivos de recuperação de energia da Danfoss são parte do sucesso da empresa.

O desafio: Permitir que os clientes de SWRO de barcos de poço obtenham o melhor ROI por m3
A ampla experiência da Peter Taboada no setor marítimo levou ao seu envolvimento em alguns dos primeiros barcos de poços construídos para a desinfecção de salmão com tratamentos de água doce.
“As plantas SWRO para barcos de poços são semelhantes a muitos outros projetos marítimos”, diz Jacobo Perez, gerente do setor marítimo da Peter Taboada. “No entanto, devido ao projeto do poço e às quantidades de água doce que os operadores precisam produzir, é ainda mais importante fazer o máximo uso do espaço mínimo. E como os operadores de poços não ganham dinheiro quando suas embarcações estão no porto para manutenção, o tempo de atividade quase constante e a confiabilidade do sistema são essenciais. Por fim, é claro, a eficiência energética é essencial, tanto por motivos financeiros quanto ambientais.”
“Devido a todos esses fatores, abordamos cada projeto de barco de poço com novos olhos. Trabalhamos em estreita colaboração com construtores de navios, operadores de poços e nossos fornecedores para maximizar o ROI de cada planta SWRO de poço. Em vez de plantas de tamanho único, tentamos atender ou exceder os requisitos do cliente, personalizando cada projeto de acordo com as condições específicas. Muitas vezes, essas soluções podem produzir mais água, de forma mais flexível do que o estipulado no briefing original.”
A solução: Bombas flexíveis Danfoss APP e ERDs iSave
Para enfrentar esses desafios em seus dois últimos projetos de poços, os engenheiros da Peter Taboada projetaram uma planta SWRO de dois trens de 5000 m3/dia com base na tecnologia Danfoss. Cada trem de 2500 m3 se baseia em duas bombas de alta pressão APP 65 e dois dispositivos de recuperação de energia iSave 70.
“A linha de componentes compactos da Danfoss funciona bem com projetos modulares”, diz Perez. “Além da eficiência energética, as bombas e ERDs da Danfoss também são conhecidos por sua confiabilidade e longos intervalos de manutenção. Quando essa confiabilidade é combinada com a redundância do sistema possibilitada por um projeto de múltiplos trens, os operadores têm a garantia de um fornecimento consistente em praticamente qualquer situação. Esse tempo de atividade garantido é uma grande vantagem para os operadores de poços que investem muito para atender ao setor de salmão.”
Os resultados: Quatro projetos bem-sucedidos já no mar - e dois projetos ainda maiores em andamento
Na época em que este caso foi escrito, o especialista espanhol em tratamento de água já havia concluído quatro projetos de poços, incluindo esta e duas outras plantas de 5.000 m3/dia e uma planta de 3.000 m3/dia. As próximas duas, que entrarão em operação em 2024, terão capacidades ainda maiores, de 15.000 m3/dia e 10.000 m3/dia.
“Também especificamos bombas de alta pressão e ERDs da Danfoss para esses projetos mais recentes”, explica Perez, ”e continuamos a trabalhar com eles depois que as plantas estão em funcionamento. Monitoramos nossas plantas remotamente para melhorar constantemente o serviço e a manutenção. Os componentes e o pessoal da Danfoss facilitam isso. Compartilhamos dados com eles, e eles compartilham suas percepções conosco para que ambos possamos entender melhor as tendências de forma proativa. Todos estão preparados para o sucesso, mas não necessariamente para os problemas. É assim que você mede a qualidade de suas parcerias - quando há um problema, os parceiros precisam agir rapidamente para resolvê-lo, e podemos contar com a Danfoss para fazer isso.”