Um novo marco sustentável em Amsterdã garante edifícios de escritórios com eficiência energética preparados para a era digital
O EDGE Amsterdam West está destinado a se tornar um dos edifícios de escritórios mais sustentáveis do mundo. Localizado no oeste de Amsterdã, na Holanda, o edifício de escritórios multilocatário de 60.000 m² está equipado com uma solução inteligente e inovadora de aquecimento e resfriamento, onde os atuadores NovoCon® garantem um clima interno otimizado para a saúde e sem falhas. O EDGE Amsterdam West é um desenvolvimento positivo em termos de energia com base em seu consumo de construção.
Um dos requisitos mais importantes para o edifício foi a obtenção de créditos para a certificação BREEAM Outstanding. Além disso, o layout dos novos espaços de escritório exigia um alto nível de flexibilidade para ajudar a atrair futuros locatários. Esse escopo forneceu à EDGE, seus parceiros e Bosman Bedrijven B.V., o instalador do projeto, um desafio significativo, mas empolgante. Em cooperação com a Danfoss B.V. eles encontraram uma solução perfeita.
O novo edifício de escritórios está equipado com um Sistema de Gestão Predial (BMS) e 1.100 painéis de teto que fornecem aquecimento e arrefecimento através de um sistema de comutação de 4 tubos. Para balancear hidronicamente o sistema, os painéis são equipados com Válvulas de Controle e Balanceamento Independentes de Pressão (PICVs) AB-QM 4.0. Eles fornecem uma solução hidrônica com eficiência energética e também são usados para controlar a demanda de fluxo.
Para controlar a temperatura ambiente, as válvulas são equipadas com atuadores digitais NovoCon® S IoT. Os atuadores são conectados diretamente ao sistema BMS operado por BACnet e oferecem vários benefícios importantes. Em primeiro lugar, os atuadores fornecem flexibilidade excepcional no projeto HVAC. Por exemplo, no caso de mudanças no espaço do escritório, os atuadores podem ser reatribuídos remotamente a outro espaço. Além disso, os dados do sistema enviados ao sistema BMS pelos atuadores fornecem informações detalhadas e permitem manutenção preditiva, entre outras coisas.
Para ajudar a ganhar os créditos BREEAM Outstanding, a equipe examinou o monitoramento de energia usando a solução Digital Hydronics NovoCon® ChangeOver6 Energy da Danfoss. Esta solução otimiza a sequência de aquecimento e resfriamento com uma válvula de 6 vias e atuador NovoCon® CO6 correspondente. Além disso, dois sensores de temperatura são conectados ao NovoCon® S. Eles fornecem ao BMS dados adicionais de temperatura de alimentação e retorno de e para cada painel climático individual. Conhecendo o delta T e o fluxo real através das válvulas AB-QM, o consumo real de energia de cada teto climático é calculado com precisão.
"Trabalhando em conjunto com a EDGE e nossos parceiros, nosso cálculo provou que a solução Danfoss é uma escolha economicamente mais forte.O monitoramento de energia no nível do teto climático é uma parte importante para alcançar a pontuação mais alta do BREEAM", comentou Peter Mol Gerente de Projeto da Bosman Bedrijven B.V."
O EDGE Amsterdam West integra várias tecnologias inteligentes que permitem que o usuário final e o administrador obtenham informações em tempo real sobre o uso de energia com base no teto climático. Além disso, o BMS fornece informações e alertas sobre custos, mau funcionamento e perda inesperada de energia, permitindo detecção e resolução rápidas, o que evita reclamações. O inovador atuador digital IoT NovoCon® e o conceito Digital Hydronics combinam perfeitamente com as ambições da EDGE Amsterdam West, que agora está bem equipada com tecnologia avançada para fornecer níveis ideais de conforto, saúde e sustentabilidade.

O BREEAM ajuda os clientes a gerenciar e mitigar riscos através da demonstração de desempenho de sustentabilidade durante o planejamento, projeto, construção, operação ou reforma, ajudando a reduzir custos operacionais, maximizar retornos por meio do valor de mercado e atrair e reter inquilinos com locais desejáveis para viver e trabalhar. O BREEAM também classifica edifícios e entrar na lista BREEAM é extremamente atraente para os proprietários de edifícios.
![EDGE Amsterdam West atrium [Copyright: Bert Teunissen/EDGE]](/media/3b3dentl/edge-amsterdam-west-atrium.jpg?anchor=center&mode=crop&width=626&height=418)
A EDGE coloca as pessoas e o planeta em primeiro lugar ao desenvolver e reconstruir edifícios para empresas globais. Seus edifícios são desenvolvidos com os mais altos níveis de sustentabilidade utilizando as mais recentes soluções oferecidas pela tecnologia moderna. Com operações na Holanda, Alemanha e Reino Unido, bem como joint ventures nos Estados Unidos, a EDGE está atualmente desenvolvendo cerca de € 5 bilhões de novos edifícios de escritórios. A EDGE continua aprendendo com as pessoas que trabalham em seus prédios, garantindo os ambientes de trabalho mais saudáveis e produtivos do mercado atual.
Com Workspaces e Next, a EDGE lançou duas novas subsidiárias em 2020. A EDGE Workspaces oferece espaço de escritório flexível e associações em uma seleção de edifícios EDGE. O EDGE Next oferece uma solução perfeita para otimizar o desempenho de qualquer edifício de escritórios por meio de uma plataforma conectada a sensores.
Estudo de caso NovoCon - EDGE Amsterdam West, Holanda
Imagem Copyright: Bert Teunissen/EDGE
Produtos relacionados
As tendências de digitalização, acesso remoto e Internet das Coisas (IoT) são cada vez mais importantes em aplicativos inteligentes de HVAC. Encontre mais informações sobre as soluções da Danfoss.
Mais sobre HVAC