Banja Luka é a segunda maior cidade da Bósnia e Herzegovina. A empresa de aquecimento urbano da cidade, Banja Luka Eko Toplane, está procurando constantemente maneiras de tornar a produção, a distribuição e o consumo de calor mais eficientes em termos de energia e, ao mesmo tempo, melhorar o conforto para seus 20.000 usuários finais. Em 2017, como parte de suas metas de descarbonização, a cidade de Banja Luka e a Eko Toplane introduziram uma nova fonte de calor renovável para o sistema de aquecimento urbano, a biomassa de madeira, e prepararam o terreno para um ambicioso projeto de renovação.
O desafio: Renovar 34 das maiores subestações de aquecimento da cidade
A mudança para fontes de energia renováveis foi apenas o começo. Para criar melhorias duradouras na eficiência energética, a Eko Toplane e a cidade de Banja Luka sabiam que precisavam otimizar suas subestações de aquecimento. A District Heating Utility selecionou 34 subestações de aquecimento para otimização. As subestações têm uma capacidade instalada de 57 MW e fornecem 25% do total de calor e fluxo do sistema de aquecimento urbano.
O projeto de renovação tinha três objetivos principais: reduzir o consumo máximo específico de calor em 10%; introduzir a digitalização, o monitoramento e a manutenção preventiva; e estabelecer as bases para a expansão do sistema de aquecimento urbano e conectar novos usuários por meio da otimização do consumo de calor. Isso possibilitaria a ampliação da rede e ainda atenderia ao requisito de reduzir o consumo geral de calor em 10%. A Banja Luka e a Eko Toplane selecionaram a Danfoss para ajudá-las a modernizar as subestações e atingir suas metas de eficiência.

A solução: O Monitor Leanheat® da Danfoss permite a digitalização total da subestação
A Danfoss trabalhou com a Eko Toplane desde os estágios iniciais do projeto, ajudando-os a selecionar as subestações de aquecimento para renovação, escolhendo o equipamento apropriado e cuidando da instalação e do funcionamento. Após a conclusão da renovação, a Danfoss conectou todas as subestações de aquecimento ao Leanheat® Monitor, para que os gerentes de serviços públicos pudessem monitorar, controlar e manter as subestações remotamente. Em uma das subestações de aquecimento, a Danfoss também instalou seu aplicativo de subestação Titan™, que usa a inovadora tecnologia de gêmeos digitais para garantir o comissionamento correto, o desempenho aprimorado e a menor temperatura de retorno possível.
Além de orientar Banja Luka durante o processo de renovação, a Danfoss também queria dar à cidade as ferramentas para continuar otimizando suas subestações de aquecimento, como aponta Amer Karabegovic, Sales Driver, HydronicS.
O CTO da Eko Toplane, Dejan Jovisevic, também aprecia esse aspecto da colaboração, afirmando: “Incentivados e treinados por especialistas da Danfoss, conseguimos aumentar a participação direta de nossos funcionários na instalação e no comissionamento de equipamentos.”
A administração da cidade e a Eko Toplane também pediram à Danfoss que criasse um documento estratégico que os ajudasse a criar uma estratégia de desenvolvimento de longo prazo para a rede de aquecimento urbano da cidade. O documento, “Diretrizes estratégicas para o desenvolvimento do sistema de aquecimento urbano da cidade de Banja Luka”, baseia-se em uma análise aprofundada do sistema atual da cidade e de seus planos de desenvolvimento de médio e longo prazo. Ele lista 10 atividades principais nas quais a cidade deve basear sua estratégia de longo prazo e se tornou uma referência importante para o futuro da cidade.

Uma das maiores conquistas desse projeto foi equipar Banja Luka com as habilidades e ferramentas necessárias para gerenciar futuros projetos de eficiência e transformação. Trabalhamos com a equipe para oferecer o suporte e a orientação necessária, para que eles possam instalar, conectar e operar o equipamento de forma independente.

O resultado: a redução do consumo de calor em 10%
As subestações de aquecimento renovadas agora estão mais equilibradas em termos de fluxos e pressões disponíveis para que possam operar com eficiência nas condições locais. Graças ao Leanheat® Monitor, os gerentes de serviços públicos podem monitorar e gerenciar remotamente cada subestação de aquecimento, o que reduziu o número de chamadas e os custos associados. Eles também podem realizar a manutenção preventiva e responder mais rapidamente aos avisos e alarmes do sistema.
O projeto atendeu a todos os objetivos, incluindo o estabelecimento das bases para que novos usuários sejam conectados à rede de aquecimento urbano e a digitalização de todo o sistema. A District Heating Utility também começou a implementar módulos e algoritmos de otimização para gerenciar a produção e a distribuição de calor, além de operar de forma autônoma as subestações de aquecimento para garantir o desempenho ideal com a menor temperatura de retorno.
Essas medidas combinadas resultaram em uma economia anual de energia de 10%.

Novos projetos no horizonte
A cidade de Banja Luka e a concessionária de aquecimento urbano reconheceram a Danfoss como um parceiro estratégico no campo da energia urbana - fornecedor de componentes avançados, provedor de soluções e suporte pós-venda. O próximo passo da parceria é um projeto para renovar, digitalizar e otimizar 100 novas subestações de aquecimento e melhorar toda a operação do sistema usando ferramentas avançadas de otimização. A District Heating Utility também está implementando a Leanheat® Network, a ferramenta de modelagem termo-hidráulica da Danfoss desenvolvida especificamente para ajudar as concessionárias de aquecimento distrital a otimizar o projeto e a operação dos sistemas de distribuição de energia distrital.

Podemos dizer que a Danfoss se tornou uma parceira estratégica da Eko Toplane Banja Luka, e que essa é uma história de sucesso e uma cooperação extraordinária que deve ser caracterizada como uma relação ganha-ganha, porque essa é a única maneira de garantir um maior desenvolvimento tecnológico que leve a uma eficiência energética ainda melhor.