Bombas de derag para maior tempo de atividade
Bombas obstruídas trabalham com menos eficiência e usam mais energia para fazer seu trabalho em comparação às bombas não obstruídas. Se não assistida, uma bomba obstruída acabará parando de funcionar, causando tempo de inatividade não planejado. Portanto, não é uma surpresa descobrir que o entupimento da bomba é um problema dispendioso para sistemas de esgoto e fábricas de tratamento de águas residuais. A solução? A funcionalidade de deragging no conversor de frequência pode evitar que as bombas fiquem obstruídas, promover o tempo de atividade e reduzir os custos operacionais.
A Grand Strand Sewer Authority tem 769 estações de bombeamento e acrescenta regularmente novas estações; portanto, há uma grande preocupação com obstruções. Entretanto, desde a implementação do deragging, em maio de 2021, a Authority não precisou mais realizar a limpeza manual e nem a desobstrução dos seus sistemas de bombas.
Saiba mais


Como o CBM otimiza o bombeamento?
Eleve a supervisão do motor e da bomba a um novo patamar com o VLT® AQUA Drive. Esse vídeo explica como o CBM permite que você aja rapidamente para anular os efeitos de obstruções, vazamentos, vibração e outros problemas como parte de sua estratégia de manutenção preditiva.
FAQ
Explore mais oportunidades com o CBM

Primeiras inovações da Danfoss
O CBM surgiu de um histórico das primeiras inovações da Danfoss. Os conversores Danfoss se diferenciam dos demais no mercado pelas funções inteligentes incorporadas no conversor, para reduzir os componentes externos necessários.