Como uma ideia ousada de engenharia mudou uma indústria inteira e se tornou central para o boom dos data centers de IA.
Ontem, um novo livro “The Cool Purpose: O evento “A Jornada da Danfoss Turbocor na construção de um futuro melhor”, foi lançado nas instalações da Danfoss Turbocor®. O livro narra o rico histórico do compressor Danfoss Turbocor, o primeiro compressor de mancais magnéticos sem óleo do mundo.
Uma visão audaciosa
A Turbocor foi fundada em meados da década de 1990 na Austrália por um grupo de engenheiros que acreditavam que a tecnologia de compressor sem óleo e com mancais magnéticos tinha o potencial de transformar a indústria de HVAC e liderar o caminho para soluções de refrigeração mais sustentáveis.
As sementes da Turbocor foram plantadas em meados da década de 1990, quando um grupo de engenheiros percebeu que os compressores tradicionais — o coração da maioria dos sistemas de ar condicionado e refrigeração — eram fundamentalmente limitados pelo uso de lubrificação a óleo e rolamentos mecânicos. Esses componentes introduziam atrito, exigiam manutenção e causavam perdas de energia. Eles acreditavam que a tecnologia de compressor sem óleo e com mancais magnéticos tinha o potencial de transformar a indústria de HVAC, melhorando dramaticamente tanto o desempenho quanto a sustentabilidade.
No entanto, os desafios técnicos e financeiros para levar o Turbocor ao mercado foram imensos.
Aproveitando o potencial
Após anos de ceticismo, subfinanciamento e resistência de outros players estabelecidos da indústria, a Turbocor entrou em uma joint venture com a Danfoss em 2004 e tornou-se uma empresa totalmente controlada pela Danfoss em 2013.
Ricardo Schneider, autor de “The Cool Purpose”, que se tornou Presidente e CEO da Danfoss Turbocor em 2009, liderando a empresa por 16 anos.
Este livro é uma homenagem aos pioneiros, engenheiros e clientes que confiaram em uma tecnologia muito antes do mundo entender o quanto ela era necessária. A história da Turbocor é um exemplo poderoso do DNA da Danfoss em ação; ela demonstra a coragem necessária para desafiar toda uma indústria e a liderança tecnológica que se seguiu. Nunca se tratou apenas de um compressor. Era uma comunidade livre de óleo, movida por uma convicção arraigada de que a inovação e o propósito podem transformar um setor.”
Uma tecnologia líder da Danfoss
O negócio Turbocor cresceu para incluir cerca de 450 funcionários e possui centros de operação nos EUA, Dinamarca e China. Mais de 200.000 compressores Turbocor foram instalados globalmente, à medida que mais clientes buscam reduzir suas emissões de carbono e o consumo de energia.
Historicamente, o negócio Turbocor dobrou aproximadamente a cada quatro a cinco anos, mas os data centers aumentaram significativamente o ritmo de crescimento nos últimos anos. Os negócios da Turbocor cresceram cerca de 35% em 2025. Impulsionada pela demanda contínua e forte em 2026, a Turbocor tornou-se uma das maiores linhas de produtos da Danfoss.
Kristian Strand, presidente da Danfoss Climate Solutions, nota: “’The Cool Purpose’ celebra uma tecnologia que passou de uma ideia ousada para uma adoção global e ainda está definindo o padrão para uma refrigeração eficiente e confiável hoje. À medida que cresce a demanda por refrigeração eficiente em termos energéticos e resiliente, especialmente em data centers e outras aplicações críticas, a Turbocor continua a se destacar. Ele oferece desempenho excepcional e continua sendo um motor crítico para a execução bem-sucedida da estratégia LEAP 2030 da Danfoss.
Após seu lançamento oficial em Tallahassee, Flórida, o livro também será celebrado em um evento especial no campus da sede da Danfoss na Dinamarca, no dia 6 de julho. O evento contará com a presença de Ron Conry, inventor do compressor Turbocor, membros da família Clausen, a família fundadora da Danfoss, e membros da Equipe Executiva do Grupo Danfoss.
‘The Cool Purpose: O livro “A jornada da Danfoss Turbocor na construção de um futuro melhor” foi publicado pela Renown Publishing e está disponível para compra na Amazon.com. A receita gerada com a venda dos livros será doada para programas STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) nas Escolas Públicas do Condado de Leon, na Flórida, EUA.