Ottimizzare il comfort e il consumo energetico nella ventilazione degli edifici
Con interfacce facili da utilizzare, intelligenza distribuita e un consumo di potenza ridotto, i convertitori di frequenza di Danfoss ottimizzano le prestazioni dei ventilatori.
VLT® HVAC Drive e VLT® Refrigeration Drive trasformano i valori di velocità del sensore di pressione in valori di flusso, consentendo un setup basato su una portata fissa o una portata differenziale fissa. Questo ottimizza sia il comfort che il consumo energetico. Per migliorare ulteriormente i livelli di comfort, i convertitori di frequenza collegati ai ventilatori possono essere impostati per evitare le bande di frequenza che creano risonanza e danni nel sistema di ventilazione.
Capacità estesa dei sistemi di gestione di edifici
Quando viene integrato nella rete di in un sistema di gestione di edifici, tutti i punti I/O del convertitore di frequenza HVAC possono essere utilizzati come unità remote di I/O per ampliare le funzioni del controllore. Per esempio, i sensori di temperatura per i singoli ambienti (Pt1000/Ni1000) possono essere collegati direttamente al sistema.
Migliori prestazioni nel trattamento dell'aria
VLT HVAC Drive e VLT Refrigeration Drive sono dotati di uno Smart Logic Controller e di 4 controllori PID con auto tune per controllare le funzioni di trattamento dell'aria tramite ventilatori, valvole e serrande. I controllori digitali diretti del sistema di gestione di edifici vengono liberati e vengono salvati preziosi punti di dati, riducendo i costi di trattamento dell'aria.
VLT HVAC Drive è in grado di gestire regole logiche e segnali in ingresso provenienti da sensori, funzionalità in tempo reale e azioni in sequenza. Questo consente al convertitore di frequenza di controllare una vasta gamma di funzioni:
- Programmazione giorni feriali e festivi
- Regolazione in cascata P-PI per il controllo della temperatura
- Bilanciamento del flusso tra aria fresca e aria di ricircolo
- Monitoraggio della cinghia - dal rapporto tra corrente e velocità, il convertitore di frequenza CA è in grado di riconoscere in modo affidabile una cinghia rotta. Un'assenza di flusso d'aria viene rilevata immediatamente in modo da adottare dei provvedimenti per ridurre i costi e i tempi di fermo
- VLT Pressure Transmitter PTU 025 con 4 sensori di pressione per il monitoraggio dei filtri e la misurazione del flusso d'aria e della pressione nei sistemi di ventilazione
- Il kit di montaggio LCP remoto consente di montare il convertitore di frequenza vicino ai ventilatori all'interno delle unità di trattamento aria e delle unità da esterno, mentre il pannello di controllo locale è montato all'esterno per un facile accesso e funzionamento.
Mitigazione delle armoniche affidabile
I convertitori di frequenza aumentano la precisione, fanno risparmiare energia e incrementano la durata dell'applicazione, ma introducono anche correnti armoniche nel sistema di distribuzione. Se non vengono tenute sotto controllo, le correnti armoniche possono ridurre le prestazioni e l'affidabilità di generatori e di altre apparecchiature.
Al fine di assicurare un livello minimo di disturbo, leggi di più sul nostro know-how applicativo in materia di armoniche, sugli strumenti software e sulle soluzioni di mitigazione delle armoniche.
Concetto EC+
Quando si costruisce un sistema HVAC, è necessario che i singoli componenti – motore, convertitore di frequenza e ventilatore – siano flessibili e ampiamente compatibili tra loro al fine di ottenere le massime prestazioni e la massima efficienza del sistema. Per esempio, se si specifica un motore ad alta efficienza che è compatibile solo con ventilatori a efficienza inferiore, l'efficienza del sistema globale ne risentirebbe senza poter rispecchiare le elevate prestazioni, e l'investimento effettuato, nei singoli componenti.
L'EC+ Concept di Danfoss Drives consente ai progettisti del sistema di ventilazione di combinare un VLT® HVAC Drive con un ventilatore e un motore a magneti permanenti o un motore a riluttanza sincrona ad alta efficienza.
Vantaggi dell’EC+ Concept
- Libertà nella scelta del motore: PM, riluttanza asincrona o sincrona con lo stesso convertitore di frequenza e lo stesso software
- Installazione e funzionamento del dispositivo restano invariati
- Indipendenza dal produttore nella scelta di tutti i componenti
- Maggiore efficienza del sistema grazie alla combinazione di componenti singoli con rendimento ottimale
- Possibilità di retrofit in impianti esistenti
- Ampio range di potenze nominali disponibili per motori standard, PM a sincroni a riluttanza
Prodotti
Contatti
Per ulteriori informazioni, contattaci